AD8541 / AD8542 / AD8544 汎用CMOSレールtoレール・アンプ

2011年05月20日

このOPアンプは+2.7から+5.5Vの低電圧の単電源で動作します。また入/出力はレールto レールの構成になっています。消費電流も低く、アンプあたり45μAで動作します。またGB積1MHzという広い帯域幅をもっています。ユニティゲインで安定に動作し、位相反転もないので安心してご活用いただけます。

詳細は、AD8541の製品ページをご覧ください。

AD8541 / AD8542 / AD8544 汎用CMOSレールtoレール・アンプ

2011年05月20日
このOPアンプは+2.7から+5.5Vの低電圧の単電源で動作します。また入/出力はレールto レールの構成になっています。消費電流も低く、アンプあたり45μAで動作します。またGB積1MHzという広い帯域幅をもっています。ユニティゲインで安定に動作し、位相反転もないので安心してご活用いただけます。
詳細は、AD8541の製品ページをご覧ください。
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成