MAX66250/MAX66301:セキュアな認証を実現するNFCタグ/NFCリーダー

2023年02月21日

「MAX66250」、「MAX66301」は、それぞれセキュアな認証を実現するためのNFCタグとNFCリーダー(コプロセッサ内蔵)です。これらを組み合わせることにより、非接触型のセキュリティ・ソリューションを実現するための完全な機能が得られます。

SHA-3のチャレンジ&レスポンス認証で使用される暗号化アルゴリズムとISO 15693に準拠するNFCインターフェースの組み合わせによって認証を実行することが可能です。それにより、サイバー攻撃に対する保護と偽造防止の機能を実現できます。

MAX66250/MAX66301:セキュアな認証を実現するNFCタグ/NFCリーダー

2023年02月21日

「MAX66250」、「MAX66301」は、それぞれセキュアな認証を実現するためのNFCタグとNFCリーダー(コプロセッサ内蔵)です。これらを組み合わせることにより、非接触型のセキュリティ・ソリューションを実現するための完全な機能が得られます。

SHA-3のチャレンジ&レスポンス認証で使用される暗号化アルゴリズムとISO 15693に準拠するNFCインターフェースの組み合わせによって認証を実行することが可能です。それにより、サイバー攻撃に対する保護と偽造防止の機能を実現できます。

Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成