L および S バンド・ダイレクト RF

2016年11月28日

アナログ・デバイセズの高速 DAC ファミリー AD9164 を紹介します。この 12 GSPS、16 ビットの RF 用 DAC は、L および S バンドに直接対応します。このRFボードで出力を 12 W に高めることができます。

L および S バンド・ダイレクト RF

2016年11月28日
アナログ・デバイセズの高速 DAC ファミリー AD9164 を紹介します。この 12 GSPS、16 ビットの RF 用 DAC は、L および S バンドに直接対応します。このRFボードで出力を 12 W に高めることができます。
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成