AMR技術を利用した非接触の角度位置検出

2017年05月02日

AMR角度センサーの主な用途に、ブラシレス直流モーターの制御があります。同センサーを使用することにより、高い精度で位置情報をフィードバックすることができます。AMR角度センサーを複数使用する構成も実現可能です。

ADA4571 製品詳細ページ

AMR技術を利用した非接触の角度位置検出

2017年05月02日
AMR角度センサーの主な用途に、ブラシレス直流モーターの制御があります。同センサーを使用することにより、高い精度で位置情報をフィードバックすることができます。AMR角度センサーを複数使用する構成も実現可能です。
ADA4571 製品詳細ページ
最新メディア 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成