安全性に関するアプリケーション・ノートの使用を通じた安全設計の支援 -パート4:FS対応コンポーネントの活用
シリーズの関連記事を読む
主なポイント
|
概要
今回(本連載の最終回)は、安全性が重視されるアプリケーションでアナログ・デバイセズの機能安全(FS:Functional Safety)対応コンポーネントを使用するメリットについて説明します。特に、産業用のFS規格への準拠を目指すアプリケーションなどにおいて、FS対応コンポーネントは非常に役に立ちます。
FS対応コンポーネントとは?
アナログ・デバイセズは、産業用のFSに関連する数多くの製品を提供しています。それらは、表1に示すとおり4種に分類できます。それらのうち1つがFS対応(FS-enabled)コンポーネントです。FS対応コンポーネントは、いずれのFS規格にも準拠していません。標準的なIC/プロダクトであり、アナログ・デバイセズがFSに関連する用途での使用を推奨している製品です。その理由としては、それぞれの機能や特徴1、豊富な採用実績、安全性に関するアプリケーション・ノートを通じて提供されるFS関連の文書が挙げられます。
| FSに関するカテゴリ1 | FS対応 | FS評価済み | FS準拠 | FS認証取得済み |
| FSへの対応能力 | システム・レベルでFSを実現可能 | デバイス・レベルで準拠 | ||
| アナログ・デバイセズの品質マネージメント | • | • | • | • |
| 信頼性の予測 | • | • | • | • |
| 故障モード分布(FMD) | • | • | • | • |
| ピンの故障モード影響解析(FMEA) | • | • | • | • |
| 故障モード影響診断分析(FMEDA) | • | • | • | |
| 安全性に関するデータ・シート | • | |||
| 安全マニュアル | • | • | ||
| 外部認証 | • | |||
◦ FMEDA:故障モード影響診断分析(Failure Modes, Effects, and Diagnostics Analysis)
FS対応コンポーネントは、コンポーネント・レベルではいずれのFS規格にも準拠していません。それでも、これらのコンポーネントを採用しつつ、システム・レベルのアプローチによって安全関連システムを設計すれば、IEC 61508やISO 13849などのFS規格に準拠することができます5。アナログ・デバイセズの安全性に関するアプリケーション・ノートには、信頼性の予測、故障モード分布(FMD:Failure Mode Distribution)、ピンの故障モード影響解析(FMEA:Failure Mode and Effect Analysis)といった安全解析に不可欠な情報が記載されています。それだけでなく、その製品の開発プロセスに関する情報も記載されています。通常、各製品の開発プロセスは、品質マネージメント規格であるISO 9001:2015に即しています。これらの情報は、安全性に関するアプリケーション・ノートにおいて、概要のセクションの末尾に記されています。より詳しく言えば、通常は図1に示すように機能ブロック図の後に配置されています。
ISO 9001:2015などの認証を取得した堅牢な品質マネージメント・システムは、システマティック安全度の要件を満たす上で重要な意味を持ちます。なぜなら、ISO 9001:2015に基づく品質管理のプロセスには、IEC 61508が求める開発プロセスと重なる部分が多いからです。このことから、ISO 9001:2015の認証を取得した品質マネージメント・システムを、それぞれの用途に応じたFSの戦略に組み込んで活用する方法が有効な手段になります。その方法を採用すれば、規格への準拠から認証の取得までのプロセス全体を効率化できます6。
豊富な使用実績とは?
フィールドでの使用実績は、故障を回避するために推奨される技法/対策の1つです。IEC 61508-2:2010を見ると、電気/電子/プログラマブル電子システムの統合については表B.3、安全妥当性確認については表B.5に使用実績に関する記載があります。ここでいうフィールドでの使用実績とは、十分な期間にわたり、多数の異なるアプリケーションで、実質的に変更されることなく使用されてきたコンポーネント/サブシステムの実績のことを指します。その使用経験を通して、故障が発生していないか、発生していたとしても重要ではない故障だけであることが実証されている必要があります。IEC 61508-2:2010の表B.6では、フィールドでの使用実績について求められる取り組みのレベルを「低」から「高」までに分類しています。求められる取り組みが「高」の場合、累計1000万時間の稼働実績が必要です。また、異なるアプリケーションで少なくとも10個のデバイスを2年以上使用した実績が求められます。一方、求められる取り組みが「低」の場合、累計1万時間の稼働実績が必要です。また、異なるアプリケーションで少なくとも10個のデバイスを1年以上使用した実績が求められます。豊富な使用実績は、アナログ・デバイセズのFS対応コンポーネントが満たす要件の1つです6、7。
FS対応コンポーネントの検索方法
アナログ・デバイセズのウェブ・サイトでは、パラメトリック検索テーブルを利用できます。通常の状態で表示される表にFSに関する列を追加すると、FSに関する対応の度合いを確認できます。そのために必要な手順を図2(a)~図2(c)に示しました3。ご覧のように、まず「Manage Columns」ボタンをクリックします。続いて、表示されるメニューから「Functional Safety」を選択します。それにより、FSに関する種類に基づいて製品を検索できるようになります。
特定のFS規格に準拠していないICのなかには、FS対応のタグが付いていないものがあります。その種のコンポーネントの安全性に関するアプリケーション・ノートが必要な場合には、アナログ・デバイセズにサポートを依頼してください。
まとめ
アナログ・デバイセズのFS対応コンポーネントを採用すれば、コンポーネント・レベルの認証を取得していなくても、FS規格にシステム・レベルで準拠するための堅牢かつ実用的な手段が得られます。具体的には、フィールドでの豊富な使用実績を活用できます。また、アナログ・デバイセズの安全性に関するアプリケーション・ノートに記載された信頼性の予測、故障モード分布、ピンのFMEAなどに関するFSの情報を活用することもできます。FS対応コンポーネントに分類される標準的なICは、高性能のハードウェアとIEC 61508などの厳格な産業用FSの間に存在するギャップの解消に貢献します。アナログ・デバイセズのパラメトリック検索テーブルでは、FS対応コンポーネントを容易に検索できます。また、必要に応じて安全性に関するアプリケーション・ノートによるサポートを得ることも可能です。したがって、FS対応コンポーネントは、安全関連システムを開発するための費用対効果に優れた実績のあるソリューションだと言えます。
参考資料
1Bryan Borres、Christopher Macatangay「高性能の電圧監視ICにより、産業分野向け機能安全規格への準拠度を高める【Part3】安全性を高めるために重要な機能」Analog Dialogue、Vol.59、 2025年6月
2Bryan Borres、Rachele Yco「Power You Can Trust:Supervisory Circuits for Industrial Functional Safety Systems(信頼できる電源 - 産業用の機能安全システムに適した監視回路)」Analog Devices、2024年11月
3Kristina Apura、Bryan Borres「Fast-Track Certification:Leveraging IC Safety App Notes for Functional Safety Designs(認証取得の迅速化 - 機能安全に向けた設計でICの安全性に関するアプリケーション・ノートを活用する)」AnalogDevices、2026年3月
4「Industrial Functional Safety for Power(電源向けの産業用機能安全)」Analog Devices、2026年3月
5Bryan Borres、Christopher Macatangay「高性能の電圧監視ICにより、産業分野向け機能安全規格への準拠度を高める【Part1】」Analog Dialogue、Vol. 58、2024年8月
6IEC 61508 All Parts, Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safety-Related Systems(IEC 61508 電気・電子・プログラマブル電子安全関連系の機能安全 - 全パート)、国際電気標準会議(IEC:International Electrotechnical Commission)、2010年
7Tom Meany「The Math Behind Proven in Use(「Proven in Use」の背景にある数学)」Analog Devices、2021年5月