プローブ・カードにLCRの測定モジュールを統合、ATEによるスケーラブルな測定が可能に
主なポイント
|
概要
半導体製品のテストはより複雑になっています。それだけでなく、並列テストの重要性も増しています。つまり、多数のサイトで同時に測定を実施できる自動試験装置(ATE:Automatic Test Equipment)は非常に重要な役割を担います。そうしたなか、炭化ケイ素(SiC)や窒化ガリウム(GaN)をベースとする製品のテストでは、インダクタンス、容量、抵抗(LCR)の値を測定したいというニーズが高まっています。これについては、ATEとは別にベンチトップ型のLCRメータとケーブルを用意すれば実現できます。しかし、それではスケーラビリティが得られません。しかも、再現性が低下してしまうおそれがあります。本稿では、半導体製品のLCRの値を複数のサイトで並列に測定するスケーラブルなテスト手法について説明します。具体的には、LCRを測定するための組み込み型かつモジュール式のシステム(以下、LCRモジュール)がもたらすメリットを明らかにします。また、プローブ・カードにLCRモジュールを統合したユーザ事例を紹介します。更に、ATEアプリケーションの今後の展望にも触れることにします。
市場の状況、試験のトレンド
ICについては、集積度が高まり続けるなか、高度なパッケージ技術が広く使われるようになりました。また、電力とシグナル・インテグリティの検証に対するニーズも高まっています。そのため、半導体製品のテストはより複雑になりました。また、並列テストが強く求められるようになっています。加えて、ウェハ・レベルとパッケージ・レベルのテストで、基本的な合否判定だけでなく、各種パラメータの定量的な特性評価も行われるようになりました。
なかでも、LCRの測定については、受動部品やデバイス構造のインピーダンスの評価を高速かつ定量的に実施できることから重要性がより増しています。この傾向は、ATEを使用する環境に顕著に波及しています。製造の現場では、ATEによるテストのサイト数の増加とスループットの向上が強く求められています。LCRの測定については、ベンチトップ型の計測器を用いた従来の形態から、製造向けのスケーラブルなアーキテクチャへの移行を求める声が高まっています。
現在は、SiCやGaNといったワイドバンドギャップのパワー・デバイスの採用が進んでいる状況にあります。その結果、台湾では、スイッチング性能、効率、信頼性に影響を与えるゲート容量やターンオン抵抗など、インピーダンスに関連するパラメータの特性評価が必須になっています。
しかし、多くのATEはLCRの測定をネイティブにはサポートしていません。そのため、多くの場合、ケーブルやフィクスチャを介してATEに接続されたベンチトップ型LCRメータに頼らざるを得ない状態にあります。この方法は、一般的にはシングルサイト向けのものであり、拡張は困難です。また、相互接続のための長い経路により、再現性が低下する可能性があります。更に、統合に伴ってオーバーヘッドが増大してしまうかもしれません。
本稿では、LCRモジュールを使用した新たな測定手法について説明します。また、同モジュールを採用した台湾のお客様の成功事例を紹介することにします。その事例では、アナログ・デバイセズのLCRモジュール「EVAL-ADMX2001」をプローブ・カード上に直接実装しました。それにより、ベンチトップ型のLCRメータを使用することなく、ATEによるスケーラブルなLCRの並列テストを実現しました。また、本稿ではATEに関連する今後の展望についても触れることにします。
ATEの環境におけるLCRの測定原理
LCRの測定は、特定の周波数の刺激信号に対するインピーダンスの振幅と位相を抽出することで行います。この手法は、受動部品やデバイス構造の特性を評価するための手段として広く用いられています。一般に、LCRの測定システムは3つの機能ブロックで構成されます。それぞれ、AC刺激信号の生成、電圧と電流の検出、振幅/位相の抽出を担う機能ブロックが必要になります。
LCRの測定の基本
一般に、LCRの測定は以下のフローに沿って行われます。
- AC刺激信号の生成:測定システムにより、正弦波形(または周期的な波形)の既知の刺激信号をテストの対象となるデバイス(以下、DUT)に印加します。
- 検出:測定システムは、刺激信号に応じて生じる電圧と電流の応答を測定します。
- 抽出:測定システムは、電圧と電流の振幅と両者の位相差を用いて、複素インピーダンスZの値を推定します。そして、選択された測定モデル(直列や並列など)に基づき、等価なR、L、Cの値を導出します。
例えば、周波数が f(ω=2πf)の正弦波形を刺激信号として使用した場合、DUTのインピーダンスは、フェーザ領域において以下のように計算されます。
測定された振幅を¦V¦と¦I¦、位相差をφ = ∠V - ∠Iとすると、以下の式が成り立ちます。
ここで、Rは抵抗成分、Xはリアクタンス成分です(図1)。
通常、結果は直列モデルZ = Rs + jXsを用いて報告されます。多くの場合、インピーダンスが低いDUTに対しては、このモデルが推奨されます。ただ、場合によっては、以下に示すアドミタンスによる並列モデルが使用されることがあります。
一般に、並列モデルは、よりインピーダンスが高い場合やリーク電流が支配的な場合に有用です。
測定経路の長さが重要な理由
通常、ATEとモジュールを組み合わせる場合、そのモジュールとDUTの間には、インピーダンスを測定するための信号経路が設けられます。その経路には、ケーブル、コネクタ、スイッチング回路、プローブ・カードの配線など、相互接続を行うための様々な要素が存在することになります。それらによって、インピーダンスの振幅と位相の測定結果に影響を及ぼす寄生成分が追加されます。一般に、その影響は経路の長さや統合の複雑さに依存して増大します。ここで言う寄生成分は、以下のように分類できます。
- 寄生抵抗(R):DUTに直列に加わることで損失が増大します。また、低いインピーダンスを測定する場合、誤差の原因になる可能性があります。
- 寄生インダクタンス(L):周波数の増加に伴って顕著になり、位相の応答を歪ませる可能性があります。
- 寄生容量(C):ノードの間を結合します。特に、高いインピーダンスを測定する場合には、周波数に依存する負荷の効果を生じさせる可能性があります。
つまり、モジュールからDUTまでの経路が長いほど、測定の精度が下がります。また、再現性も低下することになります。この問題は、ケーブルやフィクスチャを介して、離れた場所にあるベンチトップ型のLCRメータをDUTに接続する場合には顕著になります。システムの観点から、LCRの測定は本質的に位相に敏感であることを認識しなければなりません。また、刺激信号の経路や検出用の経路に寄生成分が追加されたり、シグナル・インテグリティが低下したりすると、測定結果に大きな誤差やばらつきが生じる可能性があります。
実験用の計測器とATEの違い
ベンチトップ型のLCRメータは、適切に制御された実験室の環境で高い精度を発揮するように設計されています。それに対し、ATEの利用環境では同様の測定を行うのが困難になります。なぜなら、以下のような実世界の制約が加わった状態で測定を行わなければならないからです。
- スイッチと配線の増加:信号がスイッチや複雑な配線を経由するケースが多くなります。それにより寄生成分が追加されて、測定ばらつきが大きくなります。
- DUT周辺のスペースの制約:プローブ・カード上では、スペース、配線密度、発熱量が制約になります。それらにより、測定用の回路を配置できる場所が制限されます。
- 製造現場における優先事項:ATEが使用される製造現場では、スループット、マルチサイトの並列テスト、スケーラビリティが重視されます。それに対し、実験用の計測器は、シングルチャンネルの精度を最大限に高めることを目標として設計されます。このような理由から、両者の目標は一致しない可能性があります。
ATEにおいてLCRの測定を行えるようにするには、単一の構成で良好な精度が得られるようにするだけでは足りません。マルチサイトの測定に規模を拡張しても、再現性のある安定した結果が得られるようにする必要があります。つまり、基準になるベンチトップ型の計測器(以下、基準計測器)による測定結果との適切な相関を維持できるアーキテクチャを構築しなければなりません。
ATEにおけるLCRの測定手法の比較
ATEシステムにLCRの測定機能を実装する際には、次のような中核的な課題を解決する必要があります。その課題とは、測定の忠実度と、テストのスループットの観点から見たスケーラビリティとのバランスをとることです。先述したように、実験室で使用する計測器では、単一の構成における精度を高めることが主な目標になります。それに対し、ATEでは、基準計測器との十分な相関を維持しながら、高いチャンネル密度と並列テストをサポートするアーキテクチャを用意しなければなりません。表1に、従来のベンチトップ型のLCRメータとATE向けのLCRモジュールの技術的な違いについてまとめました。
| ベンチトップ型のLCRメータ(ケーブルを使用) | LCRモジュール | LCRモジュールがATEにもたらすメリット | |
| 測定経路 | 長いケーブルとコネクタ | DUTに近く、経路は短い | 経路が短くなると、寄生成分による測定精度の低下が緩和され、再現性が高まる |
| 並列性 | 通常はシングルサイト向け。多重化には、シーケンシャルな動作によって対応 | マルチサイトの並列測定向けに自然に拡張できる | 並列測定によってスループットが向上し、全体的なテスト時間が短縮される |
| チャンネルのスケーラビリティ | 計測器の数とスイッチングの複雑さによって制限される | サイトごとにモジュールを複製することにより、拡張が可能 | モジュールを複製できるので、統合にかかる工数を予測可能。より高いチャンネル密度に対応できる |
| 統合に要する工数 | 多い(フィクスチャ、ケーブル配線、スイッチング、メンテナンス) | より少ない | システムのオーバーヘッドが低減されれば、実装時間が短くなる。また、運用の負担も軽減される |
| 製造現場における再現性 | ケーブル配線、コネクタ、環境の影響を受けやすい | 相互接続の削減により、影響を受けにくくなる | 安定性が高まると、相関を維持するための長期的な工数を削減できる |
| 拡張性 | 多くの場合、構成ごとに個別の対応が必要 | リファレンスとなるアーキテクチャを再利用できる | 将来のATEで使用されるテスト用のモジュール/アプリケーションに向けたスケーラブルなプラットフォームが構築される |
- ATE:自動試験装置(Automatic Test Equipment)
- LCR:インダクタンス、容量、抵抗
- DUT:テストの対象となるデバイス(Device Under Test)
LCRモジュールの実装例
ここまでに説明したように、組み込み型のLCRモジュールは非常に有望な技術です。そのアーキテクチャは、ATEシステムのチャンネル密度を高めるための実用的なアプローチになります。1つの実装例として、アナログ・デバイセズのISS(Instrumentation System Solutions)チームが開発したLCRモジュールを紹介します。図2に示したADMX2001*がそのLCRモジュールです。同モジュールは、インピーダンス・アナライザとして機能するSoM(System on Module)として実現されています。基板のサイズを1.5インチ×2.5インチ(38mm×63.5mm)に抑えている点が特徴の1つです。組み込み向けに設計されており、UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)、SPI(Serial Peripheral Interface)に対応する制御用インターフェースを備えています。このLCRモジュールについては、評価用ボード(キャリア・ボード)「EVAL-ADMX2001EBZ」を使用することで評価を実施できます。EVAL-ADMX2001EBZには、LCRの測定に標準的に使用される方法でDUTを簡単に接続できます。また、同ボードはI/Oヘッダ(BNC)も備えています。これらは、実験室での評価からシステムへの統合に移行する際に役に立ちます。
ADMX2001は、測定用のトポロジとして4線式(ケルビン)測定をサポートしています。信号の印加(フォース)経路と検出(センス)経路を分離することにより、リードの抵抗と接触抵抗の影響を最小限に抑えられます。このことは、ケーブル、コネクタ、プローブの接点に生じるわずかな寄生成分でも測定誤差につながる低いインピーダンスを測定する際に有用です。具体的には、等価直列抵抗(ESR:Equivalent Series Resistance)の測定などに役立ちます。LCRモジュールをDUTの近くに配置し、ケルビン測定を適用すれば、経路に依存するばらつきの影響を抑えられます。それだけでなく、測定の再現性も高まります。これらは、製造現場でマルチサイトによる検査を実施する上で重要なことです。
図3に、LCRモジュールの周波数掃引によって抽出可能なコンデンサとインダクタの詳細な等価回路を示しました。
* 製品としての販売はEVAL-ADMX2001だけとなります。
評価から統合までの一般的な流れ
続いて、実際の評価方法を説明します。まず、ADMX2001BをEVAL-ADMX2001EBZ(評価用のキャリア・ボード)に取り付けて、ボードに電源を供給します。USB - UARTの変換に対応するケーブルを介してホストPCにボードを接続することにより、構成や測定を実行するためのコマンドライン・インターフェースにアクセスできます。組み込み/統合に向けて、このプラットフォームはSPIベースの制御をサポートしています。また、ホスト・コントローラ(またはテスト・エグゼクティブ)は、自動化された方法によって、測定条件の設定、測定のトリガ、結果の読み出しを行えるようになっています。つまり、ADMX2001は、ATEシステムとの統合に非常に適しています。
キャリブレーションに関する考察
ADMX2001を実際に使用する際には、ケーブルの配線、フィクスチャ、プローブの構成を確定した後にキャリブレーションを実施する必要があります。特に基準計測器との相関をとる場合、キャリブレーションは重要です。一般的かつ効果的な方法としては、OPEN/SHORT/LOADのキャリブレーションの手順が挙げられます。これを採用すれば、フィクスチャに関連する寄生成分について補正を加えられます。また、基準になる既知の負荷を使用して測定精度を確保することが可能です。最も高い相関を得るために、通常、キャリブレーション用の負荷は、対象とする周波数ポイントにおいて予想されるDUTのインピーダンスの範囲を代表する値に設定します。ADMX2001とEVALADMX2001EBZで構成される評価用プラットフォームは、特定のフィクスチャの構成に対するキャリブレーション・データの保存と再利用もサポートしています。但し、測定経路やフィクスチャを大幅に変更した場合には、相関と再現性を維持するために、再度キャリブレーションを実行することを推奨します。
ADMX2001は、スケーラブルなLCR測定を実現できる実用的な組み込みビルディング・ブロックです。DUTの近くに統合できるほどコンパクトであり、ATEに適したデジタル・インターフェースを介して制御することが可能です。製造環境の制約の下でも、基準計測器との間で安定した相関を確保するためのキャリブレーション用のフローを利用できます。
お客様の成功事例:マルチサイトのATEによるウェハ・テストにLCRモジュールを適用
ここでは、台湾のお客様の成功事例を紹介します。この事例では、製造の現場でインピーダンスのテストを実現するために、一般的なマルチサイトのATE環境にLCRモジュール(ADMX2001)を統合しました。測定の対象になるのは、車載グレードの特殊なコンデンサのESRでした。
元の構成:ベンチトップ型のLCRメータをケーブルで接続
このお客様は、元々は図4に示す構成でテストを実施していました。ご覧のように、DUTの領域に、ケーブルと追加の配線を使ってベンチトップ型のLCRメータを接続しています。それにより、ESRと容量の測定が行われていました。この構成であれば、慣れ親しんだ方法で基準になる測定を実施できます。しかし、ATEで使用するには実用上の限界がありました。相互接続の経路が長くなることから、寄生成分や位相誤差の要因に対する感度が高くなってしまうのです。このことは、特に値の小さいESRの測定結果に大きな影響を及ぼす可能性があります。また、測定フローは主にシングルサイト向けでシーケンシャルなものでした。一方、他のテスト項目はマルチサイトの測定に向けて既に最適化されていました。そのため、ESRの測定がスループットの面でボトルネックになっていました。
移行の戦略:プローブ・カードにLCRモジュールを組み込む
上述した問題を解消するために、このお客様は図5に示すような構成に移行しました。つまり、プローブ・カードにLCRモジュール(ADMX2001)を組み込む手法を採用したのです。システム・レベルの主な変更点は、LCRの測定機能をDUTの領域により近い位置に移したことです。それにより、実質的な測定経路を短くし、長いケーブル配線への依存性を低減しています。この手法は、ダイレクト・ドッキングとも呼ばれます。製造環境への統合という観点から見ると、次のようなことが言えます。まず、寄生成分による誤差が低減されます。また、安定性が向上します。更に、マルチサイトのテストに向けた拡張用のモデルが簡素化されました。
移行の結果:マルチサイトへの対応が可能になり、スループットが向上
LCRモジュールを使用する構成に移行した結果、LCRの測定機能はシングルサイトからマルチサイト(4~8サイト)へと拡張されました。それにより、製造現場のテスト・シーケンスにおいて並列LCRやESRのテストが可能になりました。その結果、シーケンシャルな測定が抱えるボトルネックが軽減され、テスト全体としてのスループットが向上しました。
相関に関する総括:基準計測器による測定結果との一致、マルチサイトによる安定した測定
測定結果の信頼性を検証するために、お客様は、プローブ・カードをベースとするソリューションと元のベンチトップ型LCRメータの相関を確認しました。その結果は図6に示したとおりです。この比較により、意図した検査条件の下で、代表的なコンポーネントの容量とESRの測定値が良好な一致を示すことが確認されました。また、LCRモジュールを使用したソリューションは、マルチサイトの測定においても安定して動作しました。以上の結果から、再現性と相関の維持が不可欠な製造現場にもLCRモジュールを適用できることが実証されました。
要点
この事例から、車載コンデンサのESRの測定では、低インピーダンスの領域での測定性能とスループットの両方が重要であることがわかります。LCRモジュールをプローブ・カードに組み込む手法を採用すれば、ベンチトップ型のLCRメータを使用する従来の手法と比べて、相関、再現性、マルチサイトに対応するためのスケーラビリティのバランスを実用的なレベルで確保できます。
まとめ
ATEによるテストでは、並列性の実現が強く求められています。それだけでなく、パラメトリック試験の必要性もより増大しています。このような状況のなか、組み込み型のLCRモジュールは、製造環境におけるより実用的でスケーラブルなアプローチになります。ATEとは別の計測器を使用するのではなく、DUTにより近い位置でインピーダンスを測定することにより、寄生成分に対する感度を抑えられます。また、スループットの要件を満たしつつ、再現性の高い検査を実現することが可能になります。
現在、高度なパッケージを活用するAIデバイスに対する需要が高まっています。LCRの測定機能のマルチサイト化は、それらのデバイスのインピーダンス特性を評価したいというニーズにも対応しています。パッケージ内により多くの受動部品(コンデンサなど)が収容されるにつれて、インピーダンスに関連する特性の評価はますます重要になります。多くの場合、その評価はサイトの数やピンの数の多い条件の下で行われます。SiC/GaNやMOSFETのテストには、より高いバイアス電圧も必要になります。モジュールのコンパクトなサイズを維持するために、アナログ・デバイセズはバイアス回路をADMX2001に統合する方法を検討しています。
今後の展望として、モジュール式のアーキテクチャは、次世代のテスト・システムを実現するための重要な要素になると考えられます。LCRモジュールは複製できるので、統合や検証に要する工数を抑えながら、シングルサイトからマルチサイトへ容易に拡張できます。そのため、組み込み型のLCRモジュールは将来のATEにおける有力な選択肢になります。
謝辞
アナログ・デバイセズのISSチームが提供してくれたコンパクトで高精度なモジュールにより、本稿で説明した取り組みが可能になりました。また、アプリケーション・エンジニアのSlater Campbellは、技術の面で卓越したサポートを提供してくれました。加えて、筆者らのフィールド・チームと緊密な連携を図ってくれました。それらは、ATE向けのソリューションの実装を成功させる上でなくてはならないものでした。