多相/超薄型/低ノイズの電源ソリューション、実装密度の高いアプリケーションに最適
主なポイント
|
概要
本稿で取り上げるのは、多相動作に対応する超薄型、低ノイズの電源ソリューションです。この種のソリューションは、高い実装密度が求められる電子システムの可能性を大きく広げます。小さなフォーム・ファクタと大電流への対応能力を組み合わせることにより、基板上の貴重なスペースを犠牲にすることなく、過渡応答と効率に関する厳しい要件を満たすことができます。特に、高度な多相アーキテクチャを採用した製品は、高速な過渡応答、出力リップルの低減、熱性能の向上の面で非常に有用です。このことは、冷却能力が限られ、シグナル・インテグリティが極めて重要なアプリケーションにとって大きなメリットになります。
本稿では、超薄型、低ノイズのμModule®レギュレータ「LTM4732」を使用した実装例を紹介します。LTM4732の多相インターリーブ機能と並列動作機能を活用すれば、小さな実装面積で最大16Aの出力電流が得られます。しかも、極めて高い出力ノイズ性能と電磁干渉(EMI:Electromagnetic Interference)性能を実現可能です。このアプローチは、高感度のアナログ回路、高速データ・インターフェースなどに非常に適しています。また、データ・センター、5G通信、産業用オートメーションなどの分野で使用される実装密度の高いプリント回路基板に最適です。
はじめに
クラウド・サーバー、通信インフラ、高度な産業用オートメーションなどの分野では、より性能の高い最新の電子システムが必要になります。その一方で、そうした電子システムには、フォーム・ファクタの面でより厳しい制約が課せられます。電源については、POL(Point of Load)電流に関する要件が厳しくなるなか、基板面積の縮小が強く求められています。そのような状況に対応しながら、効率、ノイズ性能、シグナル・インテグリティを損なうことなく、堅牢性に優れ、大電流に対応可能な電源ソリューションを実現しなければなりません。また、現在では高感度のアナログ回路や高速データ・インターフェースが広く使用されるようになりました。そのため、ノイズとEMIの抑制が従来にも増して重要になっています。
LTM4732は、超薄型で大電流に対応可能な多相アーキテクチャを採用しています。また、アナログ・デバイセズの画期的なSilent Switcher®(サイレント・スイッチャ) 3(以下、SS3)技術も適用されています。そのため、LTM4732であれば上述した課題を解消できます。同製品の外形寸法は、わずか6.25mm×4mm×1.92mmであることから、実装スペースと高さに制約があり、1mm単位のスペースが重要なアプリケーションに適しています。1.92mmという高さは、基板に半田付けされた1206サイズのコンデンサとほぼ同等です。このように極めて薄型であることから、LTM4732は基板の裏面に実装することも可能です。つまり、基板表面のスペースを空けることに貢献できるということです。SS3技術が適用されていることから、LTM4732では、低周波領域の出力ノイズを4μVrmsという極めて小さな値に抑えられます。また、伝導EMIと放射EMIも大幅に低減されます。従来のLDO(低ドロップアウト)レギュレータでは、高いノイズ性能を実現するために効率を犠牲にしているケースが少なくありませんでした。また、スイッチング・レギュレータを使用する場合、高いノイズ性能を得るためには後段にポスト・レギュレータを配置する必要があります。それに対し、LTM4732を採用すれば、優れた効率と極めて高いノイズ性能を1つの小型モジュールで両立できます。そのため、高感度のアナログ・システムや高速デジタル・システムのノイズに関する厳しい要件を満たすことが可能です。それだけでなく、追加のLDOレギュレータが不要になり、電源システムの設計を簡素化できる可能性もあります。加えて、変換効率が高いことから電力損失と発熱を抑えられます。つまり、熱性能と省エネルギーが重要なアプリケーションにも適しています。
電源モジュールの多相インターリーブ動作
LTM4732のような最新の電源モジュールは、多相動作を利用することで大電流に対応します。同時に、効率、ノイズ、過渡応答の面でも優れた性能を実現します。多相のトポロジでは、複数のモジュールを異なる位相で並列に動作させます。各相に対応するモジュールは同じ周波数でスイッチングしますが、他相のモジュールに対して一定の位相差が設けられます。このアーキテクチャの長所を活かすためには、スイッチングのタイミングをずらすインターリーブ動作が鍵になります。
位相のインターリーブ、リップルの低減
N相のインターリーブを実行する場合、各相の時間的なずれは次式で表すことができます。
例えば、4相のシステムでは各相の位相差は90° になります。各モジュールをインターリーブで動作させると、スイッチングのタイミングがスイッチング周期全体に均等に分散されます。そのため、実効的な出力リップル周波数は次式に従って高くなります。
ここで、Nは相数、fswは各相のスイッチング周波数です。
多相動作では、実効リップル周波数が高くなると共に、出力ノードで各相の電流リップルが部分的に相殺されます。その結果、出力電圧リップルが大幅に低減されます。理想的な多相システムにおいて、ピークtoピークのリップル電圧は相数にほぼ反比例して小さくなります。そのため、厳しいリップルの要件をより小さな出力コンデンサで満たすことができます。つまり、基板面積と部品点数を削減することが可能になります。
出力コンデンサと負荷過渡応答
急峻な負荷の変動が発生するケースを考えます。その場合、初期の出力電圧の変動は、主に制御ループが応答するまでの間に、出力コンデンサに対してどれだけ迅速に電流を供給できるのかによって決まります。上述したように、複数のモジュールを多相インターリーブで使用する場合、各相のタイミングをずらすことによって出力の実効リップル周波数が高くなります。つまり、リップルのエネルギーがより高い周波数に移動します。また、負荷に対して各相のモジュールから電流が供給される間隔が短くなります。
この方式では、負荷の急変に伴って必要になる電流を複数の相に対応するモジュールが分担します。そのため、負荷電流の変化量当たりの出力電圧の瞬間的な変動を抑えられます。出力電流が多い場合でも、大きな負荷変動に対して出力電圧の変動が抑制され、定常状態に安定して復帰することが実測によって確認されています。
電流のスケーリング、熱の管理
複数のモジュールを多相動作させれば、出力電流を容易に増やすことができます。トータルの出力電流は、相数に比例して増加します(以下参照)。
複数のモジュールを並列接続することにより、各相に熱的/電気的なストレスを分散しながら、トータルではより多くの出力電流を供給できます。その結果、信頼性が高まると共に、熱の管理も容易になります。
複数のモジュールを使用し、位相インターリーブを行うことで、出力リップルが低減されます。加えて、各相に熱損失が分散されます。そのため、より多くの電流に対応しつつ、効率を高められます。このような理由から、多相アーキテクチャは、ノイズと熱管理が重要になる高性能のアプリケーションに特に適しています。
LTM4732を多相構成で使用する場合に考慮すべき事柄
ここからは、具体的な回路を例にとり、ここまでに説明してきた事柄について確認してみます。また、複数のLTM4732を多相動作させる回路を設計する際に考慮すべき事柄を指摘します。更に、回路の評価結果を示すことにします。
概要
多相アプリケーションを実現する場合、最適な性能と信頼性の高い電流分担を実現するにはどうすればよいのでしょうか。そのためには、回路の構成、同期、レイアウトに対して十分な注意を払う必要があります。ここでは、複数のLTM4732を並列接続させることで大電流を供給する回路の設計について説明します。特に、ノイズを最小限に抑えつつ、熱性能を管理する方法に注目して解説を進めます。それを通して、設計に関する実践的なガイダンスとベスト・プラクティスを示すことにします。
並列動作のための構成
負荷に供給する電流を増やすには、2個以上のLTM4732を使用し、それらを並列に構成します(図1)。具体的には、それぞれのVINピン、VOUTピン、VOSNSピン、COMPピンを相互に接続します。この構成では、すべての相で電圧の検出と補償を共有することになります。このことは、各相で正確に電流を分担し、安定した動作を実現する上で極めて重要です。なお、図1は4個のモジュールを並列に接続した4相の構成を表しています。
クロックの同期、位相のロック
上述したように、複数個のLTM4732を使用すれば、多相動作のアプリケーションを実現できます。そのためには、主相のクロックと従属相のクロックの同期をとる必要があります。確実に同期をとるためには、同期前の主相の自走発振周波数を従属相よりも20%以上高く設定します。その上で、主相に対応するモジュールのCLKOUTを従属相に対応するモジュールのSYNCに入力します。
モジュール間の相対的な位相差は、PHMODEピンによって設定します。同ピンをグラウンドに接続すると位相差は180° 、フローティングにすると120° 、INTVCCまたは3Vを超える外部電源に接続すると90° になります(図2)。3相動作では、PHMODEピンをフローティングにして120° の位相差を設定します。4相動作の場合には、同ピンをINTVCCに接続して位相差を90° に設定してください。
この構成では、各相のインターリーブ動作がデタミニスティックに行われます。そのため、出力リップルが低減され、EMI性能が向上します。
測定結果、性能の検証
続いて、多相構成を採用した場合の性能について確認していきます。
効率、電力損失、熱性能
図3に示したのは、効率の評価結果です。負荷電流に対する単相構成と4相構成の効率を比較しています。負荷電流が4Aの場合、4相構成にすることで、効率は単相構成の場合の75.5%から83%に向上します。この結果は、複数の位相で負荷を分担することにより、各相のrms電流が低減され、導通損失が減少することと整合しています。
続いて、4相構成で大電流を出力する場合のシステム・レベルの性能を確認しました。具体的には、負荷の全範囲にわたり、効率と電力損失を評価しました。また、4相構成の場合の熱性能も評価しました。
図4に示すのは、効率と電力損失の評価結果です。ご覧のように、効率は負荷の範囲全体で高い値を維持しています。トータルの電力損失は、予想どおり出力電流の増加に伴って緩やかに増加します。先述したように、インターリーブされた4つの相で負荷電流を分担することで、各相に対応するモジュールでは出力電流によるストレスが軽減されます。また、各モジュール内の導通損失が抑えられ、負荷電流が多い場合でも安定した動作を実現できます。
図5に、サーモグラフィによって取得した熱画像を示しました。温度は4つのモジュール間で均一に分布しています。動作中に局所的なホット・スポットは確認されませんでした。ピーク温度も十分に抑えられており、多相構成による電流の分担と熱の分散が効果的に行われていることがわかります。このような均一な熱分布を示すことから、より多くの電流を供給する場合には4相構成が有利です。また、熱的な制約の厳しいアプリケーションにおける信頼性が向上します。
効率、電力損失、熱性能の測定結果から、LTM4732を4相構成で使用した場合、管理可能な範囲に損失を抑え、熱的ストレスを適切に分散しながら、大電流を出力可能な高い性能を実現できることが確認されました。
負荷過渡応答
図6に示すのは、4相構成において負荷電流を8Aから16Aへステップ状に変化させた場合の出力電圧の応答です。このような大きな負荷の変動が生じた場合でも、この降圧コンバータは電圧の変動を適切に抑え、安定した回復動作を示します。出力は持続的に発振することなく速やかに回復しており、ループの十分な安定性と各相への効果的な電流分担が実現されていることがわかります。また、測定した出力電圧の変動を、負荷電流の変化量で正規化すると、多相アーキテクチャに固有の効率的な電流供給が行われており、実効出力インピーダンスが低下していることが確認できます。各相で分担して電流を供給することで、瞬間的な電圧の低下が最小限に抑えられます。また、負荷が大きく動的に変化する場合でも高速な回復を実現できます。
周波数応答
図7に示したのは、公称動作条件の下、4相構成で動作する場合の制御ループのゲインと位相応答です。クロスオーバー周波数は約66kHz、位相余裕は53° です。つまり、このループには明確な単一のクロスオーバー周波数が存在し、十分な位相余裕が確保されています。そのため、周波数に対して安定して動作することがわかります。言い換えれば、負荷過渡応答と安定性のバランスが確保されているということです。低い周波数領域で安定性が欠如したり過度なピーキングが発生したりすることなく、クロスオーバー周波数を超えるとループのゲインは滑らかに低下しています。これは、電流モード制御の場合に想定される振る舞いと一致します。
トラブルシューティングのためのヒント
最後に、実装した回路のトラブルシューティングを実施する際に確認すべきことをまとめておきます。
- 共有するVINピン、VOUTピン、VOSNSピン、COMPピンが、モジュール間で適切に接続されていることを確認してください。
- オシロスコープでCLKOUT/SYNCの波形を観測し、位相が正しくロックされていることを確認してください。
- 位相のロックに失敗する場合、RTピンに接続した抵抗の値を確認してください。つまり、主相に対応するモジュールと比べて、従属相の周波数が低く設定されていることを確認してください。
- 動作中の出力電圧と電流の分担について監視を行い、不均衡がないことを確認してください。
- サーモグラフィを使用し、熱が均一に分散していることや、ホット・スポットが存在していないことを確認してください。
まとめ
LTM4732は、大電流の供給能力、高いノイズ性能、実装スペースの削減が求められるアプリケーションにおいて、新たな基準になる製品だと言えます。超薄型のフォーム・ファクタ、高度な多相インターリーブ機能、SS3技術の適用により、優れた効率、極めて高い出力ノイズ性能、堅牢なEMI性能を実現しています。複数のモジュールを並列接続した場合の実測結果から、出力電流の増大、リップルの低減、優れた熱管理が可能になることが確認できています。また、多くの設計においてポスト・レギュレーション用のLDOレギュレータは不要です。
本稿では、設計時に考慮すべき事柄やベスト・プラクティスを示しました。それらに従うことで、要件の厳しいシステムにLTM4732を確実に実装し、性能と信頼性の両方を最適化することができます。電力密度とノイズに対する要求はますます厳しくなっています。そうしたなか、多相インターリーブに対応するソリューションは、次世代の電子機器に向けた柔軟性と将来性に優れるアプローチになります。
参考資料
1Erik Lamp、Xinyu Liang「Multiphase Solutions for High Current, Fast Transient, Noise Sensitive Applications - Part1(大電流、高速過渡応答、低ノイズのマルチフェーズ電源ソリューション【Part 1】)」Analog Devices、2023年3月