線性穩壓器的電壓輸入至輸出控制——系列文章2-2:工作原理和參考設計


作者:ADI 產品應用資深工程師 Andrew Radosevich 及產品行銷經理 Matt Grobelny


摘要

本文是電壓輸入至輸出控制(VIOC)應用於低壓差穩壓器(LDO)的系列文章中的第二部分,並以第一部分介紹的基本概念為基礎,深入探討了VIOC系統設計,及闡述最新一代LDO如何保持恆定的輸入輸出電壓差,進而實現關鍵性能優勢,例如更高的電源電壓抑制比(PSRR)、優化的功耗和穩健的故障保護,並強調透過參考設計和便捷的評估方法實現VIOC的簡便性,包括LTspice®模擬和示範硬體。文章亦探討如何在負電壓拓撲中整合VIOC,並回顧早期的VIOC實現方案,包括採用分立元件和傳統LDO架構的實現方案。VIOC透過簡化開關穩壓器與LDO之間的協作,提升電路性能,並為現代電源管理系統提供了彈性多樣的解決方案。

引言

在本系列的第一部分中,對最新一代低壓差穩壓器(LDO)中的電壓輸入至輸出控制(VIOC)特性進行了初步介紹,而第二部分將更深入地探討其功能。為使VIOC系統設計更易被工程師掌握,本文還提供了現成的參考設計和簡單明瞭的評估方法。此外,本文也探討了如何在負電壓拓撲中無縫實現VIOC,進而拓展適用範圍。同時,文章也追溯了VIOC早期實現方案的演進歷程,以提供必要的歷史背景。

VIOC詳解

最新一代LDO中的VIOC特性是透過LDO內部增益為1的差分放大器實現的,如圖1所示。由差分放大器的示意圖可見,其由運算放大器和分立電阻構成。在最基本的配置中,差分放大器的輸出直接連接到為LDO供電的開關穩壓器的FB接腳。VIOC和FB接腳之間的連接形成一個閉迴路的回饋迴路,在該迴路中,開關穩壓器輸出一個比LDO輸出更高的電壓,高出幅度等於差分放大器的輸出電壓,而差分放大器輸出電壓連接到開關穩壓器FB接腳。FB接腳是開關穩壓器IC誤差放大器反相輸入端的外部連接點。

Figure 1. The VIOC feature in the latest generation of LDOs implemented by a difference amplifier with a gain of one that is internal to an LDO.
圖1.最新一代LDO中的VIOC特性透過LDO內部增益為1的差分放大器實現

誤差放大器是一種電子元件,通常採用運算放大器實現,其作用是放大兩個輸入訊號(通常是基準電壓和來自系統輸出的回饋訊號)之間的差值。此差值(即誤差訊號)用於調整系統以維持期望的輸出。因此,誤差放大器是穩壓器、電源、伺服機構等回饋控制系統的關鍵組成部分。1

實現VIOC的差分放大器還負責處理一些管理任務,例如防止LDO輸入過低和關斷LDO。有關VIOC行為的完整詳情,請參閱LDO資料手冊中的VIOC部分。

開關穩壓器FB接腳電壓在大約0.4 V到1.2 V之間,具體取決於開關穩壓器IC。如果開關穩壓器回饋接腳的電壓低於所需的LDO輸入輸出電壓差,可在開關穩壓器的FB接腳和LDO的VIOC接腳之間增加一個電阻。此電阻用於將差分放大器輸出端的VIOC訊號連接到更高電壓點,如圖1所示。圖1所示LT3041 LDO和類似LDO的VIOC,很難實現比開關穩壓器FB接腳電壓更低的LDO輸入輸出電壓差。

為了理解差分放大器如何實現VIOC,可將差分放大器的輸出視為其輸入之一。如果差分放大器的輸出電壓為某個特定值,則其正輸入端的電壓必須高於其負輸入端的電壓,且高出幅度必須等於該差分放大器輸出電壓。差分放大器的負輸入端連接到LDO的輸出端,因此差分放大器可調節開關穩壓器的輸出電壓,使其比LDO的輸出電壓高,高出的量值與差分放大器輸出電壓(由開關穩壓器的FB接腳電壓決定)相同。

圖2顯示了具有VIOC電路設計的 LT3073LDO,該設計使得LDO的輸入輸出電壓差可以低於開關穩壓器的回饋接腳電壓。此VIOC方法提供一個偏置電壓,使LDO輸入輸出電壓差比VIOC接腳電壓低800 mV。此種類型的VIOC在輸入輸出電壓差較低、電流額定值較高的LDO中很常見。圖2電路還能限制開關穩壓器的輸出電壓。開關穩壓器的回饋電阻分壓器用於防止在LDO未使能或無法閉合VIOC回饋迴路的情況下,開關穩壓器的輸出電壓變得過高。如圖3所示,圖1中的LT3041 VIOC電路會限制開關穩壓器LT8608的輸出電壓。

Figure 2. The LT3073 LDO has a VIOC circuit design that allows the LDO to have an input-to-output voltage lower than the switching regulator feedback pin voltage and limits the output voltage of the LT8610A switching regulator.
圖2.LT3073 LDO具有VIOC電路設計,可使LDO的輸入輸出電壓差低於開關穩壓器回饋接腳電壓,並限制LT8610A開關穩壓器的輸出電壓
Figure 3. This LT3041 VIOC circuit limits the output voltage of the LT8608 switching regulator in case the LDO is not enabled.
圖3.如果LDO未致能,則LT3041 VIOC電路會限制LT8608開關穩壓器的輸出電壓
Figure 4. A switching regulator in a Ćuk configuration designed to produce a negative voltage (with the LT8364).
圖4.採用Ćuk配置的開關穩壓器,用於產生負電壓(使用LT8364)

到目前為止討論的LDO都是使用正電壓工作的正LDO,但VIOC操作也支援使用負電壓工作的負LDO。負LDO的VIOC電路可採用產生負電壓的開關穩壓器來實現,其回饋接腳命名為FBX,而不是FB。圖4顯示了一個採用Ćuk配置的開關穩壓器,用於產生負電壓。負LDOLT3099的VIOC用於控制Ćuk輸出電壓。

圖5所示電路反映了一種越來越常見的場景,其中的降壓型穩壓器通常產生正電壓,但透過配置為反相降壓-升壓型穩壓器,其可用來產生負電壓。由於標準降壓型穩壓器沒有用於配合負電壓使用的FBX接腳或FB接腳,因此該VIOC電路需要一個位準轉換器。在該電路中,位準轉換器是電路的一部分,電路中包含 LT1636運算放大器和連接到運算放大器正輸入端的網路。

VIOC很容易實現,只需在已有的開關穩壓器到LDO連接的基礎上增加一根導線即可。VIOC可與任何具有FB接腳的開關穩壓器配合使用。請注意,Silent Switcher® 3 (SS3)穩壓器IC沒有FB接腳,因此VIOC通常不與這些IC一起使用。如果開關穩壓器FB接腳連接到內部分壓電阻,而該電阻也連接到輸出端,則VIOC會有一些侷限性。某些µModule®穩壓器就屬於這種情況。

µModule穩壓器是一種高度整合的系統級封裝(SiP)解決方案,其在一個精巧的封裝中整合了多個電子元件,例如DC-DC控制器、功率電晶體、輸入輸出電容、補償元件和電感。2

Figure 5. A VIOC circuit for a negative LDO requires a level shifter if the switching regulator is in the inverting buck-boost configuration (with the ADP2386).
圖 5:若切換式穩壓器採用反相降壓 - 升壓組態(搭配 ADP2386),則用於負壓 LDO 之 VIOC 電路需要位準轉換器。
Figure 6. This VIOC circuit pairs one channel of the LTM4616 µModule regulator with the LT3078 LDO.
圖6.此VIOC電路將LTM4616 µModule穩壓器的一個通道與LT3078 LDO配合使用

圖6所示VIOC電路將LTM4616 µModule穩壓器的一個通道與LT3078 LDO配合使用。µModule的FB接腳與開關穩壓器的輸出端之間有一個內部10 kΩ電阻。VIOC接腳電流(及相應的VIOC接腳電壓)與10 kΩ電阻的電流相關;當LDO和開關穩壓器的輸出電壓提高或降低時,電阻電流會按比例變化。VIOC接腳電壓對LDO輸出電壓的這種依賴關係,會限制圖6所示電路的LDO輸出電壓調節範圍。

評估VIOC系統工作情況的便捷方法

LTspice® 可用於快速模擬和評估受限環境下的VIOC工作情況,進而無需物理硬體便能測試不同的場景和參數。因此,它是在實現電路之前驗證電路行為和優化設計的有效工具。

使用硬體評估VIOC功能的最有效方法,是將開關穩壓器展示電路連接到LDO展示電路,並進行極少量的改動。圖7顯示了兩個配置用於快速測試VIOC的此類電路。對於VIOC電路的最終設計,通常需要在實際硬體上進行負載瞬態測試,以檢查電路穩定性。為了提高穩定性,通常會在開關穩壓器輸出端增加電容。如需相關指導,請參閱資料手冊中的VIOC參考設計。

Figure 7. Two demonstration circuits with minimal modifications to quickly try VIOC operation (with the DC3158A and DC2458A).
圖7.兩個展示電路,只需極少量改動即可快速測試VIOC工作情況(使用 DC3158A和DC2458A)
Figure 8. One of the earlier generations of VIOC (with the LTC3415).
圖8.VIOC的一個早期版本(採用LTC3415)

早期版本VIOC和非內建VIOC

到目前為止,大部分討論都集中在採用最新一代VIOC的LDO上。除此之外,還有一種採用分立式元件實現VIOC的方法,使用早期一代具有VIOC特性的LDO。圖8顯示了一個採用早期版本VIOC的LDO電路。LDO的VIOC接腳連接到開關穩壓器的 ITH或VC 接腳,LDO的VIOC電路自動將LDO的輸入輸出電壓差控制在300 mV左右。ITH或VC接腳是開關穩壓器IC誤差放大器輸出端的外部連接點。早期5V、5A LDO,例如LT3070-1、LT3071,和 LT3072,就是採用這種VIOC方法。

我們要討論的最後一類VIOC是利用分立式元件實現的VIOC。藉由分立式元件,幾乎任何LDO都可以增加VIOC功能。這種方法在早期的電流源基準LDO(從LT3080開始)中特別流行,因為透過外部電壓訊號或數位電位器改變具有電流源基準的LDO輸出電壓相對容易。電流源基準LDO是一種不使用基準電壓源,而使用電流源驅動電阻來確定輸出電壓的穩壓器。圖9顯示了一個使用分立元件實現VIOC的電路。IRF7342 PMOS的源閘極電壓決定LDO的輸入輸出電壓差。有關採用此類VIOC的更多參考設計,請參閱LT308x資料手冊。

Figure 9. Circuit using discrete components for VIOC with the LT8646S and the LT3083.
圖9.使用分立式元件LT8646S和LT3083實現VIOC的電路

結論

利用VIOC技術來整合LDO和開關穩壓器為現代電源管理設計帶來了很大的優勢。VIOC能夠保持穩定的輸入輸出電壓差,進而提升PSRR以降低輸出雜訊,改善功耗,增強故障保護和啟動可靠性,並能確保負載瞬態響應穩定,這對於高性能系統非常重要。

VIOC簡化了開關穩壓器與LDO之間的電壓協調,優化設計流程,提升整體電路效率。最新一代支援VIOC的LDO為如今複雜的電子應用提供了彈性、高性能的解決方案。

為了加快設計進程,請瀏覽analog.com上提供的詳細應用筆記、參考設計和LTspice模擬模型。透過模擬工具,將可在硬體實現之前測試和優化電路,進而節省時間、降低風險,並實現更高層次的創新。

參考文獻

1 Error Amplifier (Electronics)(誤差放大器),維基百科。

2 μModule穩壓器,ADI。