为何选择ADI 转换器的工程师数量远超过紧随其后的8家厂商的数量之和?

2010 Worldwide Data Converter Market Share by Supplier
"“对于任何希望实现最高性能信号链的设计工程师而言,数据转换器的选择是一个关乎成败的决策点。ADI公司继续稳坐全球数据转换市场的头把交椅。”"
- Susie Inouye,2011年Databeans, Inc.,首席分析师

了解客户青睐ADI公司的理由

ADI公司转换器帮助确保 Bachmann风轮机控制 系统实现惊人的99.96%可用性


深埋于南极冰层下1英里深的 IceCube中微子探测器放大器 使用了10,000多个ADI转换器和


CERN(欧洲核子研究中心)大型强子对撞机 中的10万多个ADI转换器帮助科学家发现自然界的基本法则


“ADI公司继续主宰数据转换器市场”


Databeans, Inc. 2011年

因为我们的创新产品

16位、250 MSPS中频采样ADC

4通道、12位nanoDAC®

16位、10 MSPS SAR ADC

双通道、16位、1200 MSPS ADC

*可能受美国出口限制

查看所有A/D转换器 | 查看所有D/A转换器
沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭