GMSL助力简化车载安防系统并提升视频性能

问题:

与传统视频传输链路(模拟摄像头和网络摄像头)相比,GMSL 解决方案具备哪些技术优势,又能带来哪些潜在可能?

Simplify On-Board Security Systems and Increase Video Performance with GMSL

答案:

传统的视频传输解决方案,例如模拟摄像头(采用 CVBS 编码),其视频分辨率为 480i,且无法通过同轴电缆对控制信号进行编码或传输电力。IP 摄像头的高延迟和高成本也给安防客户带来了设计上的限制。GMSL 视频传输解决方案的最大视频带宽可达 12 Gbps,能够通过同轴电缆传输视频信号、控制信号和电力。这意味着 GMSL 在提升视频传输性能的同时,还能显著降低物料清单(BOM)成本。

摘要

千兆多媒体串行链路(GMSL™)是一种应用广泛的SERDES(串行器/解串器)技术,适用于多种终端市场的摄像头应用场景。本文介绍了当前车载安防系统架构中的摄像头链路技术,及其核心特性与局限短板,同时深入分析了GMSL解决方案为何能成为传统IP摄像头和模拟摄像头解决方案的有力替代方案。

什么是车载安全系统?

车载安防系统用于公交车、出租车、卡车和其他类型车辆的智能监控、调度和应急响应,可实时监控车辆内部和周围环境,同时对车辆进行高精度定位。车载安全系统的视频分析功能能够实时、准确地检测到异常驾驶行为,随即向驾驶员发出警报,从而防患于未然,保障驾驶员与乘客的安全。当遭遇扒窃、交通事故等突发事件时,包含关键数据的视频片段可导出给执法机构作为取证依据。

车载安全系统通常由录像机、摄像头和监视器构成。图1展示了车载安防系统的典型方框图。

图1. 车载安防系统方框图。

数字录像机(DVR)身兼数职,既是录像机,也是数据处理服务器。它会接收来自外部的各类信号,如摄像头、输入/输出(IO)设备、速度脉冲、全球导航卫星系统(GNSS)等发出的信号,将视频录制数据存储于本地硬盘,并通过监视器和扬声器与用户交互,同时借助局域网(LAN)端口或3G/4G/5G网络与云端进行通信。DVR通常 安装在驾驶座附近。图2展示了公交车内安装的DVR示例。

图2. 公交车车载安防系统示例,展示了驾驶座摄像头、数字录像机(DVR) 和监视器。

图2还展示了安装在驾驶座上方的摄像头(用于监控驾驶员行为),以及安装在驾驶舱前门处的摄像头(用于监控前门和过道)。同样,车厢内车门上方也装有摄像头,用于监控客流情况,为驾驶员判断关门时机提供依据(图3)。监视器/屏幕通常安装在驾驶座附近,方便驾驶员查看。监视器不仅提供与DVR及整个车载安全系统的交互界面,还能实时显示各个位置摄像头回传的实时画面,以便驾驶员更好地做出判断。

图3. 公交车车载安防系统示例,展示了监控后门的摄像头。

图4是另一个监视器安装示例,其用途是方便乘客观察公交车二层的座位情况。

图4. 公交车车载安防系统示例,向乘客展示公交车二层的座位情况。

车载安防系统本质上是车载闭路电视(CCTV)系统,为驾驶员观察车内情况和盲区提供了便利视角,同时还能向远程车辆指挥调度中心实时传输车辆运行数据和图像。

录像机、摄像头与监视器的传统解决方案

图5展示了一种常见的DVR硬件解决方案,其中的主要信号链路如下:外部模拟摄像头的模拟视频信号传输至视频模数转换器(ADC,又称视频解码器),由ADC将模拟视频信号(即复合视频基带信号(CVBS)、模拟高清(AHD)信号或传输视频接口(TVI)信号)转换/解码为数字视频信号,例如BT656。通常,CVBS可传输的最大分辨率为576i,而TVI则能传输8K12.5p的信号。模拟音频信号的处理方式与之类似,会被转换为I2S格式。一般而言,片上系统(SoC)本身配备视频输出端口,用于输出用户交互界面的视频流,通常为HDMI®、VGA或CVBS接口。

图5. 典型的DVR硬件系统方框图。

图6展示了一种经过简化的模拟摄像头系统,借助视频处理器的功能来提升图像质量。图像传感器将捕获的光线转换为数字信号,然后通过MIPI、UART/I2C、GPIO等接口输入至视频处理器。视 频处理器起到核心作用,它运用了多种技术,例如,通过色彩空间转换,确保与各类显示标准兼容;通过图像校正,调整光学畸变;通过曝光补偿,优化不同光照条件下的图像清晰度。

图6. 典型的模拟摄像头硬件方框图。

处理完成后,输出信号被传送至TVI/AHD/CVBS编码器,将处理后的信号编码为适用于传统视频传输方案的标准视频格式,并通过75 Ω SMA连接器传输。

此外,系统中还包含电源电路,通过额外的电源连接器为整个设备供电。为增强控制与通信,系统还应有RS-232/晶体管-晶体管逻辑(TTL)低速连接器,以提供更多连接选择。

图7描绘了IP摄像头系统的架构,可将原始传感数据转换为数字图像,供摄像头控制器处理和分析。

图7. 典型的IP摄像头硬件方框图。

处理的第一阶段发生在MIPI物理层(PHY),传感器输出在此完成初步数字转换。该接口将图像MIPI数据包解码至像素级别,以便摄像头控制器进行分析和调整。

数据随后传输至摄像头控制器,这一核心元件负责协调数据流转并为后续处理做好铺垫。与之相连的是媒体访问控制(MAC)以太网PHY,负责管理网络通信,处理数据包的格式化、寻址和网络传输,确保摄像头与网络系统实现无缝对接。

最后,另一端以太网PHY将以太网数据包转换为可供SoC最终处理的RGMII。SoC整合所有输入信息,执行复杂计算并基于整合的视频数据做出决策。这套流程确保IP摄像头系统不仅能捕获图像,还能随时用于安防、监控和分析应用。

模拟摄像头的线缆需要75 Ω同轴电缆传输模拟视频信号,并使用独立的电源线传输电力,此外还需额外的RS-232或RS-485线缆来传输控制信号。参见图8。

图8. 模拟摄像头的同轴电缆。

IP摄像头的线缆是标准以太网电缆,如CAT3或CAT5。若不支持以太网供电(PoE),则需额外配置电源线。以太网电缆由四对双绞线构成(图9),绞合设计可减少信号干扰。

图9. IP摄像头的以太网电缆。

图10展示了监视器系统方框图,描绘了一个的复杂系统框架,用于管理DVR和显示视频信号。位于方框图核心的微控制器,负责协调各类输入和输出以确保运行流畅。

图10. 典型的监视器硬件方框图。

从左侧开始,AVI通过75 Ω连接器连接至系统。随后,模拟视频信号被送入TVI/AHD/CVBS解码器。解码器将多种视频格式转换为标准化数字输出。

通过I2C接口连接的控制器负责处理这些数字数据,是多个关键 通路的枢纽。它直接与LCD显示屏及其触控集成电路(IC)通信,通过脉冲宽度调制(PWM)调光来控制亮度等,并处理来自触控面板的输入。

额外的通信接口包括RS-422/TTL和GPIO,分别支持远距离数据传输和通用输入/输出任务。这些特性对于调节显示设置、集成附加功能等交互任务而言至关重要。

需要注意的是,连接监视器的线缆除了传输点对点信号和模拟视频信号的线缆外,还需配备传输RS-422信号的线缆(图11)。

图11. RS-422连接器引脚信号。

传统CCTV硬件解决方案需配备多种线缆,包括视频编解码线缆、同轴电缆、以太网电缆、电源线以及控制信号(RS-422/RS485/RS-232)线缆,会增加安装的复杂性与成本。

GMSL的特性可应用于车载安全系统

摄像头和显示屏的数量不断增加,图像质量不断提高,因此需要更高的数据速率进行视频传输。ADI公司的千兆多媒体串行链路(GMSL)技术能够满足此类需求,并在此过程中简化系统架构并降低成本。GMSL可链接和传输相机到计算机、计算机之间或从计算机到显示屏的视频。GMSL的创新持续延伸至下一代技术,进一步为更高性能的计算机应用和软件定义应用赋能,使之具备更先进的功能与能力。

新一代GMSL向后兼容上一代产品,轻松解决了代际过渡问题。

GMSL可通过单根同轴电缆或屏蔽双绞线(STP),传输高级驾驶辅助系统(ADAS)传感器所需的所有信号(如MIPI-CSI、I2C、GPIO等)。如图12所示,采用GMSL连接的摄像头通常只需一个连接器,即可满足视频、供电、控制、同步、触觉反馈、触控、软件更新、状态报告等多种需求。由此大幅降低了系统的重量、能耗、音视频成本及复杂性。

图12. 典型的GMSL硬件方框图。

我们的解决方案在SERDES市场中具有性能优势,目前量产产品的数据速率高达12 Gbps。GMSL拥有100多个经过优化的部件,可确保满足小尺寸系统和低功耗要求。

ADI公司已大幅扩展了面向摄像头与显示应用的GMSL产品系列,市场覆盖范围广泛。表1列出了最新GMSL2/GMSL3串行器的主要参数与特性,表2则展示了GMSL2/GMSL3解串器的对应参数与特性。所支持的视频接口包括LVDS、HDMI和MIPI CSI-2。其中, MAX9295D可与表1中标记为“向后兼容GMSL1”的器件配对使用。

表1. 串行器及参数
特性 MAX96717 MAX96793 MAX96751
产品系列 GMSL2 GMSL3 GMSL2
产品类型 摄像头 摄像头 显示屏
最大前向链路速率 6 Gbps
(版本F和R支持3 Gbps)
12 Gbps 6 Gbps
GMSL链路 1 1 2
视频接口 CSI-2 DPHY,
2.5 Gbps/通道
CSI-2 DPHY,
2.5 Gbps/通道;
CSI-2 CPHY,
3.42 Gbps/通道
HDMI 1.4/2.0,
1个端口 × 4个通道,
带 HDMI 音频
视频端口配置
(DPHY)
1个端口 × 4个通道 1个端口 × 4个通道 –
视频端口配置
(CPHY)
– 1个端口 × 2个通道 –
封装尺寸 5 mm × 5 mm, 32个引脚 5 mm × 5 mm, 32个引脚 8 mm × 8 mm, 56个引脚
反向通道 I2C/UART/SPI I2C/UART/SPI I2C/UART/SPI/I2S
ASIL额定值 ASIL-B ASIL-B ASIL-B
水印     是
温度级 –40°C 至+105°C –40°C 至+105°C –40°C 至 +105°C
表2. 解串器及参数
特性 MAX96716A MAX96724 MAX96792A MAX96752
产品系列 GMSL2 GMSL2 GMSL3 GMSL2
产品类型 摄像头 摄像头 摄像头 显示屏
GMSL链路 2 4 2 2
最大前向链路速率 6 Gbps 6 Gbps 12 Gbps 6 Gbps
视频接口 DPHY,
2.5 Gbps/通道

CPHY,
4.56 Gbps/通道
DPHY,
2.5 Gbps/通道

CPHY,
5.7 Gbps/通道
DPHY,
2.5 Gbps/通道

CPHY,
5.7 Gbps/通道
OLDI

1个端口 × 4个通道,
2个端口 × 4个通道,
1个端口 × 8个通道
视频端口配置
(DPHY)
2个端口 × 4个通道 2个端口 × 4个通道,
4个端口 × 2个通道,
1个端口 × 4个通道+
2个端口 × 2个通道
2个端口 × 4个通道 –
视频端口配置
(CPHY)
1个端口 × 2个通道 2个端口 × 4个通道,
4个端口 × 2个通道,
1个端口 × 4个通道 +
2个端口 × 2个通道
2个端口 × 2个通道 –
封装尺寸 7 mm × 7 mm,
48个引脚
8 mm × 8 mm,
56个引脚
7 mm × 7 mm,
48个引脚
8 mm × 8 mm,
56个引脚
反向通道 I2C/UART/SPI I2C/UART I2C/UART/SPI I2C/UART/SPI/I2S
ASIL额定值 ASIL-B ASIL-B ASIL-B ASIL-B
温度级 –40°C 至 +105°C –40°C 至+105°C –40°C 至+105°C –40°C 至 +105°C

GMSL方案带来的优势与潜力

表1和表2所示的最大前向链路速率,指的是GMSL协议在串行链路上编码的比特率。与此同时,I2C、UART、GPIO等控制信号也通过该链路进行传输。表3对比了市场上与GMSL解决方案形成竞争的部分主流监控摄像头解决方案的性能参数。

表3. 3种摄像头解决方案的对比
解决方案 模拟摄像头 IP摄像头 GMSL摄像头
编码方案 CVBS/TVI H.264/H.265 GMSL
最高分辨率 CVBS: 576i (PAL)

TVI: 8 M, 12.5 P
4k,最高8k GMSL3: 8 MP, 60 P

GMSL2: 8 MP, 30 P
视频延迟 CVBS: ~60 ms

TVI: ~100 ms
200 ms至500 ms 非常低、确定性、微秒级
通过线缆传输控制数据 CVBS:否

TVI:是,仅支持 I2C
是 是,支持 I2C/UART/SPI/GPIO
线缆供电 不支持 PoE,复杂,有源元件 PoC,简单,无源网络
硬件复杂性 复杂的摄像头设计 复杂的摄像头设计 简化的摄像头设计

图13展示了GMSL摄像头系统的硬件方框图。

图13. 典型的GMSL摄像头硬件系统。

与图6和图7相比,GMSL SERDES解决方案大幅减少了摄像头模块所需的元器件数量。GMSL SERDES能够同时双向传输I2C/UART/SPI/GPIO信号,使SoC可通过GMSL访问远程图像传感器的其他外设,例如惯性测量单元(IMU)、G传感器、LED控制器以及其他水平旋转/垂直倾斜/变焦(PTZ)控制信号。GPIO的延迟达到微秒级,用户因而能够通过GPIO触发单帧图像采集。GMSL摄像头的外部接口仅需一根50 Ω同轴电缆或一对屏蔽双绞线。

MAX96717/MAX96793系列支持反向通道参考时钟(RoR),即由解串器通过反向通道传输的时钟,使得传感器板可省去晶体振荡器(图14)。RoR省去晶体振荡器后,能带来多重优势:降低系统成本、提升可靠性、减少晶体振荡器使用量,同时简化电路板布局。

图14. RoR信号链图。

从图13和图15可见,GMSL SERDES的视频接口和控制接口直接与图像传感器和LCD面板相连,省去了微控制器(MCU)、视频编解码器、RS-485/RS-232收发器及其他连接器。此外,GMSL SERDES解决方案还具备多项优势:更大的视频带宽、超低且确定性的视频延迟、极为简化的硬件设计,而且仅需一根低成本同轴电缆或 屏蔽双绞线(STP)就能实现外部连接。

图15. 典型的GMSL显示屏硬件系统。

结语

GMSL SERDES解决方案是现有车载DVR方案的有效替代方案,不仅能降低板载材料与线缆成本,还可提供更高的视频带宽和更低的视频延迟。

参考文献

1 “理解模拟视频信号”,ADI公司,2002年9月。

2 Ferenc Barany,“AN-945:模拟视频的系统带宽与分辨率对比”,ADI公司,2007年11月。

3 Kainan Wang,“千兆多媒体串行链路(GMSL)摄像头用作GigE Vision摄像头的替代方案”,模拟对话,第57卷,2023年12月。

作者

Yaxian Li

Yaxian Li

Yaxian Li是ADI公司培训和技术服务团队的应用工程师。Yaxian于2020年加入Maxim Integrated(现为ADI公司的一部分),于2018年获得杭州电子科技大学电气工程和自动化学士学位。