産業用コネクティビティ技術
Access Data and Capture New Insights with Plant-Wide Connectivity
Industrial connectivity technology gives central control rooms access to the vast volume of data being created across factory floors, enabling remote factory management, centralized production planning, and real-time diagnostics. The first step toward a digital enterprise is connecting previously unconnected field devices or assets. Both in the plant and in the field, modern industrial environments are utilizing edge-to-cloud connected devices to capture new data streams, increase manufacturing flexibility, and improve output quality.

すべての機器がシームレスに情報を収集してそれを共有するようなインテリジェント機能を備えたネットワーク接続型オートメーション環境の設計は、産業用モノのインターネット(IIoT)構想の中核をなすものです。この場合の課題は、企業内のすべてのデバイスを相互に接続し、リアルタイム・トラフィックと非リアルタイム・トラフィックの共存を可能にすることです。これには、インテリジェント・エッジに関する制約を解消する、低遅延でデタミニスティックな、なおかつ低消費電力で信頼性の高い産業用コネクティビティ技術が必要です。
アナログ・デバイセズ(ADI)は、長年にわたる産業分野での知識と経験を生かして、産業用コネクティビティの課題に最適なソリューションと、将来にも対応し得る技術を提供します。アナログ・デバイセズの信頼できるソリューションを使用して、シームレスに接続されたオートメーション機器と産業用センサーの開発を加速してください。
スマート・ファクトリ向け産業用コネクティビティ・ソリューションの設計
このウェビナーでは、今日のファクトリ・ネットワークの課題を深く理解しているアナログ・デバイセズのエキスパートが、ソリューションの設計方法を解説します。

Wired Connectivity Solutions
Offering superior performance, robustness, and reach, learn how ADI’s wired connectivity solutions leverage the latest wired serial and Ethernet technologies.
Wireless Connectivity Solutions
Learn more about ADI’s range of wireless communications technology that enables connectivity to sensors in remote and hard-to-access hazardous locations without the need to deploy a wired network.
ADI Is a Trusted Partner for Industrial Connectivity Technologies that Drive Factories of the Future
Industrial Ethernet
- Lowest latency, lowest power Ethernet
- Complete communication platforms
- Scalable solutions
IO-Link®
- Simplified installation
- Automated parameter setting
- Enhanced diagnostics
Serial Connectivity
- Isolated and nonisolated RS-232, RS-485, and CAN transceivers
- Compact ease of use USB port isolators
- Enhanced robustness
Wireless SmartMesh
- Highly robust and reliable
- Ultra low power
- Scalable solutions
60GHz
- 遅延のないワイヤレス・データ・リンク
- 真の有線のような性能を実現
- プロトコル不問
5G
- Best-in-class 5G radio technology
- Full signal chain capabilities
- Ultrareliable low latency and low power
Robust, Secure Connectivity for Long-Term Reliability
The connected factory contains a large volume of nodes to connect, and each node is responsible for transmitting critical control traffic commands. Therefore, a highly robust industrial connectivity solution is needed to create a network you can count on. Choosing solutions that can withstand harsh environments, such as extreme temperatures or high electromagnetic interference, can minimize the chances of data loss or system downtime.
Connectivity and automation provide a backbone for the factory of the future, delivering many advantages to improve efficiency and reliability—but industrial connectivity technology also introduces some new challenges. When devices become interconnected over a network, security becomes an inevitable concern. Industrial enterprises must manage the accessibility of data and devices on their own networks. ADI, as a pioneer in edge device security, is a trusted ally in ensuring secure boot, updates, and device authentication.
Cyber Security: Securing the Edge
To protect the integrity of vital data, ADI’s cyber security defenses begin at the device level, where the data is born. By rooting identity in hardware, in tandem with cryptography, our security solutions enable a chain of trust from the edge to the cloud.

Key Industrial Connectivity Trends Enabling New Insights for Production Efficiency
More Data, More Bandwidth
The connected enterprise requires all devices deployed across the factory floor to be connected to a central control system and onto the enterprise cloud. Timely access to the data and the delivery of that data throughout the automation system hinge on the ability of the connectivity network to handle the increased data volume.
IP Addressability
As production lines are becoming more adaptable by using Ethernet to connect the end node devices at the field level, the IT and OT have successfully been converged onto a seamless Ethernet network, enabling IP addressability for real-time configurability of any end node device from anywhere in the world.
IT and OT Convergence
The goal of the modern industrial enterprise to enable seamless connectivity not just between the IT and high level OT networks, but also right down through the various layers of the factory’s OT network to the end node sensor.
Seamless Connectivity Fuels Industrial Innovation
To further understand the impact of new connectivity trends on digital transformation, ADI commissioned Forrester Consulting to evaluate the state of industrial connectivity, including efforts to deliver more timely data, insights, and decision making.

Learn About ADI’s Latest Connectivity Solutions
To help accelerate your journey to IIoT and Industry 4.0, ADI offers a selection of wired and wireless industrial connectivity technologies.
60 GHz Wireless Data Interconnect for Slip Ring Applications
This technical article proposes an integrated and a discrete data interface solution utilizing millimeter wave electromagnetic waves to transfer data between a rotor and a stator.


Bluetooth Low Energyビデオシリーズ
新しい組み込みシステムに使用されている低消費電力の無線プロトコルであるBluetooth® Low Energy(BLE)をご紹介します。これが従来のBluetoothとどのように異なるか、および従来の無線通信と比較してどのような長所を備えているかをご覧ください。

IO-Link技術の基礎を学ぶ
このビデオではIO-Link®技術のためのハードウェア、規格、および通信プロトコルについて学びます。最新の工業通信アプリケーションをサポートするためのIO-Linkセンサー、トランシーバ、およびリファレンス設計も紹介されます。