中文资料集锦
LTspice是ADI旗下免费的SPICE类仿真软件,不限制节点数量与仿真时长,模型库超过30000个,其中5000余个为ADI产品模型与示例电路。
在制造设施内需要持续流转物料和资产的场景中,移动机器人的强大能力得以充分展现。
器件兼容单电源供电,负电源方案可进一步降低损耗。借助SPI菊花链总线,可灵活扩展通道规模,适配各类高精度、高密度电流驱动系统。
最新技术文档
ADI最新中文技术资料。
模拟对话
多通道PMIC用作单输出大电流PMIC
本文探讨了如何将多通道电源管理集成电路(PMIC)用作单通道大电流电源。
开关电源的电压精度
本文解释了各种不精确性的来源,并说明了如何确定总容差范围。
面向AI领域的±400V/800V热插拔 保护与遥测技术
文中重点阐述了供电架构从48V向800V的转型变化,并探讨了随着数据中心基础设施的演进,ADI在高压热插拔保护领域的持续创新成果。
SoC,尽在掌握! 借PMIC赋能增效
本文将提供一份切实可行的分步指南,助力工程师胸有成竹地将电源管理集成电路(PMIC)集成到基于SoC的系统中。
智慧农业革命:惯性检测如何助力 提升精度和生产力
全球人口不断增长,为了在可持续的前提下保障粮食供应,现代智慧农业正积极拥抱技术革新和自动化。
技术文章
医用级工业PC中高速HDMI®信号的电气隔离设计
本文介绍了一种面向医用级工业计算机的电气隔离HDMI接口,可在满足IEC 60601-1 MOPP/MOOP安全要求的同 时,支持高达1080p @ 60Hz的高速视频传输。
安全性与抗扰度设计— 第一部分:工业PC接口的安全隔离原理
本文为系列文章的第一部分,梳理了IPC的接口隔离要求所依据的安全标准与电磁兼容(EMC)标准。
连续时间Σ-Δ ADC的特性与工业测量分析
本文阐述了连续时间(CT) Σ-Δ ADC的原理和应用,并分析了它相较于离散时间(DT)版本的优势与不足。
Signals+ 文章
从自动化迈向物理智能:塑造人形机器人未来的架构、技术与系统
机器人技术正迈入新时代。机器正逐步超越预先编程的自动化范畴,开始以前所未有的自主性在物理世界中感知、适应并采取行动。
工业机器人功能安全:从风险到韧性
工业机器人已不再局限于防护笼内。协作型机器人、自主移动机器人(AMR)和新兴的人形机器人,如今能够在动态变化且难以预测的环境中与人类并肩工作。
MathWorks:先进射频数字孪生技术助力加速系统设计
新一代雷达和卫星通信系统,正推动工程研发团队踏入全新的未知领域。现代平台必须支持多种任务,通过软件更新进行适配,并在未来数十年内保持适用性,同时还需在日益复杂的射频频率和带宽下运行。
中文视频
VT1007:MEMS开关技术
通过本系列视频,观众将了解MEMS开关的制造和工作方式,掌握其电气和机械特性,并认识用于评估性能的关键规格指标。培训内容还包括可靠性考量、射频和精密信号切换应用,以及MEMS技术相较于传统半导体开关解决方案的优势。
面向关键应用的ADI系统级电源架构
在本视频中,我们将介绍ADI的系统级电源解决方案,它们专为满足各种应用的具体需求而量身定制。从器件推荐和电源树,到性能估算和可扩展架构,这些电源解决方案提供经过验证的性能,有助于加速开发进程,满足关键应用的需求。
同步FR3前端以进行mMIMO测试
本期视频为大家介绍了解多个6-18GHz射频信号链如何实现皮秒级同步,以实现可重复、相位相干的mMIMO测试。
中国在线商城
从单个样品到批量采购均可线上购买。所有产品由ADI直接发货至全球。您还可以在线选购产品、申请报价并管理您的订单。
DS2431+
DS2431是一款1024位1-Wire® EEPROM芯片,由四页存储区组成,每页256位。数据先被写入一个8字节暂存器中,经校验后复制到EEPROM存储器。
MAX7044AKA+T
MAX7044以晶体为基准的锁相环(PLL) VHF/UHF发送器设计用于在300MHz至450MHz频率范围发送OOK/ASK数据。
ADALM2000
ADALM2000 (M2K)主动学习模块是一种经济实惠的USB供电软件定义仪器,将ADALM1000 (M1K)主动学习模块的功能提升到更高水平。
技术支持
需要帮助?请与我们专业的技术支持团队联系,我们有专职的技术人员为您提供服务。
电话: 400 6100 006
工作时间: 周一至周五
08:30 - 12:00 & 13:00 - 17:30 CST
在 Engineer Zone™ 加入我们的论坛,在这里您可以咨询技术问题并分享您的知识。
技术支持中心
需要帮助为您的产品设计提供帮助?提交您的案例,我们的应用工程师将为您提供经验分享和帮助。
更多信息
研讨会
2025年研讨会汇总
电子书
ADI 公司电子书推荐
eShop
在线购买数量从一件到数件,全球直接从 ADI 发货。
我们的社区