连续时间Σ-Δ ADC的特性与工业测量分析

2026-09-19

Figure 1

   

关键要点

  • 连续时间Σ-Δ ADC摒弃了采样保持级,呈现出电阻性输入阻抗,从而简化了前端设计。凭借固有的抗混叠滤波特性,消除了对复杂高阶抗混叠滤波器的需求。
  • 连续时间Σ-Δ ADC的输出速率已提升至百万次采样级别,远超传统Σ-Δ架构的限制。实际基准测试表明,在各类工业应用场景中,连续时间Σ-Δ ADC的SNR和ENOB 均优于离散时间Σ-Δ ADC。

摘要

本文阐述了连续时间(CT) Σ-Δ ADC的原理和应用,并分析了它相较于离散时间(DT)版本的优势与不足。文中利用ADI公司的信号链设计器,对此类ADC在各种应用场景下的性能和特性进行了评估。

引言

Σ-Δ模数转换器(ADC)能够轻松实现24位甚至更高的有效位数(ENOB),因此非常适合对微弱信号进行精密测量。此类转换器广泛用于电子秤、压力表、工业温度传感器(如电阻温度检测器(RTD)/热电偶)、高保真录音与回放、生理信号监测(如ECG、EEG)等应用。

与逐次逼近型(SAR)或流水线型ADC相比,传统Σ-Δ ADC为了实现更高精度,需要进行过采样和平均处理,但这样做会牺牲速度,导致输出数据速率受限。然而,连续时间(CT) Σ-Δ ADC的出现,使输出速率从每秒数百样本提升至每秒百万样本(MSPS)级,应用领域显著扩大。本文探讨了CT Σ-Δ ADC的架构,并与离散时间(DT)版本进行了对比分析。

鉴于Σ-Δ ADC在工业领域的主要用途是精密信号采集,因此信噪比(SNR)和ENOB是性能评估的关键指标。本文将利用ADI公司的 信号链设计器来模拟常见工业场景,包括DC电压、中高频AC电压、压力传感器和电流检波器,并使用AD4134 (CT)和AD7768-1 (DT)作为代表来观测相应的SNR和ENOB性能。

DT Σ-Δ ADC的基本架构

调制器

图1展示了Σ-Δ ADC的完整框图,其中的核心模块是调制器。在DT Σ-Δ架构中,模拟输入信号首先由采样保持(S& H)电路捕获,然后进入调制器环路。调制器以过采样时钟频率工作,并在每个时钟周期通过量化器更新输出。此过程会生成一个高速、低位数的数字比特流,作为后续数字滤波器和抽取级的输入。

Figure 1. DT ADC function block diagram.
图1. DT ADC功能框图

对此,可以用一阶Σ-Δ调制器的简单线性模型来进行说明:

X(z):输入信号

E(z): 量化噪声(假设为加性白噪声)

H(z) = Z-1/1 – Z-1: 积分器(延迟累加)

Y(z): 输出信号

基于反馈控制理论,输出可表示为:

Y(z) = X(z) STF(z) + E(z) NTF(z)

其中:

信号传递函数(STF):STF(Z) = Z-1(代表一个纯延迟)

噪声传递函数(NTF):NTF(Z) = 1 – Z-1(代表一个高通滤波器)

令Z = ejωt并转换到频域时,噪声项的幅度为:|NTF(f)| = 2/sin(π f/fS)。当频率接近零(近DC信号或低频信号)时,|NTF(f)|接近零。由此表明,噪声在低频时被有效抑制。

从系统层面来看,提高调制器阶数会增加NTF中的零点数量,从而将更多量化噪声推离信号带。这种频域行为会进一步带来整体SNR的提升。以一阶Σ-Δ调制器为例,SNR可通过下式进行估算:

Equation 1

如公式所示,调制器阶数越高,SNR值越大。此外,公式中包含了过采样率(OSR)。

过采样

以采样速率FS对一个模拟输入进行采样时,奈奎斯特频率为定义 fS/2(整体带宽是从DC到 fS),噪声通常以1 LSB的幅度均匀分布(平坦)。图2a展示了典型SAR ADC的特性:对模拟输入进行采样时,本底噪声在目标带宽内(从DC到奈奎斯特频率)保持平坦。

Figure 2. Operation scheme of a sigma-delta ADC.
图2. Σ-Δ ADC的操作方案

图2b展示了以KfS而非fS进行模拟输入采样的影响,其中的OSR K 通常取16或32。此采样频率显著高于从DC到fS/2的目标信号带宽。过采样带来了多项优势,最明显的是抗混叠滤波器(AAF)设计得以简化。过采样的主要优势有哪些?首先,如图所示,采样以KfS的速率进行,因此奈奎斯特区间大大超出了原来的范围。尽管总积分噪声功率保持不变,但现在它分布在更宽的频谱上。因此,基带(目标频段)内的噪声谱密度显著降低。

总结来说,模拟输入过采样的主要优势是带内噪声得以降低。OSR每提高一倍,SNR提升大约9dB(相当于分辨率提高1.5位)。

噪声整形和抽取

接下来是数字滤波级,通常实现为sinc滤波器。再次观察噪声谱,由于噪声分布在更宽的带宽上,带内噪声进一步降低。Σ-Δ转换器的一个关键特性是噪声整形,它会将噪声推向更高频率,从而抑制目标频段内的噪声。图2c展示了这一频谱再分布。由于这种整形效应,数字滤波器可以轻松衰减信号带宽外的高频噪声成分。

抽取操作的原理是对信号和噪声进行平均处理。通过对数字滤波器的输出进行降采样,信号被进一步平均。这个过程在数学上等同于让信号通过一个低通滤波器。直观来看,抽取操作能够提升信号质量,并降低本底噪声。

CT Σ-Δ ADC架构

DT Σ-Δ ADC需要采样保持电路先对模拟输入进行采样;相比之下,CT Σ-Δ ADC省去了这个前端级,信号直接进入调制器,采样发生在量化器级,如图3所示。

Figure 3. Functional block of a CT sigma-delta ADC.
图3. CT Σ-Δ ADC的功能块

在DT架构中,采样保持电路呈现容性输入阻抗。内部采样电容必须在非常短的采样窗口内完成充电。设计一个驱动电路来确保快速充电和平稳建立,而不发生振铃,以免采样到杂乱或未建立的信号,是一项重大工程挑战。这通常需要用到高速、高精度运算放大器,但此类器件价格不菲,且会增加物料清单(BOM)成本和PCB占用面积。

通过消除采样保持电路,CT Σ-Δ ADC的输入呈现阻性输入阻抗,如图4所示。驱动阻性负载比驱动容性负载容易得多。对于输出阻抗较低的信号源,信号通常可以直接与ADC通信,从而简化整体信号链设计。

Figure 4. Signal input path of continuous sigma-delta ADC.
图4. 连续Σ-Δ ADC的信号输入路径

此外,CT Σ-Δ调制器包含积分器、量化器和反馈环路,以便持续跟踪和修正调制器的输出。与相应的DT版本类似,CT Σ-Δ ADC采用数字滤波器和抽取电路来执行噪声整形、滤波与平均处理。这些电路级的基本工作原理与DT Σ-Δ部分所述的噪声整形和抽取过程一致。

工业应用中CT与DT Σ-Δ ADC的性能比较

为了评估CT和DT架构的实际效用,我们比较了两者在各种工业场景下的特性。

DC电压测量

精准测量DC和AC电压是工业应用的基本要求。在图5所示的应用电路中,AD4134的外部驱动电路被旁路,电压源输出直接与ADC输入接口。正如之前讨论的,这要归功于CT Σ-Δ ADC的阻性输入阻抗特性。

Figure 5. DC signal measurement circuit using the LTC6373, LTC6655B-2.5, ADA4945-1, ADR4540A, AD7768-1, and AD4134.
图5. 使用 LTC6373、 LTC6655B-2.5、ADA4945-1、 ADR4540A、AD7768-1和AD4134的DC信号测量电路

相比之下,采用DT架构的AD7768-1需要外部驱动电路来支持前端采样保持级。图6、图7和图8中展示的比较结果表明,AD4134在所有测试场景下(包括DC、中频AC和高频AC电压测量),均表现出优越的SNR和ENOB性能。

Figure 6. DC signal measurement result.
图6. DC信号测量结果
Figure 7. 500kHz AC voltage measurement result.
图7. 1kHz AC电压测量

压力传感器测量

压力传感器测量电路(图9)必须采用仪表放大器作为第一级。对于AD4134而言,这一要求依然必不可少,因为压力传感器通常具有较高源阻抗,需要高性能前端来保障信号完整性。如图10所示,与相应的DT器件相比,AD4134在这类应用中继续展现出优越的SNR和ENOB性能。

Figure 8. Pressure sensor measurement circuit.
图8. 500kHz AC电压测量结果
Figure 9. Pressure sensor measurement result.
图9. 压力传感器测量电路

电流检测测量

类似地,电流检测应用通常表现出较高的源阻抗,因此需要在第一级使用仪表放大器(图11)。如图12所示,AD4134在这类应用中继续展现出优越的SNR和ENOB性能。

Figure 10. Current sense measurement circuit.
图10. 压力传感器测量结果
Figure 11. Current sense measurement result.
图11. 电流检测测量电路

表1全面比较了CT Σ-Δ、DT Σ-Δ和SAR ADC。从这一比较可以清楚看 到,CT ADC具备多项优势,包括更高的工作带宽、更简单的输 入信号链设计和更强的抗电磁干扰(EMI)能力。然而,某些设计 限制仍然存在,例如更有限的输入共模电压范围。归根结底, 工程师必须评估具体系统要求,选择与设计目标最为契合的ADC 架构。

表1. 不同ADC的对比
  连续时间SD 离散时间SD SAR
带宽 高 中 高
功耗 不随带宽扩展而增加 离散功耗模式 随带宽扩展表现出良好的调整能力
尺寸 由于AFE简化,结构紧凑 低至中等 可能需要较大AFE
抗混叠抑制 高 中 外部高阶滤波器(若不过采样)
EMI鲁棒性 高 中 中
输出数据速率 中/高 中 高
输入驱动 阻性 开关电容 开关电容
AIN采样频率 固定 灵活(功耗模式/占空比调整) 灵活
延迟 中等(原因是数字滤波) 中等(原因是数字滤波) 低
基准电压源和AIN输入/共模范围 有限 轨到轨 有限

结论

根据分析和仿真结果,我们可得出以下结论。在许多精密工业测量应用中,CT Σ-Δ ADC凭借固有的滤波特性,无需使用复杂的高阶前端AAF。CT Σ-Δ ADC凭借更高的工作带宽,显著拓宽了应用范围,能够处理超出传统Σ-Δ架构能力的信号。CT Σ-Δ ADC具有阻性输入阻抗,无需使用高速、高精度放大器作为驱动电路。因此,PCB尺寸和整体设计成本大幅降低。当信号源具有较高的源阻抗时,信号源与ADC之间仍有必要使用仪表放大器。否则,负载效应会导致信号衰减和测量误差。CT Σ-Δ ADC提供了一种更简单直接的方法来实现多器件同步,对于复杂工业系统中的同步采样至关重要。

关于作者

James Cheng是ADI公司的现场应用经理,拥有音频、ATE和自动化产品方面的背景。他于2014年加入ADI,担任现场应用工程师,从事音频技术支持工作。自2018年以来,他的专业方向逐步扩展至ADI工业产品领域,开始为ATE和自动化客户提供技术支持。