ADI宣布通过OpenChain ISO/IEC 5230:2020认证

ADI宣布通过OpenChain ISO/IEC 5230:2020认证

标志着全球芯片供应链开源治理与管理迈出关键一步

adi hq

我们自豪地宣布,ADI现已通过OpenChain ISO/IEC 5230:2020国际标准认证。

随着软件对智能边缘应用的重要性日益凸显,此项认证增强了客户在使用ADI产品时的信心,确保开源软件在产品全生命周期内得到规范管理,有效降低合规风险、提升透明度、助力客户产品更快推向市场。

这一里程碑进一步彰显了ADI对交付高可靠性、高质量、客户可信赖解决方案的坚定承诺。欲了解更多信息,请访问OpenChain项目网站,查阅完整公告 。

open chain logo


关于ADI公司

Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)是全球领先的半导体公司,致力于在现实世界与数字世界之间架起桥梁,以实现智能边缘领域的突破性创新。ADI提供结合模拟、数字、AI和软件技术的解决方案,推动自动化与机器人、汽车、能源与数据中心、医疗健康等领域的持续发展,应对气候变化挑战,并建立人与世界万物的可靠互联。ADI公司2025财年收入超过110亿美元,助力创新者不断超越一切可能。更多信息,请访问www.analog.com/cn。


所有商标和注册商标属各自所有人所有。