SIGNALS+ 在线快讯订阅
持续关注Signals+,了解有关连接、数字健康、电气化和智能工业的最新见解、信息和想法并加以利用。
MathWorks:先进射频数字孪生技术助力加速系统设计
关键要点
|
新一代雷达和卫星通信系统,正推动工程研发团队踏入全新的未知领域。现代平台必须支持多种任务,通过软件更新进行适配,并在未来数十年内保持适用性,同时还需在日益复杂的射频频率和带宽下运行。
随着相控阵架构日趋复杂,传统的原型驱动设计方法已接近极限。为此,工程师需要一种新的方法,要能在首批硬件进入实验室之前,提前了解整个系统的性能表现。
MathWorks很早就意识到了这方面的挑战,因而与ADI合作开发了一种射频数字孪生方法,将ADI经过验证的射频硬件模型与系统级仿真相结合。由此构建的虚拟环境使工程师能够在投入物理原型制作之前,探索设计权衡,评估真实条件下的性能,并将元件级特性与任务级结果相关联。
“我们专门为ADI波束成形器平台开发了射频数字孪生体。此数字孪生体既可用于元件级定制电路板设计,也可用于完整通信和雷达系统的端到端仿真。此数字孪生技术使系统集成商能够在投入高昂成本制作原型之前,结合特定应用背景评估硬件指标。ADI致力于提供精确、高质量的模型,并在整个验证过程中保持紧密协作,使上述成果得以实现。”Giorgia Zucchelli
MathWorks产品营销经理
概览
公司
MathWorks是领先的数学计算软件开发商,专注于工程系统的设计与开发。MATLAB®和Simulink®赋能工程团队在汽车、航空航天、能源和医疗设备等行业中,对复杂工程系统进行建模、仿真和部署。MATLAB提供了用于算法开发、数据分析、可视化和数值计算的集成环境,而Simulink则支持多域及嵌入式系统的仿真与基于模型的设计。MATLAB与Simulink共同提供了统一平台,帮助工程师应对系统复杂性,加速开发进程,并将概念构想转化为现实解决方案。MathWorks成立于1984年,在全球34个办事处拥有超过6500名员工。
目标
构建射频数字孪生体,赋予真实系统特性,使工程师能够在硬件问世前,提前验证并优化设计。
挑战
对于软件定义的多功能射频平台而言,元件级分析已显不足,难以满足需求。
解决方案
经ADI验证的硬件模型与MathWorks仿真技术相结合,使射频系统在虚拟环境中得以真实呈现。
攻克难关:尽早预测真实射频性能
随着雷达和卫星通信系统日益软件化和多功能化,传统设计方法已遇到瓶颈。现代平台必须在同一射频硬件上平衡各种相互竞争的需求,包括高线性度通信、高性能雷达探测等。
然而,开发人员历来依赖元件级模型和数据手册来预测系统特性。但面对具有数千种可能运行状态的复杂相控阵架构,传统方法有太多关键问题无法解答。
ADI和MathWorks遇到了当下行业众多企业共同面临的难题:如何在物理原型问世前准确预测真实系统性能、评估设计权衡并降低风险。
解决方案:利用射频数字孪生技术赋能突破性设计
为帮助工程师更早验证日益复杂的射频系统,ADI与MathWorks基于MATLAB和Simulink(MathWorks先进的建模/仿真/系统设计平台)开发了射频数字孪生框架。
与静态元件模型不同,射频数字孪生是一个动态的可执行模型框架,可随硬件迭代而持续演进。在MATLAB和Simulink中,工程师可在高保真电路包络模型与快速系统级仿真之间灵活切换,随着设计成熟,在精度与速度之间取得平衡。此方法使客户早在芯片可用前便能评估ADI产品、任务级性能并探索设计权衡,同时随着新硬件实测数据的采集而持续优化模型。
通过在拟真的运行环境中仿真射频问题、设计权衡和任务级指标,工程师可在开发早期评估雷达、卫星通信和相控阵系统,从而降低风险并做出更明智的设计决策。
此次合作还建立了双向反馈机制,使客户能够及早洞察系统特性,同时ADI也能获取应用层反馈,以便在芯片定型前指导未来产品开发。最终实现了更高效、更具协作性的开发与落地路径。
射频数字孪生
|
定义射频数字孪生是一种虚拟模型,将经验证的射频硬件模型与系统级仿真相结合,使工程师能够在硬件制造前评估真实性能。 |
|
核心能力
|
|
重要价值
|
数字孪生引领先进雷达与卫星通信的未来
ADI与MathWorks的合作展示了数字孪生技术如何变革复杂射频系统的设计方式。通过将经验证的硬件模型与系统级仿真相结合,工程师能够探索更多设计方案,更早评估性能,并在硬件制造前更有把握地做出决策。
展望未来,人工智能、数字孪生和数字主线技术的进步有望进一步加速开发周期,同时增强从概念到部署的全程可追溯性。ADI与MathWorks正携手共创虚拟验证成为工程创新核心环节的未来,使系统设计更加智能、高效且可预测。