signals header
NASA’s Space Launch System rocket carrying the Orion spacecraft
NASA’s Space Launch System rocket carrying the Orion spacecraft

SIGNALS+ 在线快讯订阅

持续关注Signals+,了解有关连接、数字健康、电气化和智能工业的最新见解、信息和想法并加以利用。

点击“订阅”,即表示您同意接收来自Analog Devices, Inc.及其子公司的邮件,并同意我们的隐私政策。设置您的隐私.

谢谢您的订阅,请查看您的邮箱确认邮件并完成注册.

您将实时接收突破性技术如何在全球范围内产生深远影响!

关闭
Headshot of Michael Dalton
Michael Dalton,

产品营销经理

ADI公司

作者详情
Michael Dalton
Michael Dalton拥有都柏林大学电气工程学士学位和Michael Smurfit商学院工商管理硕士学位。他在无线通信领域履历丰富,先后涉足应用工程、项目管理、产品及市场营销等岗位。
关闭详情

阿尔忒弥斯2号:商业技术助力人类重返深空

July 25, 2026


关键要点

  • NASA采用商用器件既反映了经济上的必然性,也标志着商业航天产业的成熟。
  • 深空自主探测任务需要利用边缘智能来作出时间关键型决策,背后的底层核心技术与自动驾驶车辆、机器人和工业系统一脉相承。
  • 支撑阿尔忒弥斯的半导体技术,同时也在重塑地球上的制造、汽车、医疗健康、能源和通信行业。
  • 从RS-25发动机到电力、推进及核心级系统,ADI的产品与专业技术已融入阿尔忒弥斯计划的各个环节。

 

2026年4月6日,阿尔忒弥斯2号成功绕月飞掠,成为人类航天史上的一个重要转折点——50多年来,人类首次重返近地轨道(LEO)之外的深空。这次为期10天的任务创造了多项令人震撼的记录,激发了人们无限的想象。发射时,太空发射系统(SLS)释放出超过880万磅的总推力,将猎户座飞船及其搭载的四名宇航员送至离地球252,756英里处,超越了此前人类抵达的最远距离。

阿尔忒弥斯2号的猎户座飞船名为“诚信号”,执行了地月转移注入点火来脱离地球轨道,并沿自由返回轨道飞行。飞船借助月球引力绕至月球背面,然后顺势被甩回地球方向,无需额外的推进点火。这一导航壮举离不开精密技术、传感器和高精度数据的协同保障。

Artist's concept depicts the nominal trajectory for NASA’s Artemis II test flight
Spacecraft and solar array next to the Moon
The lunar surface while a distant Earth sets in the background

猎户座飞船在距离月球表面6,545公里(约4,067英里)处飞过。在持续七小时的掠月过程中,宇航员拍摄了月球背面的影像,并目睹了“地落”天文景象(类似地球上的日落)。

阿尔忒弥斯2号任务是三次计划试飞中的第二次,完成了关键SLS和飞船系统及乘员操作的有效性验证,为可持续的月球探索奠定基础。这是实现长期重返月球及未来前往火星的重要一步。此次任务引发了全球关注和情感共鸣,重新点燃了公众和战略层面对载人深空探索的热情。不过,在猎户座飞船的乘员舱、船体和将其送往近地轨道的SLS火箭内部,蕴藏着一整套技术体系:依托精密工程、智能化系统、射频通信链路与半导体技术,才保障了此类航天任务的顺利实施。

突破航天技术的极限

ADI公司高可靠性航空航天产品线高级经理Eliot Fine表示:“在阿尔忒弥斯2号搭载乘员完成绕月并返回地球的征途中,ADI技术全程护航,确保任务安全实施并取得成功。”

四十多年来,ADI与NASA/JPL携手合作,开发抗辐射加固型IC器件和系统,能够承受火箭发射阶段的极端重力加速度,并符合严格的质量标准,可应对极其恶劣的太空环境。ADI的AD590S温度传感器曾随“朱诺号”探测器踏上深空之旅,于2016年成功进入木星轨道。在2020年火星“毅力号”探测器任务中,ADI提供了63款关键器件,涵盖射频、运算放大器、电源管理、精密检测和数据转换领域。

The ADI high-reliability engineering development team reviews the high-/low-temperature test set
ADI高可靠性工程开发团队正在审查ADI某款通过航天认证的波束成形器IC的高/低温测试设备。(从左至右:Manuel Henao、John Mark Nieva、Jesmar Enerio、Arcef Festejo、Scott Carlisle)

商业航天革命

火箭发动机和热防护系统固然引人注目,但太空任务的成功取决于成千上万个器件(包括传感器、转换器和处理器)的协同工作。其中许多关键器件已在汽车系统、电信基础设施等严苛的商业和工业应用中得到验证。

NASA的太空探索策略不断演变,以便更好地利用成熟的商业技术基础。在财政约束驱动下,NASA越来越多地从半导体头部企业采购商用现货(COTS)器件,而非完全依赖定制硬件。Eliot解释道:“如今,NASA寻求的是只需经过少量调整即可投入应用的现成解决方案。然后由航空航天主承包商将这些COTS器件集成到任务系统中。

阿尔忒弥斯计划体现了上述转变。NASA积极利用ADI在商业领域的前沿核心技术优势,包括精密模拟、智能检测、边缘自主和确定性网络。ADI的产品广泛应用于任务各个环节,从发动机、电源系统到推进系统及芯级助推器。

这种间接供应链反映了现代航天产业的结构:半导体公司助力主承包商交付各种完整系统,包括用于月球任务或当今发射的数千颗近地轨道卫星的系统。

现成商用产品的优势

NASA采用商业器件既是经济上的必然选择,也反映了商用技术的成熟。商业航天项目推动了大规模生产,有助于在保持可靠性的同时降低成本。这一转变使航天任务的节奏得以加快。航空航天合作伙伴无需再花费数年等待定制器件完成开发,而是可以选择符合MIL-STD-883和JANS认证要求的成熟商业解决方案。

2027财年总统预算案为太空探索计划拨款85亿美元,并优先推动向商业航天运输服务过渡,以提升经济性和巩固美国工业基础。

技术转移:从航天到工业

对于ADI这样的半导体公司,通过商业渠道服务于航天市场能够产生更大的影响力。为航空航天应用设计的器件,往往蕴含着往后能够惠及地面工业的创新成果。无论是探索浩瀚宇宙,还是推动地球上的新一轮工业革命,核心挑战基本一致:精准处理信号,高效管理能源,保障可靠通信,实现智能化自主系统。

精密模拟检测是航天器监测和工业自动化的共同基础。追踪推进剂压力的传感器原理,同样适用于石油和天然气管道系统的监测。航天器热控制所需的温度测量精度,可直接赋能半导体制造、制药生产和数据中心散热等领域。检测火箭发动机异常的振动分析技术,也可应用于工厂、风力涡轮机、电动汽车传动系统的预测性维护。

边缘自主是另一个交汇点。阿尔忒弥斯飞船系统能够在瞬息之间做出电力调配和热管理的决策,无需等待来自地球的指令。同样,ADI的客户将边缘智能部署于多个关键领域:在自动驾驶汽车中,边缘智能在毫秒级时间内完成传感器数据处理;在机器人系统中,边缘智能帮助设备实时适应环境变化;在工业设备中,边缘智能通过预测性分析提前发现潜在故障。

确定性网络用于协调航天器子系统之间的数据流,与正在革新工厂自动化的时间敏感网络异曲同工。当轨道机动需要导航、推进和姿态控制系统之间精确协调时,底层通信架构必须确保关键指令在恰当时刻准确到达。同样的确定性,可在先进制造业中支持实现同步运动控制,令机械臂、机器视觉和质量检测系统步调一致地工作。

通信技术同时服务于这两个领域:从维系地船长距离通信的信号处理,到5G基础设施、卫星通信和支撑工业4.0的高速工业网络。ADI面向航天的研发重点集中在射频与微波领域,致力于开发高度集成的硅基射频解决方案,为高带宽无线电收发载荷提供支持。

新兴太空经济

商业航天产业正在加速发展。发射近地轨道卫星的私营公司需要成千上万的器件,这些器件必须在航天级可靠性与商业经济性之间取得平衡。月球着陆器、轨道设施和商业载人飞行器需要的核心技术是相同的:精密检测、稳健通信、智能电源管理和耐辐射处理。

展望未来

随着阿尔忒弥斯计划准备将人类送上月球表面,月球门户空间站规划和最终的火星任务也在逐步推进,航天项目所推动的创新将不会只局限于太空领域。正如阿波罗时代的集成电路加速了半导体革命,为现代计算奠定基础一样,阿尔忒弥斯时代的技术(包括ADI等公司发展的精密模拟、智能边缘处理和确定性网络)将开启下一波地面创新浪潮。

阿尔忒弥斯2号不仅仅是一个关于探索与创新的故事。它也是技术循环发展的缩影:政府对宏伟任务进行战略投资,催生新的市场需求;商业伙伴围绕这些需求研发和完善关键技术;而这些技术成果又反过来赋能产业升级和基础设施建设,深刻改变地球上的日常生活。通过商业供应链支撑阿尔忒弥斯计划的半导体器件,同时也在重塑制造、汽车、医疗健康、能源和通信等行业。

太空探索与工业创新正在交汇融合,证明了雄心勃勃的太空探索任务与务实的商业应用能够同频共振、相互促进,共同推动技术能力提升,并创造更广泛的社会价值。

Earthset captured through the Orion spacecraft window
在阿尔忒弥斯2号乘组飞掠月球期间,透过猎户座飞船舷窗拍摄到的“地落”景象。