signals header
Grey sports car next to its blue wireframe digital twin.
Grey sports car next to its blue wireframe digital twin.

SIGNALS+ 在线快讯订阅

持续关注Signals+,了解有关连接、数字健康、电气化和智能工业的最新见解、信息和想法并加以利用。

点击“订阅”,即表示您同意接收来自Analog Devices, Inc.及其子公司的邮件,并同意我们的隐私政策。设置您的隐私.

谢谢您的订阅,请查看您的邮箱确认邮件并完成注册.

您将实时接收突破性技术如何在全球范围内产生深远影响!

关闭

“量两次,再下刀”:数字孪生如何让复杂设计从容高效推进

June 04, 2026


关键要点

  • 数字孪生技术让开发从被动响应转向主动预测,在硬件落地之前就能模拟系统行为。
  • 工程团队得以摆脱成本高昂的“构建-测试-重复”循环。
  • 以虚拟方式对设计进行压力测试,可减少对物理原型的依赖,提升硬件最终投产时的一次成功率。
  • 数字建模能够缩短产品上市时间,降低开发成本,同时不会损害设计完整性。

 

如今的系统设计师背负着巨大的压力:既要加快进度、压缩成本,又要应对日益提升的复杂性。然而,传统的“硬件优先”开发模式迫使团队陷入一轮又一轮的“设计-构建-测试”循环,每一轮都缓慢、昂贵且充满风险。

数字孪生正在改变这一局面。工程师可以在实际构建硬件之前,先在数字世界中模拟、验证、优化系统行为。现在,团队不再需要猜测最终的设计性能如何,而是在前期阶段直接完成建模、压力测试与优化。

什么是数字孪生?

数字孪生是物理系统的虚拟副本,依靠数据驱动来模拟和优化实际行为。应用范围十分广泛,包括IC、车辆、工厂、航空器和医疗设备等领域。在汽车、工业和能源应用中,数字孪生通常会整合硬件在环(HiL)技术,让真实硬件与实时仿真交互。HiL支持验证ECU、电池管理、转向、悬挂等复杂系统及其他实时子系统,有助于降低成本、减少风险并缩短开发时间。

Server rack with data center performance and energy usage dashboard.
以数据中心为例,数字孪生能够呈现环境的详细数据分析,包括热分布、温度、功率指标、性能、系统效率等。

数字孪生赋予各行业的全局性优势

  1. 加速研发,提前锁定收入
    虚拟仿真能够减少实物原型制作需求,加快验证速度,使设计导入能够在客户周期的更早阶段展开,同时缩短销售流程,从而实现更早创收,并降低对人工支持的依赖。
  2. 预测性维护与持续优化
    实时数据比对不仅有助于及早发现异常,实现预测性维护,而且有助于持续优化性能、能耗、吞吐量和质量,从而减少停机时间并提升运营效率。
  3. 全价值链降本
    借助虚拟测试和优化运营,使资本支出(更少的原型和返工)和运营支出(人工、能源、维护、现场支持)双双下降。
  4. 增强安全性、可靠性和合规性
    在航空航天/防务、汽车、医疗健康和基础设施等领域,对极端或危险场景进行虚拟测试有助于提升安全性、可靠性与监管合规性。
  5. 高端定位,实绩说话
    经过仿真验证的系统性能,使解决方案有别于仅提供组件的竞品。交付的是经得起检验的实际成果,而非纸上谈兵的规格参数——由此赢得溢价空间。
  6. 可扩展的平台收入
    早期取得的设计导入成果和已获验证的模型,可通过在多个客户项目及后续产品世代中的持续复用,带来长期的平台收入。

理想情况下,数字孪生让决策模式从被动响应转变为主动预测,从而支持复杂且高价值的系统提升效率、降低成本并增强决策底气。

ADI、MathWorks与Leonardo:让数字孪生变成现实

ADI携手MathWorks(计算软件头部企业)和Leonardo(航空航天/防务系统头部企业),让“数字优先”的设计理念从理论走向实践。通过深度合作,ADI与MathWorks在MATLAB®和Simulink®中实现了先进的数字孪生能力,为工程师提供了强大的仿真工具。

Leonardo将ADI的数字孪生模型应用于相控阵防御系统设计,在实际构建硬件之前就能评估元器件选型与系统级性能,从而在采购前完成对ADI元器件的数字化评估,加速研发进程,降低硬件投资决策的风险。

 

 

数字孪生在各行业如何创造价值

汽车(电动汽车和高级驾驶辅助系统)

  • 对整车、电池系统和生产线进行建模
  • 加速设计验证和软件测试
  • 预测故障;减少实物原型制作

航空航天与防务

  • 对飞行器、推进系统和结构进行建模
  • 跟踪资产健康状况;提升安全性;延长生命周期
  • 降低维护和检测成本
  • 对相控阵系统进行仿真,在无需昂贵实物原型的情况下优化各种条件下的性能

能源和公用事业

  • 监控电网、涡轮机和工业系统
  • 提升效率;预判故障
  • 支持可再生能源转型

医疗健康与医疗设备

  • 对器械、器官和生理系统进行建模
  • 实现个性化治疗规划
  • 加速研发;帮助改善患者愈后

工业自动化与制造

  • 制作工厂和机器的数字化镜像
  • 优化生产流程;预测维护需求
  • 减少停机时间;缩短调试周期

智慧基础设施与智慧城市

  • 对道路、楼宇和基础设施系统进行建模
  • 优化交通流、能源使用和安全性
  • 支持长期城市规划

支撑数字孪生的关键技术

技术 功能 优势
精密传感器(MEMS、环境、惯性、位置) 传感器捕捉真实世界的物理参数(温度、振动、压力、运动、流量、生物信号),并将连续数据传送至数字孪生中。 凭借高精度、低漂移传感,确保虚拟模型高度还原现实,使预测、仿真和异常检测切实可靠。
信号调理和放大器 原始传感器信号在数字化之前经过滤波、放大和稳定处理,在高噪声的工业、汽车和医疗环境中尤为关键。 更干净的数据可提升模型保真度,减少误警报,改善机器、车辆或医疗设备数字孪生的预测精度。
高性能数据转换器(ADC和DAC) 将物理信号转换为精确的数字数据,用于建模、仿真和AI推理,或根据仿真输出驱动物理系统。 高分辨率和低延迟,使安全关键系统(如电动汽车、航空器和机器人)能够实现实时、高保真数字孪生。
边缘处理和嵌入式智能 ADI处理器和边缘解决方案在数据发往云端或控制系统之前,执行本地分析、过滤和推理。 降低带宽占用、延迟和云端成本,加快预测性维护和系统优化决策。
电源管理和能源解决方案 高效的电源调节,可为分布式系统中始终在线的感知和边缘智能提供支持。 延长系统运行时间,降低能耗,使数字孪生部署更具可扩展性。
连接和工业接口 工业以太网、以太网-APL、传感器到云端连接等解决方案,将物理资产与数字孪生平台相链接。 数据在工厂车间、车辆、航空器和医疗系统之间无缝流动,加速部署和集成。

专业积淀无法复制——ADI的优势

ADI将数字孪生锚定在高质量物理数据之上,使其成为降低风险、有效提高各行业投资回报率的可靠工具。ADI的差异化优势在于,ADI的技术能将虚拟模型转化为对实际性能的可靠预测:

  • 从源头保证高精度: 超低噪声传感器、高分辨率ADC/DAC和稳健的信号调理,确保数字孪生还原现实,而非近似模拟。
  • 系统级集成:从传感器到连接的完整信号链,加速部署并降低集成风险。
  • 安全攸关的可靠性:在汽车、航空航天/防务和医疗等不容有失的领域,拥有经实战验证的性能表现。
  • 边缘智能: 采用实时处理,为工厂、车辆和航空器应用中的时间敏感决策提供即时洞察。

数字孪生技术已日趋普及,而ADI凭借在精密仪器与系统领域的专业积淀独具优势,能够切实提升数字孪生投资的可信度、可扩展性和回报率。

数字孪生:用数字验证确保一次成功

老木匠有句格言:“量两次,再下刀”。这句话恰如其分地诠释了数字孪生技术的精髓:借助虚拟原型,工程师可以在实际构建硬件之前进行无数次测量与验证。数字孪生在现实与数字世界之间架起桥梁,加速6G、航空航天、汽车、工业自动化等领域的研发进程,同时助力降低成本并提升一次成功率。随着AI集成持续深化和协作生态日益成熟,对于力求产品一次研发成功的企业而言,这项技术将愈发成为赢得竞争优势的关键变量。

Man with laptop in a large data center with glowing servers.