signals header
Data center with glowing blue and orange server racks.
Data center with glowing blue and orange server racks.

SIGNALS+ 在线快讯订阅

持续关注Signals+,了解有关连接、数字健康、电气化和智能工业的最新见解、信息和想法并加以利用。

点击“订阅”,即表示您同意接收来自Analog Devices, Inc.及其子公司的邮件,并同意我们的隐私政策。设置您的隐私.

谢谢您的订阅,请查看您的邮箱确认邮件并完成注册.

您将实时接收突破性技术如何在全球范围内产生深远影响!

关闭
Donal McCarthy
Donal McCarthy,

数据中心电源细分市场总监

作者详情
Donal McCarthy
Donal McCarthy拥有科克大学的电气工程学士学位、波士顿学院的工商管理硕士学位和都柏林爱尔兰管理学院的市场营销文凭。Donal担任过多个职位,包括M/A COM设计工程师、Hittite现场销售工程师和营销职位以及ADI公司营销经理和总监职位。
关闭详情

应对数据中心散热挑战

May 22, 2026

关键要点

  • 现代数据中心需要采取集成生态系统的思路,使供电、散热管理和实时监控三者无缝协作。
  • 液冷对于AI级数据中心至关重要,超大规模云服务商建设液冷设施,以处理风冷无法高效应对的算力密度。
  • 800V直流配电加上智能监控和AI驱动的维护,让数据中心能够在支撑高算力密度的同时,大幅减少能源浪费。

 

随着数据、AI和复杂计算任务需求的迅猛增长,数据中心正经历快速转型与扩张。服务器机架中硬件密度的不断提高,使数据中心面临两项关键挑战:如何高效供电和散热。

现代AI系统,尤其是那些专为AI和机器学习而构建的系统,将海量算力压缩进越来越小的空间中。更多的晶体管、更密集的GPU集群和高性能加速器,不仅导致功耗攀升,也让有限空间内的热积聚问题愈发棘手。

数据中心的瓶颈已从机房面积和供电变成散热能力。放眼整个行业,从传统运营商到超大规模云服务商,这一散热管理拐点正倒逼业界从根本上重新思考系统的设计、管理和优化方式。

“热墙”困境

密度持续快速提升。
传统机架的运行功率在数十千瓦级别。AI工作负载,例如ChatGPT这样的大语言模型,需要40kW到60kW的GPU机架功率。新兴的超大规模“AI工厂”专为AI训练和推理而建造,单机架功率已突破100kW,未来的设计目标更是直指500kW乃至1MW。

风冷无法有效扩展。
空气是一种低效的传热介质。在更高算力密度下,空气无法以足够快的速度带走热量。要维持运行,只能提高气流速度、风扇功率和机架级复杂度,但这种做法不可持续。当单机架功率超过约50kW至100kW时,传统CRAC/CRAH系统便既不可行又不划算。

热风险不断放大。
散热不足会导致性能下降、故障、组件寿命缩短和运营成本增加。热量(而非空间或供电)正成为限制性能、正常运行时间和容量的主要因素。

每多一瓦用于散热,就少一瓦用于计算。

重新思考供电与散热

随着处理器功率的增加和芯片密度的提升,系统发热量超出了传统风冷系统能够高效或经济应对的极限。这一瓶颈促使数据中心采用液冷技术,从根本上重新设计散热管理,使散热效率比风冷高出几个数量级。如今,散热技术与供电、机架布局和气流设计协同发展。正是这种系统化整合,使超大规模AI数据中心得以突破以往的密度上限。

液冷方案。
液体凭借优异的导热性能,能够在热源处直接带走热量。虽然采用液冷会带来额外的复杂性和成本,但这种转型已经势不可挡。超大规模云服务商正在建设100%液冷式设施。现有数据中心则采用混合策略:高密度机架采用液冷,其他区域保留风冷。液冷不仅对解决当下热负荷问题至关重要,更是各种规模的数据中心持续支撑AI工作负载增长的关键。

防止热量产生。
运营商必须在移除热量与防止热量产生之间取得平衡。这不仅是一个热管理问题,更涉及整个供电链路。更具决定性的手段,是从源头抑制热量的产生:通过提高电源转换效率、减少阻性损耗、优化电压调节,减少以热量形式白白浪费的能源。这样一来,散热压力在成为问题之前,就已经被提前化解。

为未来赋能:800V直流配电。
AI大规模集群机架对传统电力系统构成严峻挑战:12V、48V和415VAC依赖大量铜线、笨重的电源单元和效率低下的转换链路,这些都会增加发热量。行业正向800V直流配电转型,目的是减少导体用量、降低阻性损耗并简化供电链路。

ADI公司为800V直流架构提供了热插拔控制器、高效DC-DC转换、电源监控和高级保护功能,确保供电稳定高效。

机架智能

Close-up of server rack lights in a data center.

高级监控功能可实时跟踪电压、电流和温度,从而实现资源精准分配。当散热泵无需全速运行时,若仍让其保持满负荷运转,将造成不必要的能源浪费。借助精确计量器件和精密器件(如低噪声放大器)测量电流检测分流信号,是实现高效供电和散热管理的关键。

为了确保可靠性,运营商通常将系统运行功率控制在99.95%左右,而非100%。ADI监控解决方案会实时跟踪这些功率水平,让运营商能够动态调整负载结构,在性能与系统寿命之间取得平衡。

AI的进步,一方面加剧了对电力和强大数据中心的需求,另一方面也提供了高效管理这些需求所需的智能。AI扮演着智能助手的角色,通过处理传感器数据来识别模式、预测故障并自动完成调整,从而提升运维精度。因此,运营商能够在宕机之前检测到异常情况,并根据实时工作负载动态调整散热策略,将被动维护转变为主动管理。

在机架层面,一系列专用器件使性能提升成为可能:

  • 热插拔控制器和保护IC: 管理带电插拔操作,限制冲击电流,防止尖峰,检测故障,确保安全运行,这些对800V供电和兆瓦级负载至关重要。
  • 电压调节和DC-DC转换: 利用高效率稳压器和多相控制器,将800V直流电压降至GPU、CPU、内存和器件所需的电压。ADI解决方案可优化转换效率,将损耗和热负载尽可能降低。
  • 数字遥测和热监测: 在高密度环境中提供实时可见性和控制,使运营商能够发现问题并管理热边界。
  • 电池和电容备用电源系统:能够监控为IT机架供电的背板电压。当电力发生波动或中断时,这些系统会根据需要提供电力或吸收电荷。ADI的电池管理解决方案最初为汽车应用开发,能够在电源切换期间确保不间断运行。

这些器件共同支撑起稳定的高压分配和精准的功率/热控制,使高密度液冷机架变得实用、安全且易于管理。

智能数据中心基础设施商业案例

  • 液冷技术带来的效率提升,使整体能源需求降低15%至20%1
  • 效率提高,意味着电力成本降低
  • 减排15%至21%,同时降低了水资源和辅助电力消耗1

 

新的架构和先进技术助力数据中心实现显著的效能提升。

  • 精准检测和AI驱动的维护有助于减少停机时间并延长设备寿命。
  • 智能控制系统根据需求调配资源,提高能源利用效率。
  • 液冷技术使现有空间可实现更高的算力密度。

企业和组织采用这些方法后,通常能够降低运营成本、减少故障次数,并稳步推进可持续发展目标的实现。随着整体运营规模的扩大,由此带来的效益也会放大。

为未来铺平道路

未来的数据中心将是一个精密协同的生态系统,从电源管理、传感检测到光连接和电池管理,各类先进组件无缝配合。这种一体化方法既能应对当下的挑战,又能支撑未来的计算需求。无论是改造老旧设施还是规划新建部署,液冷技术都能在各种规模的数据中心发挥作用,使数据中心继续充当数字创新的关键枢纽。

数据中心的转型,不止聚焦散热管理和能效,更在于开启新的疆域,释放无限可能。

Straight road through golden plains with distant hazy mountains.

参考文献

1 Zachary Skidmore,“Microsoft Study Finds Liquid Cooling Can Cut Data Center Emissions by up to 21%”,Data Centre Dynamics,2025年5月。