ADI 公司电子书推荐

最新电子书

从自动化迈向物理智能——塑造人形机器人未来的架构、术与系统

X+
humanoid ebook from automation to physical intelligence cn

主题: 从自动化迈向物理智能——塑造人形机器人未来的架构、术与系统


机器人技术正进入一个“超级周期”,创新不断加速。过去需要数十年才能走向普及的技术,如今仅需数年乃至数月便能落地。最先感受到这股变革力量的并非消费电子产品,而是工厂车间、仓库和物流网络。在这些领域,毫秒级响应、持续运行和安全性是不容妥协的要求。




立即免费下载

一文看懂:ADI教你如何用LTspice在原理图定稿前解决模拟电路问题

X+
Resolving Analog Circuit Issues with LTspice

主题: 一文看懂:ADI教你如何用LTspice在原理图定稿前解决模拟电路问题


如何在原理图定稿之前通过仿真发现并解决模拟电路问题呢?可以使用LTspice来解决,LTspice是ADI旗下免费的SPICE类仿真软件,不限制节点数量与仿真时长,模型库超过30000个,其中5000余个为ADI产品模型与示例电路。通过有效的使用LTspice,就能方便解决这个问题。




立即免费下载

工业移动机器人——革新未来工厂

X+
ind mobile robotics revolutionizing the factory CN

主题: 工业移动机器人——革新未来工厂


任务自动化正逐渐融入我们生活的方方面面。如今,很多人不再亲自修剪草坪,取而代之的是机器人割草机在花园中自如穿梭,将草地修剪整齐。而这仅仅是移动机器人替代人类从事重复性劳动的一个缩影。尽管免于手动割草令人愉悦,但移动机器人及任务自动化的真正影响力在工厂和仓库中体现得最为显著。在制造设施内需要持续流转物料和资产的场景中,移动机器人的强大能力得以充分展现。




立即免费下载

ADI赋能工业PC解决方案— 实现稳健的智能边缘计算

X+
ADI Empowered Industrial PC Solutions

主题: ADI赋能工业PC解决方案— 实现稳健的智能边缘计算


工业计算设备(包括工业PC和平板电脑)能够提供所需的灵活性和集成度,打造柔性工厂和智能基础设施,并推动所有自动化领域的数字化转型。面向可持续人工智能与边缘计算的发展需求,ADI推出完整的工业PC解决方案。本文将围绕I/O接口、 电源系统、数字内核三大核心要素展开介绍。




立即免费下载

借助MEMS开关在AI驱动的高带宽内存和GPU中实现环回测试

X+
Loopback Test on AI HBM GPU via MEMS Switches

主题: 借助MEMS开关在AI驱动的高带宽内存和GPU中实现环回测试


随着人工智能与高速计算技术飞速发展,HBM高带宽内存、GPU图形处理器的信号传输速率持续攀升,高速接口带宽也随之不断扩容,这对这类芯片测试的信号完整性、测试密度及测试效率提出了更高要求。环回测试作为核验高速芯片通道性能、保障设备稳定运行的核心方式,重要性愈发凸显。




立即免费下载

利用紧凑型低功耗精密电流源信号链实现更智能的设计

X+
pcb-design-secrets_cn

主题: 利用紧凑型低功耗精密电流源信号链实现更智能的设计


本文讲述了IDAC的基础知识、应用场景及性能优化方式,涉及的内容包括在设计中优化其性能:多通道IDAC可通过并联拓展输出电流、采用粗精调组合缩小调节步长、动态功率控制、使用外部基准源改善热漂移、通过滤波优化来降低噪声、提升电源抑制能力、依托H桥拓扑实现双向电流。




立即免费下载

ADI推出六款精密仪器仪表解决方案助力产品快速走向市场

X+
six precision instrument solutions speed up market

主题: ADI推出六款精密仪器仪表解决方案助力产品快速走向市场


据悉本次发布的六款方案,覆盖精密测量与高速采集两大技术赛道,均基于ADI最新混合信号、射频与高速转换器技术打造,以“硬件模块+参考设计+软件栈+算法IP”的一体化交付,全面适配ATE、半导体测试、音频测试、无线测试、科学分析仪器等场景,能帮助客户大幅缩短研发周期、降低开发门槛,加速产品从概念到量产的落地进程。




立即免费下载

从半导体测试到生命科学:如何破解精密仪器设计中的“性能平衡难题”?

X+
from semiconductor testing to life sciences

主题: 从半导体测试到生命科学:如何破解精密仪器设计中的“性能平衡难题”?


当应用场景从静态的直流校准演进到动态的流式细胞分析,或从低检测跃升至±40V的高压逆变器环境时,工程师面临的挑战已不再是如何选择一颗高性能的数据转换器(ADC/DAC),而是如何在受限的板级空间、功耗预算以及严苛的噪声环境下,构建一套具备高度鲁棒性的精密信号链。




立即免费下载

ADI高性能数据中心电源解决方案

X+
pcb-design-secrets_cn

主题: ADI高性能数据中心电源解决方案


本文主要介绍ADI在数据中心电源架构中的高性能电源解决方案,包括热插拔、时序控制器、高性能POL、多相控制器及最新发布的1600W非隔离式四分之一砖DC/DC电源模块 ADPM12160,这些产品帮助客户加速数据中心电源产品设计。




立即免费下载

能源解决方案

X+
Energy Ebook FY26 cn

主题: 能源解决方案


在能源基础设施快速转型的今天,系统架构师需应对复杂技术挑战。ADI公司通过创新感知、测量与大数据平台技术,赋能客户精准洞察全球电网动态。我们的专家团队将全程协助您完成高效系统设计。




立即免费下载

数据中心解决方案

X+
Data Center ebook FY26 cn

主题: 数据中心解决方案


随着GPU功耗的持续攀升,AI服务器环境中的供电需求不断增长,本文围绕此趋势展开讨论。文中重点阐述了供电架构从48V向800V的转型变化,并探讨了随着数据中心基础设施的演进,ADI在高压热插拔保护领域 的持续创新成果。




立即免费下载

LTspice®仿真工具教程指南

X+
LTspice ebook FY26 cn

主题: LTspice®仿真工具教程指南


LTspice®是一款强大高效的免费SPICE仿真器软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。其原理图捕获图形界面使您能够探测原理图并生成仿真结果,这些结果可以通过内置波形查看器进一步观察分析。




立即免费下载

精密信号链设计中实现最佳噪声性能

X+

主题: 功能安全系统及ADI工业功能安全监控器解决方案


本文从多个维度对功能安全系统进行了阐述,首先介绍了工业领域功能安全执行的标准及相关含义、系统及完整性等级(SIL);其次阐述了系统能力、可靠性预测和架构约束这三项满足SIL合规性的关键要求;第三部分就监控器件如何依据IEC 61508标准实现功能安全进行了分析,最后介绍了工业功能安全器件的四大分类及特点。




立即免费下载

先进的仪器仪表解决方案优化研发设计并加快产品上市

X+
Optimization of advanced instrumentation solutions cn

主题: 先进的仪器仪表解决方案优化研发设计并加快产品上市


本文重点介绍了四款先进仪器仪表解决方案:精密阻抗测量模块、超低失真信号分析仪模块、低延迟开发套件和数字控制高压SMU。ADI利用现成可用的平台和尖端集成电路设计技术,提供给客户良好的、高性能参考设计和电路板或模块级解决方案,帮助客户降低研发成本,加快研发进度。




立即免费下载

ADI人形机器人解决方案

X+
ADI Humanoid Robot Solutions cn

主题: ADI人形机器人解决方案


人形机器人产业正迎来高速发展,作为智能机器人领域的典型应用,它集成了机械制造、材料科学、通信技术、传感器技术、控制技术、仿生学和人工智能等等多个交叉学科,代表了机电一体化,自动化,智能化的一个最高水准,它在智能机器人领域中拥有最高的集成度和技术挑战性。本篇内容全面分享了ADI在人形机器人领域的技术和解决方案,涉及实时控制、感知和通信连接等多个方面。




立即免费下载

电机驱动:探索电子电机控制的迷人世界

X+
motor drives the fascinating world of electronic motor control

主题: 电机驱动:探索电子电机控制的迷人世界


本电子书系统地介绍了电机驱动技术。开篇概述了工业自动化趋势对运动控 制发展的推动作用,然后深入讲解电机控制架构,探索具体的组成要素,包 括输入级、电源、逆变器级、主控制器、反馈环路和连接等考虑因素。




立即免费下载

连续时间Σ-Δ (CTSD)精密ADC迷你教程

X+
ctsd precision adc mini tutorial

主题: 连续时间Σ-Δ (CTSD)精密ADC迷你教程


精密信号链设计人员面临着满足中等带宽应用中噪声性能要求的挑战,最后往往要在噪声性能和精度之间做出权衡。缩短上市时间并在第一时间完成正确的设计则进一步增加了压力。持续时间Σ-Δ (CTSD) ADC本身具有架构优势,简化了信号链设计,从而缩减了解决方案尺寸,有助于客户缩短终端产品的上市时间。在本迷你教程中,我们将说明CTSD ADC本身的架构优势及其如何适用于各种精密中等带宽应用。




立即免费下载

多圈传感器ADMT4000的设计

X+
the design of multi turn sensor ADMT4000 cn

主题: 多圈传感器ADMT4000的设计


本文介绍了现有方案的弊端,阐述了新型多圈技术及 ADMT4000 产品工作原理,分析了如何将这款传感器融入到编码器或执行器系统的设计中,提供了解决措施以确保这款传感器在恶劣环境下保持稳健可靠的工作。ADMT4000 旨在帮助客户简化编码器或执行器的设计,减小尺寸和重量,同时降低整体解决方案的成本。




立即免费下载

状态监控CbM系统中捕获同步数据的挑战及解决方案

X+
challenges and solutions for synchronous data collection cn

主题: 状态监控CbM系统中捕获同步数据的挑战及解决方案


随着AI和机器学习的发展,状态监控越来越多地应用于各种市场中,如发电、汽车、航空航天和制造业。状态监控作为一种维护策略,利用传感器来监测机器,可以比人类更早地发现故障,旨在避免意外停机、延长机器寿命,优化性能并且提高输出质量。本文旨在讨论信号链及其隔离系统中同步数据采集的常用技术、存在的挑战、以及应对这些挑战的优化解决方案。




立即免费下载

MAXQ™ Power转换器架构实现性能零浪费

X+
MAXQ power achieves zero waste cn

主题: MAXQ™ Power转换器架构实现性能零浪费


本文剖析了MAXQ™ Power架构的核心概念,阐述了如何解决关键系统设计问题,全面分析了负载点电压转换器的最差情况的重要性,并对实际案例进行了分析。





立即免费下载

电源监控器处理延长电池寿命并提高性能

X+
power monitor processes to extend the battery life and improve performance

主题: 电源监控器处理延长电池寿命并提高性能


ADI提供全面的电源监控器产品:NanoPower系列延长电池寿命,提供必要的功能以提高系统可靠性;看门狗定时器通过监控微控制器或微处理器的软件完整性来提供额外的安全性;电源故障警告提供即将发生的电源故障的预警,并防止电池深度放电;按钮控制器通过将其用作电池保鲜密封件或者为可定期唤醒的系统启用深度休眠模式。这些方案极其适合电池供电应用,大幅提高了电池能效比,延长了电池寿命。




立即免费下载

ADI 基于CoP技术的uModule DC/DC稳压器发展及性能优势

X+
development an performance advantages of uModule DC DC regulators

主题: ADI 基于CoP技术的uModule DC/DC稳压器发展及性能优势


本书主要介绍由 ADI 工程师亲自参与设计、调试并验证的实验室电路。通过这些实验室电路,可以将这些产品迅速和放心地组合起来。这些电路为许多通用应用提供解决方案。每款电路包含详细的设计文档、常见电路变化以及更多信息。电路功能和性能已经过硬件验证。本书将是广大工程技术人员、高等院校师生进行电路设计的参考书。




立即免费下载

电池堆栈监控器大幅提高混合动力汽车和电动汽车的锂离子电池性能

X+
Battery-Stack-Monitor-Maximizes-Performance-of-Li-Ion-Batteries-in-Hybrid-and-Electric-Vehicles_cn

主题: 电池堆栈监控器大幅提高混合动力汽车和电动汽车的锂离子电池性能


锂离子(Li-Ion)电池是电动汽车和混合动力汽车的常用储能方法。这些电池可提供的能量密度在所有现有电池技术中是非常高的,但是如果要较大限度地提升性能,必须使用电池监控系统(BMS)。先进的BMS不仅使您能够从电池组中提取大量的电荷,而且还可以以更安全的方式管理充电和放电循环,从而延长使用寿命。ADI公司提供种类齐全的BMS器件组合,专注于精度和稳健的运行。




立即免费下载

往期电子书

与ADI一道赋能智能边缘并创造可持续发展的未来工业

X+
pcb-design-secrets_cn

主题: 与ADI一道赋能智能边缘并创造可持续发展的未来工业


通过出色的创新和高超的技术经营,ADI公司帮助工厂提高生产力,通过灵活制造实现个性化产出,并利用智能边缘洞察信息节约原材料。作为一个出众的共创合作伙伴,ADI与客户并肩开展数字化转型之旅。利用ADI的可扩展平台技术和软件解决方案从边缘设备获取新洞察,优化控制系统以提高效率,安全地与机器人进行协作。借助我们丰富的工业领域专业知识沉淀和全球问题解决团队,ADI帮助客户和社会应对艰难的工程挑战。



立即免费下载

ADI烟雾检测系统解决方案

X+
adi-smoke-detection-system-solution

主题: ADI烟雾检测系统解决方案


据预测,至2050年,超过65%的人口将居住于城市,为了保护楼宇和城市中人们的安全,烟雾探测受到越来越高的重视,各国相关的法规和标准也逐步变得更有力,更严格。过去误报警使得部分场合的烟雾报警装置被禁用,同时现代生活和工作空间也存在更多易燃合成材料,这些因素导致火灾发生的几率增大,造成了一定程度的人生财产损失。




立即免费下载

ADI助力“用于下一代会议产品的统一通信平台”的发展

X+
pcb-design-secrets_cn

主题: ADI助力“用于下一代会议产品的统一通信平台”的发展


据Frost & Sullivan市场调查,至2025年用于会议系统的设备数量将增加6倍,增长的关键动力来源于传统生活方式的升级,混合型学习及工作模式的转变及多台设备连接至云端实现环境间无缝的过渡等因素。受益于当今会议系统解决方案提供的超高清清晰视频和语音,终端应用、企业教育和政府部门都在推动这一需求的发展和建设。




立即免费下载

ADI精密窄带宽信号链平台解决方案助力系统开发

X+
pcb-design-secrets_cn

主题: ADI精密窄带宽信号链平台解决方案助力系统开发


一直以来,ADI贯彻以客户为中心、以技术为先导的方针,致力于满足不同终端应用需求,提供完整、完善的信号链解决方案。精密信号链开发部门的核心职能之一是推动平台化战略的设计及实施,助力在整个行业中实现创新,实现由传感器到数字、再从数字到传感器的创新,覆盖工业自动化、能源、过程控制、仪器仪表、医疗健康、通信、航空航天、消费电子等多个市场和应用。




立即免费下载

精密信号链设计中实现最佳噪声性能

X+
pcb-design-secrets_cn

主题: 精密信号链设计中实现最佳噪声性能


构建精密数据采集系统的信号链解决方案时,优化信号的极大挑战是管理信号链之间噪声的平衡所带来的挑战。增益级的增益大小、增益级能否直接驱动模数转换单元、SNR与增益的关系、数字滤波在信号链中的作用等问题都是设计工程师在构建数据采集信号链时经常考虑的问题,本文将从噪声权衡角度方面对这些问题进行阐述。




立即免费下载

ADI系统级解决方案——加速工业4.0智能制造的发展

X+
pcb-design-secrets_cn

主题: ADI系统级解决方案——加速工业4.0智能制造的发展


随着工业4.0的实施和智能制造的高速发展,智能制造解决方案的需求也在逐步提升,已由原先仅对资产进行状态监控和预防性维护等需求向更智能化方向发展,逐步实现了设备间的无缝连接、多协议以太网的通讯、模块化机器人原型制作等功能。针对工业4.0,针对智能制造,ADI一直走在市场的前列,和客户共同发展,提供完善齐全的系统级解决方案,助力加速智能制造的发展和进步。




立即免费下载

工业IO手册

X+
pcb-design-secrets_cn

主题: 工业IO手册


获取"工业IO手册"

本手册全面介绍了我们的工业数字IO、模拟IO、可配置IO和配套IC产品系列。这些产品具有出色的稳定性和先进的诊断功能。此外还介绍了许多参考设计,可作为模板,帮助您迅速将产品推向市场。




立即免费下载

《新概念模拟电路》全五册

X+
china-ebook-analog-circuit-yang-V_cn

主题: 《新概念模拟电路》全五册


历时四年,在继好评如潮的《你好,放大器》之后,西安交通大学电气工程学院杨建国老师携模电系列丛书《新概念模拟电路》再度归来!全书共五册,近50万字,一样的风趣幽默,一样的social化语言,深入浅出地将枯燥深奥的模电知识讲得简单易学。




立即免费下载

新概念模拟电路 -《源电路—信号源和电源》

X+
china-ebook-analog-circuit-yang-V_cn

主题: 新概念模拟电路 -《源电路—信号源和电源》


《源电路—信号源和电源》是 "新概念模拟电路"系列的最后一本。该书主要深入浅出地讲解了能够自己产生确定性波形的"信号源电路",包括方波、三角波和任意波形的产生等。同时还将DDS核心思想以及线性稳压电源等通过几十页篇幅将其讲透彻了。




立即免费下载

新概念模拟电路 -《信号处理电路》

X+
pcb-design-secrets_cn

主题: 新概念模拟电路 -《信号处理电路》


信号处理电路大家经常会遇到,它们虽然很常用,但却常常杂乱无章。而 "新概念模拟电路"系列第四本《信号处理电路》就将不同信号处理电路的分类,从各项定义到电路的改进与应用都非常详细地理清了;并且还通过对不同电路内部芯片的拆分,将其中的电路逻辑分析得十分详细透彻。




立即免费下载

新概念模拟电路 -《运放电路的频率特性和滤波器》

X+
pcb-design-secrets_cn

主题: 新概念模拟电路 -《运放电路的频率特性和滤波器》


"新概念模拟电路"系列第三本《运放电路的频率特性和滤波器》中,详细研究并解释了运放电路性能随频率变化的规律。作者道,"滤波器就是利用这些规律,人为主动设计制作的一个能达到我们期望规律的放大电路。比如滤除低频量,保留高频量等。"




立即免费下载

《新概念模拟电路》——负反馈和运算放大器基础

X+
pcb-design-secrets_cn

主题: 《新概念模拟电路》——负反馈和运算放大器基础


《新概念模拟电路》系列第二本《负反馈和运算放大器基础》从理论和运算推导入手,用数个形象化的生活场景类比,数十个实用运放电路案例解析,300多页的篇幅,将复杂的负反馈和运算放大器基础知识不留死角讲清楚了。





立即免费下载

《新概念模拟电路》——晶体管

X+
pcb-design-secrets_cn

主题: 《新概念模拟电路》——晶体管


正如杨教授所言:"晶体管对世界的改变,已经持续了几十年,但是这种改变,还远远没有结束。"是的,从几个影响人类半导体科技进程的历史故事,到双极性晶体管与场效应管的工作原理及其在模拟电子领域典型应用的讲解,都十分生动透彻。洗澡器与NPN型晶体管……生活化的关联讲述,"西北模电王"幽默生动的讲述风格再现。





立即免费下载

探索针对CBM应用的振动检测技术

X+
exploring-vibration-sensing-for-condition-based-monitoring_cn

主题: 探索针对CBM应用的振动检测技术


基于状态的监控(CbM)涉及使用传感器来测量当前的健康状态,以监测机器或资产。预测性维护(PdM)涉及使用CbM、机器学习和分析等的技术组合来预测即将发生的机器或资产故障。在监测机器的健康状况时,需选择最合适的传感器,以确保能够检测、诊断甚至预测故障,这点至关重要。





立即免费下载

ADI系列可穿戴解决方案助力生命体征监测

X+
pcb-design-secrets_cn

主题: ADI系列可穿戴解决方案助力生命体征监测


随着电子技术的不断发展以及云计算、物联网(IoT)和5G等通信技术的创新突破,数字医疗也得到了广泛应用和迅速发展。生命体征监测(VSM)功能已越来越多地内置于手机、手表、耳机和其他智能可穿戴设备中,这些设备能够测量各种生命体征和健康指标,例如体温、心率、呼吸、血氧饱和度(SpO2)、血压和身体成分等。同时由于优秀的功耗控制以及便携的使用体验,对身体进行24小时连续监测已成为可能。




立即免费下载

《PCB设计秘籍》

X+
pcb-design-secrets_cn

主题: 《PCB设计秘籍》


ADI智库独创的工具书——《PCB设计秘籍》,共包含17个章节,以ADI公司官方网站、ADI中文技术论坛、亚德诺半导体官方微信公众号的PCB设计内容资料为基础资料来源,按PCB布局布线、散热技巧、接地指导、抗扰度等角度进行分类整理,针对在各种器件、应用环境下,提供了一些实用的PCB设计指导以及常见问题解答。




立即免费下载

电源设计基础知识精选

X+
selection-of-basic-knowledge-of-power-design_cn

主题: 电源设计基础知识精选


《电源设计基础知识精选》以ADI官方网站的Power相关技术文章和模拟对话为基础资料来源整理成册,按ADI电源产品类别分为6个章节,49篇文章,共11万字。从设计实践角度出发,介绍在电源电路设计中需要掌握的各项技术及技能。





立即免费下载

高速电路设计指南

X+
high-speed-circuit-design-guide_cn

主题: 高速电路设计指南


通常来说,高速电路是指电路处理的信号频率足够高使得传输线对该频率表现的阻抗足以对信号产生影响,工作在这种频率上的电路。《高速电路设计指南》以ADI官方网站的技术文章和模拟对话为基础资料来源整理成册。从设计实践角度出发,介绍在高速电路设计中需要掌握的各项技术及技能。




立即免费下载

无源器件使用要点

X+
key-points-of-passive-components_cn

主题: 无源器件使用要点


电阻、电容、电感三种基本元件是构成硬件电路基础,影响着电路的方方面面。其合理的应用与选择不仅决定着硬件电路设计的稳定性,更决定着电子设备的质量优劣。

ADI智库推出针对无源元件的电子工具书,搜集了来自ADI官方的无源器件相关资料,从器件选择、应用设计、测试测量方面进行分类整理,共23篇技术文章,旨在帮助广大工程师、电子工程相关学子梳理电子电路基本元件的基础知识以及在电路设计过程中提供实用的帮助。


立即免费下载

《模拟电子器件基础教程》

X+
in-image-1

主题: 《模拟电子器件基础教程》


模拟电路设计本身是一个非常复杂的学科,而对相关器件的了解更是学习中的重中之重,本期电子书教程主要围绕模拟电子器件,梳理有关模拟设计基础的基本设计技术。包括理想的运算放大器基础知识、运算放大器错误源和规格以及专业放大器,如仪表放大器、可变增益放大器、对数放大器、模拟倍频器、模拟开关和基准电压源等。

本书共计65篇文章、18万字,目的是为广大从事该模拟设计的工程师以及电子工程相关学子提供学习资料和设计参考指南。


立即免费下载

ADI精密信号链技术的应用及发展

X+
pcb-design-secrets_cn

主题: ADI精密信号链技术的应用及发展


据Frost & Sullivan市场调查,至2025年用于会议系统的设备数量将增加6倍,增长的关键动力来源于传统生活方式的升级,混合型学习及工作模式的转变及多台设备连接至云端实现环境间无缝的过渡等因素。受益于当今会议系统解决方案提供的超高清清晰视频和语音,终端应用、企业教育和政府部门都在推动这一需求的发展和建设。




立即免费下载

储能解决方案

X+
energy-storage-solutions-cn

主题: 储能解决方案


随着各类新能源设备不断增加,低碳环保成为能源行业的主流,智能电网也发生很多新的变化和产生很多新应用,其中储能系统成为存储可再生能源的峰值能量、平衡电网负荷波动、调节电网质量、满足工业及居民的备用用电等的有效手段。采用动力锂电池技术的储能系统由于其功率密度高、响应速度快、易于实现智能化等优点已成为近几年储能的主流,但对于锂电池管理需要考虑的因素非常多。




立即免费下载

IO-Link手册第三版

X+
pcb-design-secrets_cn

主题: IO-Link手册第三版


IO-Link是一项强大的技术,将随着时间的推移在工厂过程自动化以及其他行业中发挥关键作用。该技术不仅每年能为制造商节省数十亿美元,而且会为更多定制化产品拓展新市场。如果您的工作与工厂过程自动化相关,请着重关注IO-Link技术,它将持续释放工业4.0的真正力量并改变我们对制造的看法。




立即免费下载

简化新一代健康设备的电源选型

X+
pcb-design-secrets_cn

主题: 简化新一代健康设备的电源选型


伴随着可穿戴设备更为密切地融入人们的生活,医疗健康行业的生态系统也在逐步变迁,人类生命体征的监测方式正逐步由医疗机构转移到个人家中。随着医疗发展和个人认知的逐步升级,医疗健康正变得越来越个性化以适应个人需求,目前已经可以利用AI技术给出诊断建议。




立即免费下载

信号链的电源管理选择——保持设计所需的所有精度

X+
pcb-design-secrets_cn

主题: 信号链的电源管理选择——保持设计所需的所有精度


信号链精度是转换器性能的关键考核指标,毋庸置疑,电路设计中电源质量对精度的影响起到举足轻重的作用。一般而言,电源质量以噪声大小进行衡量,而电源拓扑及其架构又与电源噪声密不可分。本文将各种电源构架及其特点做详细阐述,同时从实际案例需求出发,解析电源选择的适配性。




立即免费下载

ADI为智能工厂的增强型连接提供解决方案

X+
designing-industrial-connectivity-solutions-for-the-smart-factory

主题: ADI为智能工厂的增强型连接提供解决方案


智能工厂、智能楼宇和工业物联网发展应运而生,连接需求的增长已成不可抵挡的趋势,增强连接促进了制造和加工设施以更快的速度朝着数字化转型。制造商运营压力的增强——保持整体生产力和成本效益,面对更短的产品生命周期,更多产品形态的多种挑战及压力,迫使工厂改进自动化系统,增加灵活性,提高生产力。




立即免费下载

工业电池充电器概述

X+
industrial-battery-chargers-overview_cn

主题: 工业电池充电器概述


如今,电池充电器的作用变得越来越重要,便携式和备用电池管理系统已成为我们日常生活中不可或缺的一部分。为了确保电池管理系统的安全性和可靠性,需要稳定可靠的控制装置来降低电池故障和爆炸的风险。这些充电器控制装置还有助于维持电池温度并延长电池寿命。ADI公司提供高度可靠且高效的集成有线和无线多化学组成充电器控制器解决方案,适用于工业自动化、 医疗、物流和零售、备用系统、仪器仪表和能量收集等诸多应用。




立即免费下载

ADI 实验室电路合集(第一册)

X+
pcb-design-secrets_cn

主题: ADI 实验室电路合集(第一册)


本书主要介绍由 ADI 工程师亲自参与设计、调试并验证的实验室电路。通过这些实验室电路,可以将这些产品迅速和放心地组合起来。这些电路为许多通用应用提供解决方案。每款电路包含详细的设计文档、常见电路变化以及更多信息。电路功能和性能已经过硬件验证。本书将是广大工程技术人员、高等院校师生进行电路设计的参考书。




立即免费下载

ADI 实验室电路合集(第二册)

X+
pcb-design-secrets_cn

主题: ADI 实验室电路合集(第二册)


本书主要介绍由 ADI 工程师亲自参与设计、调试并验证的实验室电路。通过这些实验室电路,可以将这些产品迅速和放心地组合起来。这些电路为许多通用应用提供解决方案。每款电路包含详细的设计文档、常见电路变化以及更多信息。电路功能和性能已经过硬件验证。本书将是广大工程技术人员、高等院校师生进行电路设计的参考书。




立即免费下载

ADI 参考电路合集(第三册)

X+
pcb-design-secrets_cn

主题: ADI 参考电路合集(第三册)


本书主要介绍由 ADI 工程师亲自参与设计、调试并验证的实验室电路。通过这些实验室电路,可以将这些产品迅速和放心地组合起来。这些电路为许多通用应用提供解决方案。每款电路包含详细的设计文档、常见电路变化以及更多信息。电路功能和性能已经过硬件验证。本书将是广大工程技术人员、高等院校师生进行电路设计的参考书。




立即免费下载

ADI系统方案精选

X+
compilation apm solutions 1

主题: ADI系统方案精选


ADI系统方案精选是ADI为了方便客户设计、同时简化系统集成,主要面向中国市场推出的一系列的信号链解决方案。每个方案精选以应用为主题,清晰地罗列出完整而灵活的信号链图表、系统设计要素、现行业内面临的主要挑战以及ADI解决这些问题的价值主张和相关产品组合推荐。自2012、2013年推出17个方案以来,我们又陆续增加了10个精选方案。




立即免费下载

ADI系统方案精选

X+
compilation apm solutions 4

主题: ADI系统方案精选


ADI系统方案精选是ADI为了方便客户设计、同时简化系统集成,主要面向中国市场推出的一系列的信号链解决方案。每个方案精选以应用为主题,清晰地罗列出完整而灵活的信号链图表、系统设计要素、现行业内面临的主要挑战以及ADI解决这些问题的价值主张和相关产品组合推荐。近一年来,我们新增12个精选方案。目前,ADI已有约40多个系统方案可供用户免费下载,内容涵盖工业仪表、航空航天和防务、汽车应用、医疗保健等各个方面,深受客户好评。




立即免费下载

ADI解决方案集锦和参考电路化学分析和环境监控

X+
LFS compilation

主题: ADI解决方案集锦和参考电路化学分析和环境监控


ADI解决方案集锦囊括一系列针对中国市场的信号链解决方案,能为客户提供设计便利性,并帮助他们简化系统集成。该集锦涉及各种应用,提供全面且使用灵活的信号链框图、系统设计元素、行业关键挑战的信息以及ADI价值主张,并配有产品推荐和ADI解决方案。




立即免费下载

ADI放大器应用笔记(第1册)

X+
compilation amp an 1

主题: ADI放大器应用笔记(第1册)


由 ADI工程师亲自参与设计、调试并验证的放大器应用笔记。通过这些应用笔记,为许多通用应用提供解决方案。每款放大器电路包含详细的设计文档。电路功能和性能已经过硬件验证。本书将是广大工程技术人员、高等学校师生进行电路设计的参考书。




立即免费下载

ADI模数转换器应用笔记(第1册)

X+
LFS compilation

主题: ADI模数转换器应用笔记(第1册)


由 ADI工程师亲自参与设计、调试并验证的模数转换器应用笔记。通过这些应用笔记,为许多通用应用提供解决方案。每款模数转换器电路包含详细的设计文档。电路功能和性能已经过硬件验证。本书将是广大工程技术人员、高等学校师生进行电路设计的参考书。




立即免费下载

ADI 技术指南合集第一版模数转换器

X+
LFS compilation

主题: ADI 技术指南合集第一版模数转换器


噪声系数(NF)是RF系统设计师常用的一个参数,它用于表征RF放大器、混频器等器件的噪声,并且被广泛用作无线电接收机设计的一个工具。许多优秀的通信和接收机设计教材都对噪声系数进行了详细的说明(例如参考文献1),本文重点讨论该参数在数据转换器中的应用。




立即免费下载

ADI 技术指南合集第一版射频及高速器件

X+
LFS compilation

主题: ADI 技术指南合集第一版射频及高速器件


测量扩频CDMA/W-CDMA和高阶QAM调制系统中的复杂波形历来是一项艰巨的挑战。ADI公司为此开发了一系列TruPwr™检波器,可在RF频率下测量这些复杂信号。TruPwr™检波器向用户提供精确比例的直流电压,它是输入波形的等效有效值。




立即免费下载

ADI 技术指南合集第一版放大器

X+
mt amplifier compilation

主题: ADI 技术指南合集第一版放大器


Bainter运算放大器陷波滤波器是一种简单的陷波滤波器,也是一系列小型指南中描述的多种分立式电路之一。




立即免费下载

ADI 技术指南合集第一版电路仿真和 PCB 设计

X+
mt pcb compilation

主题: ADI 技术指南合集第一版电路仿真和 PCB 设计


模拟电路性能常常会因附近电气活动产生的高频信号而受到不利影响。此外,内置模拟电路的设备也可能对其外部的系统产生不利影响。




立即免费下载

ADI 技术指南合集第一版数模转换器

X+
mt dac compilation

主题: ADI 技术指南合集第一版数模转换器


本指南讨论最基本的DAC架构:“串”DAC和“温度计”DAC。串DAC的起源与开尔文爵士有关,他于19世纪中叶发明了开尔文分压器。串DAC在当今颇受欢迎,特别是在典型分辨率为6到8位的数字电位计等应用中。温度计DAC则相对独立于代码相关的开关毛刺,因而是低失真分段DAC和流水线式ADC的常用构建模块。




立即免费下载

ADI 技术指南合集第一版开关和基准源

X+
mt switch compilation

主题: ADI 技术指南合集第一版开关和基准源


基准电压源和线性调节器具有许多共同点。事实上,后者在功能上相当于一个基准电压源,只是输出电流(或功率)更大。相应地,这两种电路的几乎所有规格都具有极大的相似性(即使基准电压源在漂移、精度等方面的性能往往较高)。




立即免费下载

其他