ADI 公司研讨会推荐

2025年研讨会

电源管理基础知识系列课程1:电源设计入门

X+
video still 6402444034112

主题: 电源管理基础知识系列课程1:电源设计入门


跟随ADI公司的电源专家,了解电源基础知识。 从系统化学习开始,全面提升您的专业素养。 回顾从输入到输出的电源基础知识和电路设计技术。探索影响效率、解决方案尺寸和成本的设计选择。加入系列研讨会(分4部分),学习电源设计的基础知识。




立即查看

uModule DC/DC稳压器 - 减少热量、增加功率

X+
video still 6402447975112

主题: uModule DC/DC稳压器 - 减少热量、增加功率


了解uModule DC/DC稳压器如何在同一PCB面积内集成更多功能。uModule DC/DC稳压器具有体积小、实施简单、可扩展以及高功率密度等特点,为工业、电信/数据通信以及ATE仪器系统中的电源应用提供了解决方案。




立即查看

精密信号链设计仿真工具教程

X+
video still 6402450203112

主题: 精密信号链设计仿真工具教程


Signal Chain Designer是一个在线仿真工具,旨在创建和仿真复杂的精密信号链。通过在线工具可以尝试不同的器件和架构,快速查看电路的性能指标是否达到预期。




立即查看

ADI电能计量方案:新一代直流表、EV充电器和S级电能表

X+
video still 6402447563112

主题: ADI电能计量方案:新一代直流表、EV充电器和S级电能表


ADI电能计量方案:新一代直流表、EV充电器和S级电能表。本次研讨会旨在介绍ADI最新的电能计量解决方案,包括: (1)用于直流快充充电桩的新一代直流表。(2)用于交流充电的EV充电器。(3)用于电能计量的S级电能表芯片和配套软件算法库。




立即查看

ADI电池管理系统解决方案及产品应用要点

X+
video still 6402448774112

主题: ADI电池管理系统解决方案及产品应用要点


本次研讨会旨在给大家带来ADI电池管理系统(Battery Management System,BMS)解决方案及产品应用要点的介绍。在储能和电动汽车产品中,通常会使用到大量的电池进行能量存储,而BMS就是负责对这些数量庞大的电池进行高精度和高可靠性管理的系统。




立即查看

电源管理基础知识系列课程2:如何选择合适的电源转换器?

X+
video still 6402453744112

主题: 电源管理基础知识系列课程2:如何选择合适的电源转换器?


与我们一起了解各类电源调节器。 学习如何在遵守数据手册参数的前提下,充分发挥电源器件的潜力。评估将更多功能集成到单个器件中的利弊。




立即查看

如何在隔离的状态监控系统中捕获同步数据

X+
video still 6402453648112

主题: 如何在隔离的状态监控系统中捕获同步数据


状态监控系统的故障检测智能依赖于其传感器通道数据的准确度和相关性。由于测量电压、电流、振动等各种参数的传感器可能连接到机器的不同部位或接地点,因此这些传感器之间可能需要相互隔离。




立即查看

MAXQ™ Power转换器架构:性能零浪费

X+
video still 6402453262112

主题: MAXQ™ Power转换器架构:性能零浪费


汽车电源设计人员正面临下一代系统的开发挑战,ADAS、信息娱乐和车身电子系统需广泛采用边缘智能技术,以便实时在本地处理数据。




立即查看

电源管理基础知识系列课程3:善用工具,高效调试

X+
video still 6402453265112

主题: 电源管理基础知识系列课程3:善用工具,高效调试


了解ADI公司的全套电源管理工具如何简化电源系统和电路的设计工作。开发系统级电源树,优化每个供电轨,并全面仿真整个电路,以尽可能地发挥设计的潜力。




立即查看

易于驱动SAR型ADC的原理、优点及应用介绍

X+
video still 6402452699112

主题: 易于驱动SAR型ADC的原理、优点及应用介绍


首先介绍传统信号链中运算放大器和ADC的设计方案,包括ADC驱动器参数的选取解析。其次,介绍ADI最新的SAR ADC实现易于驱动特性的不同原理,以及其为整体信号链设计带来的优点。




立即查看

利用先进精密仪器仪表解决方案,优化研发并加快产品上市

X+
video still 6402454550112

主题: 利用先进精密仪器仪表解决方案,优化研发并加快产品上市


在本次在线研讨会中,我们将阐述ADI公司的精密仪器仪表解决方案如何应对关键挑战,介绍可选方案,并展示测量数据。




立即查看

电源管理基础知识系列课程4:借助更多工具,取得更佳效果

X+
video still 6402452907112

主题: 电源管理基础知识系列课程4:借助更多工具,取得更佳效果


运用ADI公司的全套电源管理工具,从器件选型开始,逐步完成电源树设计。 几分钟内实现电源电路仿真,观察无源元件选择如何影响电源特性。 快速修改器件选择以优化结果值和性能。




立即查看

ADMT4000重新定义多圈编码器设计

X+
video still 6402453590112

主题: ADMT4000重新定义多圈编码器设计


欢迎参加本次在线研讨会,了解传感器如何帮助我们的客户简化编码器或执行器的设计,减小尺寸和重量,同时降低整体解决方案的成本。




立即查看

面向空气质量与水质监测的智能检测技术

X+
video still 6402454290112

主题: 面向空气质量与水质监测的智能检测技术


在本次在线研讨会中,与会者将了解实现这些测量的常见技术以及ADI解决方案。我们将展示光学和电化学技术在气体检测和液体分析领域的应用。




立即查看

ADI人形机器人解决方案

X+
video still 6402455268112

主题: ADI人形机器人解决方案


人形机器人产业正迎来高速发展期,本次研讨会全面分享了人形机器人领域的技术和解决方案,涉及实时控制、感知和通信连接等多个方面。




立即查看

探索适用于移动机器人的先进技术

X+
video still 6402454108112

主题: 探索适用于移动机器人的先进技术


加入本次在线研讨会,了解移动机器人领域的前沿进展。深入探讨塑造移动机器人未来的最新创新,包括人工智能、机器学习、传感器技术和自主化。




立即查看

ADI高通量低轨卫星载荷系统方案

X+
video still 6402455185112

主题: ADI高通量低轨卫星载荷系统方案


本次研讨会将为大家讲解卫星通信的全场景应用、系统设计及测试,无论您来自卫星载荷研发部门,还是通信系统集成商,都将为您提供宝贵的行业洞见和实用的测试解决方案。




立即查看

双频共振:IMU全局姿态与振动传感如何共塑人形机器人的生命力

X+
video still 6402454788112

主题: 双频共振:IMU全局姿态与振动传感如何共塑人形机器人的生命力


人形机器人的“生命体征”有两大关键感知系统与惯性传感器息息相关。IMU作为“小脑”,实现低频感知,维系全局姿态平衡。




立即查看

LTspice 24 仿真工具教程 上

X+
video still 6402455487112

主题: LTspice 24 仿真工具教程 上


通过观看LTspice 24最新课程,通过本课程可以掌握如何使用ADI LTspice 24建立工程、仿真电路,包括且不限于直流工作点分析、瞬态分析、交流扫描等。




立即查看

LTspice 24 仿真工具教程 下

X+
video still 6402456419112

主题: LTspice 24 仿真工具教程 下


通过观看LTspice 24最新课程,通过本课程可以掌握如何使用ADI LTspice 24建立工程、仿真电路,包括且不限于直流工作点分析、瞬态分析、交流扫描等。




立即查看

GMSL市场概览:应用、系统设计和生态系统发展变化

X+
video still 6402459300112

主题: GMSL市场概览:应用、系统设计和生态系统发展变化


在本次网络研讨会中,我们将详细解析GMSL技术如何应对汽车、工业、医疗健康、航空航天及防务等领域的关键网络连接挑战。




立即查看

实施可靠电源的途径

X+
video still 6402459608112

主题: 实施可靠电源的途径


本次在线研讨会将介绍实现高可靠电源的重要设计考虑因素。我们将探讨通用最佳实践,包括添加电压监控器和电源监控器、构建冗余机制以及优化印刷电路板布局等。




立即查看

值得信赖的电源产品:工业功能安全系统的监控电路

X+
video still 6402458052112

主题: 值得信赖的电源产品:工业功能安全系统的监控电路


我们还将介绍本公司全面的工业功能安全解决方案产品组合,讲解能够满足您需求的不同方案类别。此外,我们会结合实际应用场景,展示这些解决方案在安全相关系统设计中的具体应用方式。




立即查看

适用于高精度应用的低噪声电源

X+
video still 6402458916112

主题: 适用于高精度应用的低噪声电源


本次在线研讨会将探讨为高精度工业、仪器仪表及医疗健康应用设计高品质、低噪声电源系统所面临的挑战与解决方案,重点关注低噪声与高密度电源设计。




立即查看