本电路在精密热电偶温度监控应用中使用 ADuCM360精密模拟微控制器,并相应地控制4 mA至20 mA的输出电流。 ADuCM360 集成双通道24位∑-△型模数转换器(ADC)、双通 道可编程电流源、12位数模转换器(DAC)、1.2 V内置基准电压源以及ARM Cortex-M3内核、126 KB闪存、8 KB SRAM和各种数字外设,例如UART、定时器、SPI和I2C接口。
在该电路中, ADuCM360连接到一个T型热电偶和一个100铂电阻温度检测器(RTD)。RTD用于冷结补偿。低功耗Cortex-M3内核将ADC读数转换为实际温度值。支持的T型温度范围是−200°C至+350°C,而此温度范围所对应的输出电流范围是4 mA至20 mA。
该电路为热电偶测量提供了完整的解决方案,所需外部元件极少,并且可针对高达28 V的环路电压采用环路供电。
|
|
图1. 具有热电偶接口、用作温度监控器控制器的ADuCM360(原理示意图,未显示所有连接)
|
本应用中用到ADuCM360的下列特性:
热电偶和RTD产生的信号均非常小,因此需要使用可编程增益放大器(PGA)来放大这些信号。
本应用使用的热电偶为T型(铜-康铜),其温度范围为−200°C至+350°C,灵敏度约为40ΩV/°C,这意味着ADC在双极性模式和32倍PGA增益设置下可以覆盖热电偶的整个温度范围。
RTD用于冷结补偿。本电路使用的RTD为100Ω铂RTD,型号为Enercorp PCS 1.1503.1。它采用0805表贴封装,温度变化率为0.385 Ω/°C。
注意,基准电阻RREF必须为精密5.6 kΩ (±0.1%)电阻。
本电路必须构建在具有较大面积接地层的多层电路板(PCB)上。为实现最佳性能,必须采用适当的布局、接地和去耦技术(请参考 指南MT-031——“实现数据转换器的接 地并解开AGND和DGND的谜团”、 指南MT-101——“去耦 技术”以及 ADuCM360TCZ评估板布局)。
评估本电路所用的PCB如图2所示。
|
|
图2. 本电路所用的EVAL-CN0300-EB1Z板
|
|
|
图3. 连接至USB-SWD/UART板和SEGGER J-Link-Lite板的EVAL-CN0300-EB1Z板
|
图3显示了USB-SWD/UART板。此板用作PC USB端口的接口 板。该USB端口可用于通过基于UART的下载器对器件进行 编程。它也可用于连接PC上的COM端口(虚拟串行端口)。 这是运行校准程序所需要的条件。
J-Link-Lite插入USB-SWD/UART板的20引脚连接器中。 J-Link-Lite提供代码调试和编程支持。它通过另一个USB连 接器连接至PC。
代码说明
用于测试本电路的源代码可从 ADuCM360 产品页面下载 (zip压缩文件)。源代码使用示例代码随附的函数库。图4 显示了利用KeilμVision4工具查看时项目中所用的源文件列 表。
|
|
图4. Vision4中查看的源文件
|
代码的校准部分
可调整编译器#define值(calibrateADC1和calibrateDAC),以 使能或禁用ADC和DAC的校准程序。
要校准ADC或DAC,接口板(USB-SWD/UART)必须连接至 J1和PC上的USB端口。可使用“超级终端”等COM端口查看 程序来查看校准菜单并逐步执行校准程序。
校准ADC时,源代码会提示用户将零电平和满量程电压连 接至AIN2和AIN3。注意,AIN2是正输入端。完成校准程 序后,ADC1INTGN和ADC1OF寄存器的新校准值就会存 储到内部闪存中。
校准DAC时,应通过精确的电流表连接VLOOP+输出端。 DAC校准程序的第一部分校准DAC以设置4 mA输出,第二 部分则校准DAC以设置20 mA输出。用于设置4 mA和20 mA 输出的DAC代码会存储到闪存中。针对最终的4 mA和20 mA 设置在AIN9处测得的电压也会记录下来并存储到闪存中。 由于在AIN9处的电压与流经RLOOP的电流线性相关,因 此这些值会用于计算DAC的调整因子。这种闭环方案意味 着,可以使用片内24位∑-△型型ADC进行微调而消除DAC和 基于晶体管的电路上的所有线性误差。
UART配置为波特率9600、8数据位、无极性、无流量控 制。如果本电路直接与PC相连,则可使用“超级终端”等通 信端口查看程序来查看该程序发送给UART的结果,如图5 所示。
要输入校准程序所需的字符,请在查看终端中键入所需字 符,然后ADuCM360 UART端口就会收到该字符。
|
|
图5. 校准DAC时的“超级终端”输出
|
代码的温度测量部分
要获得温度读数,应测量热电偶和RTD的温度。RTD温度 通过一个查找表转换为其等效热电偶电压(T型热电偶请参 见ISE, Inc.的ITS-90表)。将这两个电压相加,便可得到热电 偶电压的绝对值。
首先,测量热电偶两条线之间的电压(V1)。测量RTD电压 并通过查找表转换为温度,然后再将此温度转换为其等效 热电偶电压(V2)。然后,将V1和V2相加,以得出整体热电 偶电压,接着将此值转换为最终的温度测量结果。
对热电偶而言,固定数量的电压所对应的温度会存储在一 个数组中。其间的温度值利用相邻点的线性插值法计算。
图6显示了使用 ADuCM360上的ADC1测量整个热电偶工作 范围内的52个热电偶电压时获得的误差。最差情况的总误 差小于1°C。
|
|
图6. 通过分段线性逼近法利用ADuCM360/ADuCM361所测52个校准点时的误差
|
RTD温度是运用查找表计算出来的,并且对RTD的运用方 式与对热电偶一样。注意,描述RTD温度与电阻关系的多 项式与描述热电偶的多项式不同。
有关线性化和实现RTD最佳性能的详细信息,请参考 应用 笔记AN-0970“利用ADuC706x微控制器实现RTD接口和线 性化”。
代码的温度至电流输出部分测得最终温度后,将DAC输出电压设置为适当的值,以便 在RLOOP上产生所需的电流。输入温度范围应该是−200°C 至+350°C。代码针对−200°C和+350°C设置的输出电流分别 是4 mA和20 mA。代码实施的是闭环方案,如图7所示,其 中AIN9上的反馈电压通过ADC0测量,然后此值用于补偿 DAC输出设置。FineTuneDAC(void)函数执行此项校正。
为获得最佳结果,应在开始该电路的性能测试前校准 DAC。
|
|
图7. 闭环控制4 mA至20 mA的DAC输出
|
出于调试目的,以下字符串会在正常工作期间发送至 UART(见图8)。
|
|
图8. 用于调试的UART字符串
|
对于标准UART至RS-232接口,可以用 ADM3202等器件代 替FT232R收发器,前者需采用3 V电源供电。对于更宽的温 度范围,可以使用不同的热电偶,例如J型热电偶。为使冷 结补偿误差最小,可以让一个热敏电阻与实际的冷结接 触,而不是将其放在PCB上。
针对冷结温度测量,可以用一个外部数字温度传感器来代 替RTD和外部基准电阻。例如, ADT7410 可以通过I2C接口 连接到ADuCM360。
有关冷结补偿的更多详情,请参考ADI公司的《传感器信号调理》第7章“温度传感器”。
电流输出测量
DAC和外部电压电流转换器电路性能测试全都一起完成。
一个电流表与VLOOP+连接串联,如图1所示。所用的电流 表为HP 34401A。执行初始校准和使用VDAC输出的闭环控 制时的电路性能导致DAC输出电路报告的温度值为0.5°C。 借助24位ADC,DAC和外部晶体管电路的非线性误差可以 调零。因为温度是一个变化较慢的输入参数,所以此闭环 方案非常适合这种应用。图9显示了未采用闭环控制 (ADC0没有用于补偿DAC输出)时的理想DAC输出(蓝色)和 实际DAC输出。未采用闭环控制时的误差可能会大于 10°C。
|
|
图9. 温度(°C)与输出电流(mA)的关系(蓝色 = 理想值,开环操作:未补偿DAC输出)
|
图10显示了按推荐方式采用闭环控制时的相同信息。误差 非常微小,与理想值相差不到0.5°C。
|
|
图10. 温度(°C)与输出电流(mA)的关系(蓝色 = 理想值,闭环操作:通过ADC0测量补偿DAC输出)
|
热电偶测量测试
基本测试设置如图11所示。热电偶连接至J2。
使用两种方法来评估本电路的性能。首先使用连接到电路 板的热电偶来测量冰桶的温度,然后测量沸水的温度。
使用Wavetek 4808多功能校准仪来充分评估误差,如图11所 示。这种模式下,校准仪代替热电偶作为电压源。为了评 估T型热电偶的整个范围,利用校准仪设置T型热电偶− 200°C至+350°C的正负温度范围之间52个点的等效热电偶 电压(T型热电偶请参见ISE, Inc.的ITS-90表)。图6显示了测 试结果。
|
|
图11. 用于在整个热电偶输出电压范围内校准和测试电路的设置
|
RTD测量测试
为了评估RTD电路和线性化源代码,以精确的可调电阻源 代替了电路板上的RTD。所用的仪器是1433-Z十进制电 阻。RTD值的范围是90Ω 至140Ω ,代表−25°C至+114°C的 RTD温度范围。
图12显示了RTD测量的测试设置电路,图13则显示了RTD 测试的误差结果。
|
|
图12. RTD误差测量的测试设置
|
|
|
图13. 使用分段线性代码和ADC0测量结果进行RTD测量时的°C误差
|
电流测量测试
正常工作时,整个电路的功耗通常为2.25 mA。保持在复位 状态时,整个电路的功耗不到600μA。
有关 ADuCM360功耗数据的更多详情,请参考 应用笔记 AN-1111。
Information and details regarding test setup and calibration, and how to use the evaluation software for data capture can be found in the CN-0300 software user guide found at: www.analog.com/CN0300-UserGuide. .