ADGM1144:0Hz/DC~18GHzで動作するSP4TのMEMSスイッチ、コンパニオン製品としてリニア・レギュレータの「ADP7142」を利用可能

2023年10月30日

「ADGM1144」は、0Hz/DC~18GHzという広い帯域幅を備えるSP4TのMEMSスイッチです。低ドロップアウト(LDO)のCMOSリニア・レギュレータ「ADP7142」をコンパニオン製品として利用できます。同レギュレータは、2.7V~40Vの入力電圧、最大200mAの出力電流に対応します。

ADGM1144:0Hz/DC~18GHzで動作するSP4TのMEMSスイッチ、コンパニオン製品としてリニア・レギュレータの「ADP7142」を利用可能

2023年10月30日
「ADGM1144」は、0Hz/DC~18GHzという広い帯域幅を備えるSP4TのMEMSスイッチです。低ドロップアウト(LDO)のCMOSリニア・レギュレータ「ADP7142」をコンパニオン製品として利用できます。同レギュレータは、2.7V~40Vの入力電圧、最大200mAの出力電流に対応します。
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成