概要
設計リソース
設計サポートファイル
- Schematic
- Bill of Materials
- Gerber Files
- PADS Files
- Assembly Drawing
評価用ボード
Part Numbers with "Z" indicate RoHS Compliance. Boards checked are needed to evaluate this circuit
- EVAL-CFTL-6V-PWRZ ($17.00) Wall Power Supply for Eval Board
- EVAL-CN0194-SDPZ ($70.00) Galvanically Isolated, 2-Channel, 16-Bit, Simultaneous Sampling, Daisy-Chained Data Acquisition System
- EVAL-SDP-CB1Z ($99.00) Eval Control Board SDP
機能と利点
- 同期サンプリング
- 絶縁高速AD変換
- レベル・シフト、減衰、±10 Vの工業用信号
関連資料
ユーザ・ガイド (1)
回路機能とその特長

図1.デイジーチェーン接続の直流絶縁型、2チャンネル、同時サンプリング、16ビットA/Dコンバータシステム(簡略化した回路:全ての接続およびデカップリングは示されていません)
回路説明
AD7685の消費電力は、サンプリング・レートに直線的に比例して変化します。消費電力はVDD = 5 Vで、サンプリング・レート250 kSPSの場合、最大15 mWです。AD7685は10ピンMSOPまたは10ピンQFN(LFCSP)のパッケージに収納されており、温度範囲-40~+85℃で動作が規定されています。SPI互換のシリアル・インターフェースは、SDI入力を使用して1つの3線バス上に複数のADCをデイジーチェーン接続したり、オプションでビジー・インジケータを出力したりする事ができます。AD7685は分離した電源ピンVIOを使って、1.8 V、2.5 V、3 V、又は5 Vのロジックとインターフェースが可能です。
アナログ信号チェーン全体は単電源5 Vで動作します。低ドロップアウト2.5VリファレンスADR391とレールtoレールCMOSオペアンプAD8615(U13)はADC用4.5 Vリファレンス電圧を発生します。5 V電源でオペアンプがリニアな領域内で規定の変化をするように、リファレンスを4.5 Vにして、U13出力で0.5 Vのヘッドルームをもたせます。ADR391の2.5 V出力はU13のノイズゲイン(1 + R4/R5)で増幅されます。R4 と R5の値を選んで、ノイズゲインは1.8とすれば、リファレンス電圧は1.8 × 2.5 V = 4.5 Vにできます。
U4 と U14のオペアンプAD8615の信号ゲインは0.225(R1 対 R2 と、R19 対 R20の比で設定されます)となり、20 V p-pの入力信号振幅がADCの入力では4.5 V p-pに減衰します。0 V入力に対しては、U4 と U14の出力でオフセット2.25 Vが必要となります。これにはU4 と U14の非反転入力で1.84 Vの同相電圧が必要となります。この電圧は抵抗分割R3-R6で生成します。
U4 と U14の出力のR-C回路 (33 Ω, 2.7 nF)で帯域幅1.8 MHzのシングル・ポールのノイズフィルタを形成します。
AD8615はCMOSレールtoレール入力/出力の単電源オペアンプで、超低オフセット電圧、広い信号帯域幅および低い電圧性、電流性入力ノイズを特長としています。このデバイスはレーザ・トリミングを使わずに超高精度を実現できる特許収得済みのトリミング技術を採用しております。 AD8615は2.7 V~5 Vの単電源での動作が完全に規定されています。
このオペアンプは、20 MHz以上の帯域幅、低オフセット、低ノイズ、低入力バイアス電流が組み合わせられていることにより、各種のアプリケーションで使用可能です。これらの性能/特長の組み合わせはフィルタ、積分器、フォトダイオード用アンプ、高インピーダンス・センサーの用途全てに有効です。
ACアプリケーションには、広帯域幅と低歪みな特長が有効です。AD8615は、DigiTrimファミリーで最高の出力駆動能力があるので、オーディオのライン・ドライバや、その他の低インピーダンス・アプリケーションに最適です。
このデバイスのアプリケーションには低消費電力な携帯用計測機器、携帯機器用オーディオアンプ、携帯電話ヘッドセット、バーコード・スキャナ、多極フィルタなどがあります。入力と出力の両方がレールtoレールに振れるので、単電源システムでCMOSのADC、DAC、ASIC、またその他の広出力振幅なデバイスのバッファとして使う事ができます。
マイクロパワー、低ドロップアウト電圧リファレンスのADR391は最小出力から 300 mV 高い電源で、安定した出力電圧を出力できます。この最新デザインにより、外付けコンデンサが不要になるため、さらに基板面積とコストが削減されます。高精度電圧リファレンスADR391は、低消費電力動作、小型サイズ、使い易さの組み合わせにより、バッテリ駆動のアプリケーションに最適です。リファレンスADR391はアナログ・デバイセズの特許取得済み、温度ドリフト曲線補正技術を用いているため、TSOTパッケージで、9ppm/℃の低温度ドリフトを達成しています。
ADuM1402は、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術に基づく、4チャンネルのデジタル・アイソレータです。このアイソレーション・デバイスは高速CMOS技術とモノリシック空芯トランス技術の組み合わせにより、フォトカプラ・デバイスなどの代替品として優れた性能特性を提供します。
iCouplerデバイスはLEDとフォトダイオードを使用しないので、一般にフォトカプラに起因する設計上の困難さが回避できます。不確かな電流伝達比、非直線な伝達関数、温度や寿命の影響などの一般的なフォトカプラの問題は、シンプルなiCouplerのデジタル・インターフェースや安定した性能特性によって解消できます。
これらのiCoupler製品は外付けのドライバやその他のディスクリート部品は不要です。さらにiCouplerデバイスは、フォトカプラの消費電力の1/10~1/6で動作します(信号データ・レートが同程度の場合)。
アイソレータADuM1402には2/2の方向性をもつ4つの独立したアイソレーション・チャンネルがあり、Cグレードで90 Mbpsまで複数のデータ・レートの製品が用意されています(データシートのオ―ダー・ガイドを参照してください)。全てのモデルは、両側とも電源電圧は2.7 V~5.5 Vの範囲で動作するため、低電圧システムと互換性があると共に絶縁バリアをまたぐ電圧変換機能(レベル・ダウン/レベル・アップ)も可能です。さらにADuM1402はパルス幅歪みが小さく(<2ns)、かつチャンネル間マッチングが優れています(<2ns)。ADuM1402は、他のフォトカプラとは異なり、入力ロジックに遷移がない場合およびいずれか1つの電源に電源が供給されていない場合にDCレベルを正確に維持する特許取得済みのリフレッシュ機能を持っています。
図1はアイソレーションを必要とする信号の数を削減するためにAD7685をデイジーチェーンに接続する方法を示しています。RSCLK と RFSはそれぞれAD7685のシリアル・クロック(SCK)とシリアル・フレーム同期(CNV)の読み出し信号である事に注目してください。これらの読み出し信号のスキューはDATA信号に対して非常に短くなければいけません。このスキューはデジタル・アイソレータのチャンネル間でのマッチング伝搬遅延(tPSKCD)で、ADuM1402Cは2 ns以下です。これによりデジタル・アイソレータの最大速度(ADuM1402Cは90 Mbps)でシリアル・インターフェースの動作(最大シリアル・クロック周波数90 MHzに相当)が可能になります。これらは遅延があまり長いデジタル・アイソレータでの伝搬遅延の累積によって制限できたことです。この回路のTSCLK周波数はサンプリング・レート250 kSPSで30 MHzになります。
位相が90°違う2つの±10 V信号を基板(EVAL-CN0194-SDPZ)の2チャンネル(AIN1 と AIN2)に供給しています。(供給される評価ソフトを使用して得られた)これらの変換結果を図2に示します。供給される評価用ソフトウェアはFFTデータ(図3)としてや固定DCレベルに対するコード・ヒストグラムも表示する事ができます。
この回路あるいは任意の高速回路の性能は、適正なPCBレイアウトに大きく依存します。PCBレイアウトには電源バイパス、(必要に応じて)特性インピーダンス・ライン、部品配置、信号配線、電源とグラウンド・プレーンが含まれます(しかし限定はされません)。(PCBレイアウトに関する詳細は「MT-031 Tutorial」、「MT-101 Tutorial」とAnalog Dialogue vol.39 「 高速プリント回路 基板レイアウトの実務ガイド」を参照してください。)
この回路ノートの完全な設計支援パッケージは www.analog.com/CN0194-DesignSupportに載っております。

図2. 2つの異なる±10V 入力信号(AIN1,AIN2)の15,000サンプル、位相差90°、AIN1 とAIN2に供給され、デイジーチェーン・モードの基板(EVAL-CN0194-SDPZ)で250 kSPSでサンプリング

図3. カイザー窓をかけたFFT(パラメータ = 20)、20 kHz 入力、250 kSPS サンプリング・レート

図4.コード中央値でのDC入力のヒストグラム(サンプル数390,000)
バリエーション回路
回路の評価とテスト
This circuit uses the EVAL-CN0194-SDPZ circuit board and the EVAL-SDP-CB1Z System Demonstration Platform (SDP) evaluation board. The two boards have 120-pin mating connectors, allowing for the quick setup and evaluation of the circuit’s performance. The EVAL-CN0194-SDPZ board contains the circuit to be evaluated, as described in this note, and the SDP evaluation board is used with the CN0194 evaluation software to capture the data from the EVAL-CN0194-SDPZ circuit board.
Equipment Needed
- PC with a USB port and Windows® XP, Windows Vista (32-bit), or Windows 7 (32-bit)
- EVAL-CN0194-SDPZ circuit evaluation board
- EVAL-SDP-CB1Z SDP evaluation board
- Power supply: +6 V, or +6 V “wall wart”
- Low distortion signal source, such as Audio Precision System Two 2322
Getting Started
Load the evaluation software by placing the CN0194 Evaluation Software disc in the CD drive of the PC. Using "My Computer," locate the drive that contains the evaluation software disc and open the Readme file. Follow the instructions contained in the Readme file for installing and using the evaluation software.
Functional Block Diagram
See Figure 1 of this circuit note for the circuit block diagram, and the PDF file “EVAL-CN0194-SDPZ-SCH" for the circuit schematics. This file is contained in the CN0194 DesignSupport Package.
Setup
Connect the 120-pin connector on the EVAL-CN0194-SDPZ circuit board to the connector marked “CON A” on the EVAL-SDP-CB1Z evaluation (SDP) board. Nylon hardware should be used to firmly secure the two boards, using the holes provided at the ends of the 120-pin connectors. With power to the supply off, connect a +6 V power supply to the pins marked “+6V CFTL” and “+6 V SDP” on the board. If available, a +6 V "wall wart" can be connected to the barrel jack connector on the board and used in place of the +6 V power supply. Connect the USB cable supplied with the SDP board to the USB port on the PC. Note: Do not connect the USB cable to the mini USB connector on the SDP board at this time.
Test
Apply power to the +6 V supply (or “wall wart”) connected to the EVAL-CN0194-SDPZ circuit board. Launch the evaluation software, and connect the USB cable from the PC to the USB mini connector on the SDP board. The software will be able to communicate to the SDP board if the Analog Devices System Development Platform driver is listed in the Device Manager.
Once USB communications are established, the SDP board can be used to send, receive, and capture serial data from the EVAL-CN0194-SDPZ board.
The data in this circuit note were generated using an Audio Precision System Two 2322 signal source and a GlobTek power supply. The signal source was set to the frequencies indicated in the graphs.
Information regarding the SDP board can be found at www.analog.com/SDP.
製品サンプル
製品 |
概要 |
サンプル提供可能な
|
AD8615 | オペアンプ、シングル、高精度、20MHz帯域幅、CMOS、入 / 出力レールtoレール |
AD8615AUJZ-REEL7 |
ADR391 | 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、低ノイズ、シャットダウン機能付 |
ADR391AUJZ-REEL7 ADR391BUJZ-REEL7 |
ADUM1402 | 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(2/2チャンネル方向性) |
ADUM1402ARWZ ADUM1402BRWZ ADUM1402CRWZ ADUM1402WSRWZ ADUM1402WTRWZ |
AD7685 | PulSAR® A/Dコンバータ、16ビット、250kSPS、MSOP / QFNパッケージ |
AD7685ACPZRL7 AD7685ARMZ AD7685BCPZRL7 AD7685BRMZ AD7685CCPZRL7 AD7685CRMZ |