借助安全事项应用笔记实现安全设计—第2部分:FMEDA数据导入

2026-07-21

阅读本系列其他文章。

Figure 1

   

关键要点

  • ADI安全应用笔记消除元件级FMEDA分析中的主观推断。了解如何将裸片FMD和引脚FMEA数据直接映射到系统级功能安全分析中。
  • 三种可靠性预测方法(IEC 62380、SN 29500和HTOL)为失效率分析提供灵活选择。了解哪种方法最适合您的SIL目标和安全架构。

摘要

在完成合理性校验,确认器件功能安全(FS)失效率、失效模式分布(FMD)及引脚失效模式与影响分析(FMEA)的推导假设成立后,系统集成商下一步需将这些数据导入其系统的失效模式、影响与诊断分析(FMEDA)中。ADI的安全事项应用笔记提供了多种计算失效率、裸片FMD及引脚FMEA的方法。系统集成商可根据自身在安全相关系统(SRS)设计或通过FMEDA开展技术安全分析的经验,采用不同方式来运用这些信息。本系列文章第2部分旨在介绍一种结合裸片FMD与引脚FMEA来推导FS器件的失效率分布的方法。

引言

在《了解安全事项应用笔记》系列文章第2部分中,我们将以电源电路失效模式、影响与诊断分析(FMEDA)为例,展示器件级FMEDA的构建方法(如图1所示)。ADI的安全事项应用笔记中包含可直接复制至图1中FMEDA高亮区域的安全相关信息。本系列文章第2部分旨在说明如何提取器件安全事项应用笔记中的信息,并将其应用于系统级FMEDA分析。1-3

Figure 1. How a part’s failure rate and failure mode distribution (FMD) are placed in an FMEDA.
图1. 器件失效率与失效模式分布(FMD)在FMEDA中的填入方式

选择可靠性预测方法

在功能安全(FS)器件的安全事项应用笔记中找到安全相关信息,并对所采用的假设完成合理性校验后,系统集成商下一步需为具体的应用选择合适的可靠性预测方法,如图2所示。为此,需要与技术安全分析方法保持一致。例如,使用统一的可靠性预测数据源。

Figure 2. The ADP7156’s reliability predictions from its safety application note.
图2. ADP7156的安全事项应用笔记中给出的可靠性预测

表1:FMEDA示例 - 仅展示ADP7156基于IEC 62380 方法的失效率信息
器件 功能 失效率 (FIT) 失效模式 FMD
低压差(LDO) 稳压器 使能后1.2ms内提供3.3V±1.5%的低噪声稳压输出 7.15    
0.39    

ADI安全事项应用笔记提供三种可靠性预测方法:SN 29500、IEC 62380或基于实验室测量的高温工作寿命(HTOL)方法。《了解安全事项应用笔记》系列文章第1部分讨论了各种方法之间的差异。值得注意的是,HTOL与SN 29500方法可以给出整个集成电路(IC)的失效率,而IEC 62380方法则分别提供裸片与封装的失效率。1,4

如果选择HTOL或SN 29500方法,则可以借助专家判断,将总失效率进一步分解为裸片失效率与封装失效率。例如,汽车功能安全标准ISO 26262:2018—11第4.6.2.1.2.4节中给出的SN 29500基础失效率,可采用与IEC 62380方法相同的比例,分解为裸片失效率与封装失效率。5

将图1中高亮所示信息应用于ADP7156后,表1展示了基于IEC 62380方法、采用裸片失效率(7.15 FIT)与封装失效率(0.39 FIT)填充的失效率列。

填充裸片FMD列

安全事项应用笔记中所示的FMD指的是裸片FMD,它依据器件的裸片面积占比、复杂程度及工程专业判断推导得出。因此,该数据可直接填入对应器件的系统级FMEDA中的失效模式与FMD部分。具体参见表2。若无安全事项应用笔记,系统集成商通常需按照IEC 61508-2:2010表A.1,将失效率平均分配至各失效模式。借助安全事项应用笔记,则可获得基于实际IC分析得出的失效模式分布。

表2:FMEDA示例 - 展示ADP7156失效率与裸片FMD
器件 功能 失效率(FIT) 失效模式 FMD
LDO稳压器 使能后1.2ms内提供3.3V±1.5%的低噪声稳压输出 7.15 VOUT关断或钳位在接近0V的低电平 29%
VOUT稳压调节结果高于目标值 12%
VOUT稳压调节结果低于目标值 9%
VOUT输出振荡,但仍在稳压范围内 6%
VOUT钳位在接近 VIN的水平 24%
VOUT 建立时间1.2ms 3%
VOUT 输出振荡,且超出稳压范围 1%
对系统功能 无影响 16%
0.39

表1需将与引脚失效模式相关的0.39 FIT进行分配。

生成引脚FMD

借助引脚失效模式与影响分析(FMEA),可根据安全事项应用笔记中提供的引脚FMEA表推导出引脚FMD。通常,裸片FMD中的失效模式与引脚FMD相近,因为这些失效模式均与集成电路(IC)的系统功能相关;否则,就会出现一些疏漏,例如表3中部分FMD标注为0%。将引脚FMEA表的影响列中对应的系统级失效模式占比求和至100%,即可得到如表3所示的引脚FMD。

在完成表3所示的FMEDA后,系统集成商需针对其特定安全功能,定义每个IC失效模式的影响,确定各失效模式的失效分类(安全、危险、无影响、无部件),并检查在既定目标安全完整性等级(SIL)下,所得到的危险未检测失效率是否足够低。

表3:FMEDA示例 - 展示ADP7156失效率与FMD
器件 功能 失效率 (FIT) 失效模式 FMD
LDO稳压器 使能后1.2ms内提供3.3V±1.5%的低噪声稳压输出 7.15 VOUT关断或钳位在接近0V的低电平 29%
VOUT 稳压调节结果高于目标值 12%
VOUT稳压调节结果低于目标值 9%
VOUT 输出振荡,但仍在稳压范围内 6%
VOUT 钳位在接近 VIN的水平 24%
VOUT建立时间1.2ms 3%
VOUT 输出振荡,且超出稳压范围 1%
对系统功能无影响 16%
0.39 VOUT关断或钳位在接近0V的低电平 32.2%
VOUT 稳压调节结果高于目标值 6.8%
VOUT 稳压调节结果低于目标值 6.8%
VOUT 输出振荡,但仍在稳压范围内 3.4%
VOUT钳位在接近 VIN的水平 20.5%
VOUT 建立时间1.2ms 0%
VOUT输出振荡,且超出稳压范围 0%
对系统功能 无影响 30.3%

结语

总而言之,利用ADI安全事项应用笔记,可获得用于填充器件级FMEDA的关键数据,从而简化技术安全分析流程。通过选择统一的可靠性预测方法(如IEC 62380、SN 29500或HTOL),并将提供的裸片FMD与引脚FMEA直接映射至分析过程中,系统集成商可准确地将失效率分配至各类功能失效模式。这种系统化方法将工作流程从初始合理性校验推进至FMEDA输入部分的完整填充,为安全分析的最终阶段奠定重要基础:对失效进行分类,确定安全及危险失效率,并最终验证系统是否符合整体SIL要求。

参考文献

1Bryan Borres,“了解安全事项应用笔记—第1部分:失效率”, ADI公司,2015年8月。

2Bryan Borres,“了解安全事项应用笔记—第2部分:失效模式分布”,ADI公司,2025年10月。

3Bryan Borres,“了解安全事项应用笔记—第3部分:引脚FMEA”, ADI公司,2025年11月。

4Tom Meany,“集成电路可靠性预测”,ADI公司,2021年12月。

5“ISO 26262 Part 11, Road Vehicles—Functional Safety: Guidelines on Application of ISO 26262 to Semiconductors”,国际标准化组织,2018年。

关于作者

Bryan Angelo Borres
Bryan Angelo Borres于2022年10月加入ADI公司,担任MMP-East的产品应用工程师。他拥有马普阿大学电力电子研究生学位。Bryan在开关电源设计研发领域拥有超过四年的工作经验。
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

产品

行业解决方案
产品分类

资源


应用笔记