了解安全事项应用笔记—第3部分:引脚FMEDA

2025-11-20

阅读本系列的其他文章。

Figure 1

   

摘要

本文旨在深入探讨IC引脚失效模式和影响分析(FMEA)的重要性,并结合ADI公司的安全事项应用笔记,说明FMEA在功能安全标准(如IEC 61508和ISO 13849)合规过程中的实践意义。功能安全标准包含规范性和参考性两类条款,规定了系统集成商在进行技术安全分析时需考虑的集成电路(IC)和印刷电路板(PCB)潜在失效情况。

什么是引脚FMEA?

引脚FMEA是FMEA的一种,专注于分析IC封装的潜在失效模式及其对系统功能的影响。引脚FMEA可以与计算出的封装失效率(例如通过IEC 62380)配合使用,以确定IC的失效率分布,如图1所示。失效率可以进一步分为四种情况:安全、危险、无影响或无器件(即不涉及具体器件)。这种失效率认定对于推导安全 失效比率(SFF)和SRS危险失效概率至关重要。

图1. 失效率分布图1

IC的引脚FMEA是ADI安全事项应用笔记中提供的另一项安全信息, 旨在帮助系统集成商进行技术安全分析。图2显示了LTC2933的引脚FMEA,可在其 安全事项应用笔记中找到。借助此类应用笔记,可以得知引脚故障是否会造成损坏,还是仅仅导致系统运 行问题。

图2. LTC2933引脚FMEA

IEC 61508的规定

基本功能安全(FS)标准2的表A.1中,展示了在量化随机硬件失效的 影响时要假设的失效情况,或在推导SFF时要考虑的失效情况。值得注意的是,对于直流故障模型假设,需要考虑如下之类的失效模式:固定电平故障、固定开路故障、开路或高阻抗输出、信号线之间短路、任意两个连接(引脚)之间短路(针对IC)。

引脚FMEA显示了这些假设的失效情况:固定电平故障(短接电源和短接到地)、开路或高阻抗、任意两个相邻连接之间短路(短接到相邻引脚)。

其他标准的规定

为了实现功能安全,通常需要符合多个标准。除了IEC 61508之外,设计SRS的系统集成商还必须遵守其他适用的标准,比如国家法律和指令,或是特定行业、产品或应用的具体标准。标准通常包含规范性(强制性)和参考性(非强制性)两类条款。

例如,ISO 13849-2附录D中的参考性要求涉及不同器件的失效假设。表1展示了可编程和/或复杂IC的失效假设,而非可编程或非复杂IC不考虑第一个和最后一个失效假设。系统集成商如果负责执行IC分析以推导FMD,可以利用此类信息。否则,可以使用器件制造商提供的信息,例如ADI的安全事项应用笔记(参见本系列第1部分和第2部分的讨论)。

表1. 可编程和/或复杂IC的失效情况3

事项 考虑的故障
1 全部或部分功能故障,包括软件故障
2 每个连接都发生开路
3 任意两个连接之间短路
4 固定电平故障
5 输出发生寄生振荡
6 值不断变化
7 由于IC的复杂性而未检测到的硬件故障

印刷电路板(PCB)也包括在技术安全分析中。ISO 13849-2:2012针对 PCB的故障(失效模式)及其排除项给出了建议。根据该标准,在某些特定考量(如表2“备注”栏中所列)下,可以排除部分假设的失效模式。

表2. PCB故障3

考虑的故障 排除的故障 备注
两个相邻走线/焊盘之间短路 遵照相关备注,相邻导线之间发生短路 基材至少使用符合IEC 60893-1标准的环氧树脂(EP)玻璃布增强材料(GC)。

电气间隙和爬电距离的设计,至少符合IEC 60664-5标准(距离大于2 mm时符合IEC 60664-1标准),并适用污染等级2/过压类别III要求;如果两个电源 轨均由安全特低电压/保护特低电压(SELV/PELV)电源供电,则适用污染等级2/过压类别II要求,最小电气间隙为0.1 mm。

装配完成的电路板安装在一个能防止导电污染的外壳中,例如防护等级至少为IP54的外壳,并且印刷面涂有耐老化清漆或保护层,覆盖所有导电路径。

注1:经验表明,阻焊层能够有效发挥保护层的作用。

注2:根据IEC 60664-3,额外的保护层可以降低爬电距离和电气间隙要求。
任何走线发生开路 无

对于PCB的这些失效假设,特别是对于安装在其上的器件,系统集成商需要获得相关信息,以判断此类PCB失效对IC运行的影响,进而判断是否会影响安全功能。请注意,两个相邻走线/焊盘之间的短路可能表现为引脚与电源之间、引脚与地之间或相邻引脚之间的短路,而走线开路可能转化为IC开路。所有这些都已纳入ADI安全事项应用笔记的引脚FMEA分析,对于支持功能安全的器件,系统集成商可以在产品网页中轻松找到这些信息。

结论

本系列文章的主要目的是指导读者学会使用ADI安全事项应用笔记中包含的信息。前两部分讨论了失效率和失效模式分布。本文作为最后一部分,围绕IEC 61508和ISO 13849讨论了引脚FMEA。此外,本系列文章有助于提升业界对ADI器件相关应用笔记的认知,特别是支持功能安全的器件。支持功能安全的器件属于标准IC,尽管并非按照功能安全标准开发,但仍可用于安全关键型应用。

参考文献

1 “ISO 26262.Road Vehicles—Functional Safety, Part 11: Guidelines on Application of ISO 26262 to Semiconductors”,国际标准化组织,2018年。

2 “IEC 61508.All Parts.Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safety-Related Systems”,国际电工委员会(IEC),2010年。

3“ISO 13849.Safety of Machinery—Safety-Related Parts of Control Systems, Part 2: Validation”,国际标准化组织,2012年。

关于作者

Bryan Angelo Borres
Bryan Angelo Borres于2022年10月加入ADI公司,担任MMP-East的产品应用工程师。他拥有马普阿大学电力电子研究生学位。Bryan在开关电源设计研发领域拥有超过四年的工作经验。
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

产品

产品分类