具备电源调节器的本质安全型APL现场设备

0001-01-01

许多制造过程会用到有一定危险性的材料,例如易燃气体或可燃粉尘。在这些环境下,电子设备必须满足严格的本质安全要求,将发生事故时释放的能量限制在一定范围内。在有线通信方面,一直以来使用的都是非常可靠但相对较慢的模拟4-20mA环路和HART调制解调器,它们的数据速率只能达到几百波特。

如今,全新以太网高级物理层(APL)标准已经问世,它是单对以太网10Base-T1L技术的扩展,适用于过程自动化和危险场所,数据速率比目前的普遍速度快数千倍。

今天我们要介绍的是“Hockey Puck”,这是一个完整的温度传感现场设备参考设计,符合新的APL标准,并将按照IEC 60079严格的Ex ia本质安全标准进行预认证。

“Hockey Puck”结合了ADI的高性能以太网PHY、低功耗微控制器、安全防护、隔离和数据转换IC,可处理过程现场设备的通信和边缘检测。ADI公司新发布的LT8440是一款专为以太网APL设计的电源调节IC,它仅占用很小的电路板空间,能够主动将输入功率调控至安全水平,轻松满足APL标准的要求。

具备电源调节器的本质安全型APL现场设备

0001-01-01

许多制造过程会用到有一定危险性的材料,例如易燃气体或可燃粉尘。在这些环境下,电子设备必须满足严格的本质安全要求,将发生事故时释放的能量限制在一定范围内。在有线通信方面,一直以来使用的都是非常可靠但相对较慢的模拟4-20mA环路和HART调制解调器,它们的数据速率只能达到几百波特。

如今,全新以太网高级物理层(APL)标准已经问世,它是单对以太网10Base-T1L技术的扩展,适用于过程自动化和危险场所,数据速率比目前的普遍速度快数千倍。

今天我们要介绍的是“Hockey Puck”,这是一个完整的温度传感现场设备参考设计,符合新的APL标准,并将按照IEC 60079严格的Ex ia本质安全标准进行预认证。

“Hockey Puck”结合了ADI的高性能以太网PHY、低功耗微控制器、安全防护、隔离和数据转换IC,可处理过程现场设备的通信和边缘检测。ADI公司新发布的LT8440是一款专为以太网APL设计的电源调节IC,它仅占用很小的电路板空间,能够主动将输入功率调控至安全水平,轻松满足APL标准的要求。

Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目