利用波特图显示控制环路特性

2026-08-17

Figure 1

   

关键要点

  • 通过负载瞬态测试并不能保证电源真正稳定。波德图能够揭示相位裕度和时域测试无法发现的潜在不稳定风险。
  • 穿越频率反映了控制回路的真实响应速度。将目标设定在开关频率的1/10至1/5之间可优化性能,此项关键指标仅有波德图能够清晰显示。

摘要

本文解释了为何要利用波特图来展示电源环路的传递函数。虽然存在时域负载瞬态测试,但这种测试并不能揭示波特图所能提供的其他重要信息。读者将了解二者的区别,并认识到波特图计算、仿真与测量的实际意义。

引言

电源应当产生稳定的输出电压。为了评估电源电路,可在不同负载电流下和不同输入电压下测量输出电压,判断所产生的输出电压是否在期望的容差范围内。对电源进行此类基本检查固然重要,但这只能揭示部分实际情况。如果负载电流或电源电压在运行过程中发生变化,所产生的输出电压应尽可能保持稳定。图1为负载瞬态和输入电压变化条件下的电源(LT8642S)框图。

Figure 1. A power supply with a load transient and an input voltage change (line transient).
图1. 负载瞬态和输入电压变化(线路瞬态)条件下的电源

为了对电源进行动态评估,可在不同负载瞬态和不同输入电压变化下检查所产生的输出电压。图2展示了典型的输出电压曲线。电源输出端的负载电流在500ns的转换时间内从1A变为7A。图中红色曲线为负载瞬态曲线。输出电压曲线以蓝色显示。如图所示,在零时刻的正负载瞬态下,所产生的输出电压下降了33.2mV。电源的控制环路随即在大约10μs后,再次使输出电压稳定下来。在100μs时再次发生负载瞬变,负载电流从7A变回1A,如图2所示。输出电压出现短暂过冲,比标称输出电压高出约31.4mV。

Figure 2. Load transient test of a typical power supply measured with LTpowerAnalyzer<sup>TM</sup>hardware.
图2. 典型电源的负载瞬态测试,利用LTpowerAnalyzerTM硬件进行测量

对电源控制环路进行此类评估十分有必要,可提供很多关于控制行为的信息。然而,仅凭负载瞬态测量往往还不够。例如,无法明确判断输出电压曲线的行为主要取决于输出电容的大小,还是取决于控制环路传递函数的速度。增加输出电容可以部分补偿控制环路缓慢的问题。

此外,负载瞬态测试无法提供有关控制环路稳定性的明确信息。图2所示的测量结果可能来自一个控制环路。这个环路勉强保持稳定,如果因元件的容差范围、温度影响或工作条件轻微波动等原因,导致参数稍有变化,环路就会失稳。此时,所产生的输出电压将不再保持固定值,而是会以较大幅度振荡。

然而,图2中的电压曲线也可能来自一个具有高稳定性裕度的电源。在这种情况下,即使电路出现前述的微小变化,也不会引发振荡。

图3为图1中电源的实测波特图。其中,红色增益曲线与0dB线相交的点,直接反映了控制环路的速度。此穿越频率越高,控制环路的速度就越快。通常,目标是让0dB交越频率介于开关频率的十分之一到五分之一之间。图3显示交越频率约为100kHz。除穿越频率外,直流增益(低频增益)也会影响控制环路的速度。直流增益越高,控制环路速度越快。

Figure 3. The representation of a Bode diagram for a detailed insight into the control loop behavior of a power supply.
图3. 波特图可用于深入分析电源控制环路的行为

此外,波特图还提供了有关电源稳定性裕度的信息。在0dB穿越频率处,通过蓝色曲线可以读取相位偏移,即所谓的相位裕度。在上面的例子中,相位裕度约为59°。一般认为相位裕度大于45°的系统是稳定的。

结论

波特图提供了有关控制环路行为的重要信息,可得出控制环路的速度,且便于与其他电源进行横向比较。此外,电源的稳定性也能通过可用裕度指标直观反映。而简单的负载瞬态测试无法直接获取此类关键信息。

关于作者

Frederik Dostal
Frederik Dostal是一名拥有20多年行业经验的电源管理专家。他曾就读于德国埃尔兰根大学微电子学专业并于2001年加入National Semiconductor公司,担任现场应用工程师,帮助客户在项目中实施电源管理解决方案,积累了丰富的经验。在此期间,他还在美国亚利桑那州凤凰城工作了4年,担任应用工程师,负责开关模式电源产品。他于2009年加入ADI公司,先后担任多个产品线和欧洲技术支持职位,具备广泛的设计和应用知识
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

产品

技术解决方案
产品分类