增强医疗可视化及显示屏连接能力—第一部分:GMSL™技术

2026-07-21

Figure 1

   

关键要点

  • 无需加粗线缆规格,即可提升内窥镜摄像头带宽。 GMSL的6Gbps/12Gbps链路可通过单根同轴或STP线缆传输高分辨率视频、电力和控制信号。
  • 微秒级延迟的无压缩视频,其价值不仅仅体现在手术显示方面。它还能为系统面向未来的升级提供保障,以支持依赖全保真影像数据的AI辅助诊断和手术导航算法。

摘要

在外科手术和急救护理领域,对高分辨率摄像头和显示屏的需求不断增长,主要原因在于临床对更高视觉精度的追求。更清晰、更细致的影像呈现,能够让医生在手术过程中更迅速、更准确地完成判断与决策。同时,相关设备在设计时也越来越注重医护人员的使用体验与舒适度,以减轻长时间手术带来的疲劳,并确保设备能够无缝融入日常工作流程。本文是探讨医疗可视化和显示屏连接技术的系列文章的第一篇,每篇文章均着重介绍提升图像质量、系统集成度和患者安全的重要创新。为了应对上述需求,ADI公司开发了Gigabit Multimedia Serial Link™(GMSL,千兆多媒体串行链路)技术,支持通过单条线缆传输未经压缩的视频、控制信号和电力,从而简化系统设计并提高可靠性。本文探讨GMSL在内窥镜成像、外科显示屏和患者护理设备中的应用,重点展示GMSL在带宽、能效和集成方面的优势。

引言

医疗机构正持续加码数字医疗基础设施建设,以改善患者治疗效果、简化工作流程,并支持数据驱动的临床决策。新冠疫情的爆发加速了这一趋势,如今数字化正重新定义未来医疗服务模式。在此背景下,高分辨率医用显示屏的应用范围不断扩大,以支持诊断、监测和术中可视化。与此同时,微创和机器人辅助手术的快速增长,也在推动高性能外科摄像头得到更广泛采用。其中,机器人辅助手术市场预计到2030年将增至271亿美元,规模达到当前的三倍;目前全球已部署超过2100台手术机器人。1

此类手术依赖先进的成像技术来实现可视化、精准操作和可靠控制。4K分辨率、3D成像和机器人集成,逐渐成为现代手术室的标配。随着成像能力不断提升,支撑这些技术的连接解决方案也必须升级。为了充分发挥现代成像系统的优势,必须实现对未压缩视频和控制数据的可靠、低延迟传输。本文介绍的Gigabit Multimedia Serial Link™(GMSL,千兆多媒体串行链路)技术,可用作下一代医疗设备中摄像头和显示屏连接的可扩展统一解决方案。

现代内窥镜设计的系统级需求

在行业对更丰富、更具沉浸感的成像的需求驱动下,内窥镜系统设计人员面临着日益严峻的系统级挑战。随着视频分辨率提升、帧率加快,加上多传感器配置的引入,摄像头单元产生的数据量大幅增加。

例如,4K60摄像头系统可产生10Gbps以上的视频数据。双摄像头系统(如图1所示)如今已广泛应用于立体3D或近红外(NIR)荧光成像,产生的数据量可达上述数据量的2到4倍。

Figure 1. System architecture and challenges of an endoscopy system.
图1. 内窥镜系统的架构与挑战

将大量数据从摄像头单元经几米长的线缆传输至外科医生控制台时,设计人员须应对信号衰减和结构尺寸带来的挑战。扩展摄像头连接架构以提升吞吐能力时,通常需要提高时钟频率或增加线缆上的并行数据通道数量。然而,线缆的外形尺寸限制 及带宽提升带来的线缆衰减加剧,使这两种方法都难以实施。功耗也必须受到严格控制,以避免手持部件在使用过程中发热,对患者安全和外科医生的操作舒适性造成不利影响。

在支气管镜检查、泌尿外科等感染风险较高的医疗操作中,一次性内窥镜器械的使用正逐渐增加,成为另一个明显的趋势。2 一次性方案虽然提高了工作效率并减少了交叉感染,但也对成本控制与系统集成提出了更为严苛的要求,从而改变了系统设计的优先级。传统基于FPGA的终端处理方案往往成本过高,难以满足一次性设计的规模化量产需求。此外,多芯线缆及复杂连接器的使用,也显著推高了物料清单(BOM)成本。由于这些因素,要想在兼顾成本效益、小型化及便于灭菌的前提下实现高性能成像,变得极具挑战性。

除了数据吞吐量和热约束外,内窥镜系统还必须满足严格的电气隔离要求,以确保患者安全并符合医疗标准,例如IEC 60601-1。将CMOS图像传感器的数千兆位视频流数据进行跨隔离栅传输,是一项重大工程挑战。实现摄像头接口的稳健隔离是设计中的一个关键考量因素,将在本系列的第二部分详细探讨。

GMSL:简化连接以支持手术可视化

如图2所示,ADI公司的GMSL技术直击摄像头和显示屏连接挑战,为现代医疗设备提供稳健、可扩展、低功耗的连接解决方案。GMSL原本为汽车应用而开发,已广泛应用于先进驾驶辅助系统(ADAS)和车载信息娱乐系统,可满足这类场景对于高带宽、低延迟和可靠性的需求。GMSL技术支持通过单条同轴或屏蔽双绞线(STP)线缆,传输未压缩视频、控制信号和电力,大大简化了系统设计,同时确保信号经过长距离、柔性、支持灭菌处理的线缆后依然保持信号完整性。

Figure 2. GMSL in medical devices and the healthcare setting.
图2. 医疗设备和医疗健康环境中的GMSL

利用摄像头连接技术,实现内窥镜和手术可视化

GMSL技术非常适合连接采用MIPI CSI-2接口的CMOS图像传感器。这种架构支持各种单传感器和多传感器成像模式,包括用于高保真彩色成像的RGB传感器、用于荧光可视化的NIR传感器以及用于3D深度感知的立体传感器。

GMSL链路支持每链路6Gbps或12Gbps的可扩展带宽,可使用单传感器或多传感器配置来传输高分辨率、高帧率视频。使用单条同轴或STP线缆即可传输视频、电力和控制信号,线缆外形尺寸得以缩小,连接器复杂度也得以降低。

GMSL通过取代传统基于FPGA的终端处理实现方案,显著降低了手持部件的功耗和热负荷。这项技术不仅让一次性器械具备可行性,还能改善外科医生的操作舒适度。

GMSL非常适合内窥镜成像系统。在此类系统中,线缆会不停地运动和弯折(弯曲半径很小),并反复经受灭菌处理,但高速数据传输必须始终稳定可靠。ADI的专利自适应均衡技术能够实时持续调整,即使内窥镜线缆因长期使用而发生老化,信号完整性也不受影响。

UART、 I2C、SPI等控制接口可通过GMSL链路进行隧道传输,从而有效减少导线数量,缩小线缆直径,并支持对图像传感器进行配置,而且可对镜头驱动器、照明电路、安全存储器、环境传感器等外设进行管理。这套系统还支持参考时钟经参考通道传输(RoR),让图像传感器的参考时钟能够通过同一线缆传输,使得手持部件无需晶体振荡器,从而进一步简化设计。

GMSL以微秒级延迟传输未压缩视频,满足手术机器人和实时可视化系统的严格时序要求。使用未压缩数据还能确保为外科手术导航与诊断中使用的新兴AI算法提供高保真输入。车规级稳健性,包括循环冗余校验(CRC)和差错校验,有助于在苛刻的工作条件下维护数据完整性。

内窥镜成像系统架构示例

基于GMSL的内窥镜成像系统通常将GMSL串行器直接放置在手持部件中,与MIPI CSI-2 CMOS图像传感器连接。串行器将高速图像数据转换为稳健的GMSL数据流,以便通过单条同轴或STP线缆,传输到位于手术车或控制台中的GMSL解串器。MIPI CSI-2接口可在手术控制台中进行电气隔离,以提供所需的安全性。本系列的第二部分将对此深入探讨。

此架构(如图3所示)具备若干关键优势:

  • 简化摄像头设计:无需传统边缘处理方案中使用的FPGA,支持一次性器械,设计更紧凑、热效率更高、更经济。
  • 降低线缆复杂度:通过单条轻量级线缆,传输视频、电力和控制信号,有效减少导线数量,缩小导线直径和连接器尺寸,并减轻连接器重量。自适应均衡技术能够在整条线缆上维护信号完整性。
  • 性能可扩展:这种架构支持更高的分辨率、帧率和多传感器配置。为了获得更大的带宽,可以使用双GMSL串行器设置。
  • 降低功耗:通过取代FPGA和大部分支持电路,手持部件的发热量得以有效降低,系统效率得以提高,长时间手术过程中外科医生的操作舒适度也有保障。
  • 外设集成:GMSL链路支持多种边带协议(UART、I2C、SPI),不仅可实现对镜头驱动器、照明光源和安全认证器的控制,还为后续检测模式提供了通信平台。
  • 支持灭菌处理:简化的线缆和连接器设计非常适合可高温灭菌的器械;再结合自适应均衡技术,可确保在临床环境中的长期可靠性。
Figure 3. Endoscopy architecture with GMSL.
图3. 采用GMSL技术的内窥镜架构

这种架构特别适合采用MIPI CSI-2 CMOS图像传感器的腹腔镜、支气管镜和泌尿科器械。在这类器械中,图像传感器位于手持部件中,并通过柔性或刚性光纤与手术部位建立连接。这种架构对采用紧凑型图像传感器的CMOS端头式内窥镜同样有利,可将CSI-2接口的传输距离缩短至内窥镜远端与手持部件之间的距离。

不止于内窥镜:显示屏和外设连接

GMSL技术的应用远不止于内窥镜系统中的摄像头连接。在手术场景中,GMSL能够将高分辨率视频从处理器路由到手术室内外的显示屏,从而在多个显示终端上实现实时可视化。在急救和治疗设备中,如输液泵、透析机和患者监测系统,GMSL支持将内部视频传输到嵌入式显示屏,从而取代常常会引起机械可靠性问题和电磁干扰(EMI)的笨重带状线缆。

通过将视频、控制信号和电力统一经由单条同轴或STP线缆传输,GMSL简化了系统架构并提高了可靠性。GMSL也非常适合与眼科、皮肤科和体外诊断设备中使用的远程成像模块连接,满足此类设备对紧凑型、高带宽摄像头链路的需求。经验证,GMSL能够在约15至20米的距离上保持信号完整性(实际距离取决于线缆组件),因而非常适合用于临床和实验室环境中的模块化系统及分布式成像平台。

GMSL器件和原型生态系统

ADI提供了全面的GMSL串行器和解串器产品组合,支持各种各样的成像和显示应用。GMSL2系列支持6Gbps链路,包括MAX96717(CSI-2转GMSL2串行器)、MAX96714(GMSL2/GMSL1转CSI-2解串器)和适用于多传感器配置的MAX9295D双串行器。最近发布的GMSL3器件(包括MAX96792和MAX96793)支持12Gbps链路,能够让先进成像系统实现更高的分辨率和帧率。图4显示了利用GMSL2和GMSL3与手术器械中的单/双CMOS图像传感器进行连接的常见架构。

Figure 4. Example GMSL architectures for signal and dual CMOS sensors.
图4. 适用于单/双CMOS传感器的GMSL架构示例

这些器件支持通过单条同轴或STP线缆传输未压缩视频、控制信号和电力,从而简化系统设计并降低连接器复杂度。单/双串行器架构的参考图片可在GMSL技术网页上获取。

为了加速开发,ADI与生态伙伴合作,提供多种评估板、载体平台和摄像头接口套件。这些工具支持NVIDIA Jetson和树莓派等平台,并且包含软件协议栈、内核驱动程序与诊断工具,有助于快速实现原型开发和验证。GMSL生态供应商列表也可通过GMSL网页获取。

针对希望深入了解GMSL的工程师和开发者,GMSL大学 (GMSL U)提供了结构化在线学习课程。其中包括基础课程、实施示例,还有专门面向显示屏和传感器应用的认证路径。GMSL U致力于帮助客户在医疗、工业、汽车等领域,信心十足地评估、设计、部署基于GMSL的系统。

结语

在外科手术和急救护理领域,成像与可视化技术变得日益重要,系统设计人员必须重新思考如何通过紧凑且支持灭菌处理的平台传输视频、控制信号及电力。GMSL技术提供了一种经过验证且可扩展的解决方案,支持将高性能摄像头和显示屏集成到现代医疗器械中,从而在简化设计的同时,满足带宽、可靠性和外形尺寸要求。

本系列的第二部分将探讨电气隔离在医疗成像系统中的关键作用。我们将研究如何在基于GMSL的架构中实现隔离,以满足IEC 60601-1要求,同时又不损害信号完整性和系统性能。

参考文献

1“Surgical Robots Market Size, Growth, Share & Trends Analysis”, MarketsandMarkets,2025年12月。

2Disposable Endoscopes Market Size, Share & Trends Analysis Report By Application (Bronchoscopy, ENT Endoscopy), By Enduse (Hospitals, Clinics), By Region (Europe, North America, APAC), And Segment Forecasts, 2022–2030”,Grand View Research,2022年2月。

关于作者

Neil Quinn
Neil Quinn是ADI公司的产品应用工程师,是爱尔兰利默里克的接口和隔离技术部的一员。Neil 2013年获得国立梅努斯大学电子工程学士学位。他主要研究工业和高速通信接口,例如RS-485和LVDS,以及ADI的iCoupler数字隔离产品。
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

产品

技术解决方案