概览
设计资源
评估硬件
产品型号带"Z"表示符合RoHS标准。评估此电路需要下列选中的电路板
- EVAL-CN0285-EB1Z ($233.00) Broadband Low Error Vector Magnitude EVM Direct Conversion Transmitter
优势和特点
- 宽带直接变频发射机
- 500MHz至4.4GHz RF
- 低相位噪声
- 低误差向量幅度(EVM)
参考资料
参考电路 (1)
电路描述
图1所示电路使用完全集成的小数N分频PLL IC ADF4351和宽带发射调制器 ADL5375。ADF4351向发射正交调制器ADL5375提供LO信号,后者将模拟I/Q信号上变频为RF信号。两个器件共同提供宽带基带I/Q至RF发射解决方案。ADF4351采用超低噪声3.3 V ADP150调节器供电,以实现最佳LO相位噪声性能。ADL5375则采用5 V ADP3334LDO供电。ADP150LDO的输出电压噪声仅为9 μV rms,有助于优化VCO相位噪声并减少VCO推压的影响(等效于电源抑制)。
需要对ADF4351 RF输出进行滤波,以衰减谐波水平,使ADL5375正交产生模块的误差最小。依据测量和仿真得知,奇次谐波对正交误差的贡献大于偶次谐波;如果将奇次谐波衰减至−30 dBc以下,则可以实现−40 dBc或更好的边带抑制性能。ADF4351数据手册给出了其二次谐波(2H)和三次谐波(3H)水平,如表1所示。
为使三次谐波低于−30 dBc,大约需要衰减20 dB。
谐波成分 |
数值(dBc) |
描述 |
第二 |
-19 |
基波VCO输出 |
第三 |
-13 |
基波VCO输出 |
第二 |
-20 |
分频VCO输出 |
第三 |
-10 |
分频VCO输出 |
本电路提供四种不同的滤波器选项,以适应四个不同的频 段。这些滤波器设计采用100 Ω差分输入(ADF4351 RF输出经适当匹配)以及50 Ω差分输出(ADL5375 LOIN差分阻抗)。并采用切比雪夫响应,以获得最佳滤波器滚降,但通带内纹波会增多。
滤波器原理图如图3所示。这种拓扑结构十分灵活,既可以使用全差分滤波器,使器件数量最少,也可以对各路输出使用一个单端滤波器,或者综合运用以上二者。我们发现,对于较高频率(>2 GHz),两个单端滤波器的串联电感值是全差分滤波器电感值的两倍,因而器件寄生效应的影响得以减小,可提供最佳性能。对于较低频率(<2 GHz),全差分滤波器足以满足需要。
ADF4351 输出匹配包括ZBIAS上拉电阻,电源节点的去耦电容也起到一定的作用。为实现宽带匹配,建议使用阻性负载(ZBIAS = 50 Ω),或者将一个阻性负载与ZBIAS的电抗性负载并联。后者提供的输出功率稍高,具体取决于所选的电感。请注意,可以将并联电阻作为差分元件(即100 Ω)放置在C1c位置上,以最大程度减少电路板占位空间(见表2中的B型滤波器)。
将滤波器设计成截止频率约为目标频段中最高频率的1.2至1.5倍。该截止频率允许设计留有一定余量,因为通常截止频率会由于寄生效应而低于设计值。印刷电路板(PCB)寄生效应可以在电磁(EM)仿真工具中进行仿真,以提高精度。

频率范围(MHz) |
ZBIAS |
L1 (nH) |
L2 (nH) |
C1a (pF) |
C1c (pF) |
C2a (pF) |
C2c (pF) |
C3a (pF) |
C3c (pF) |
500至1300(A 型滤波器) |
27 nH||50Ω |
3.9 |
3.9 |
DNI |
4.7 |
DNI |
5.6 |
DNI |
3.3 |
850至2450(B型滤波器) |
19 nH||(100Ω,位置C1c) |
2.7 |
2.7 |
3.3 |
100Ω |
4.7 |
DNI |
3.3 |
DNI |
1250至2800(滤波器类型C) |
50Ω |
0Ω |
3.6 |
DNI |
DNI |
2.2 |
DNI |
1.5 |
DNI |
2800至4400(滤波器类型D) |
3.9 nH |
0Ω |
0Ω |
DNI |
DNI |
DNI |
DNI |
DNI |
DNI |
从表2可以看出,在1250 MHz以下的较低频率时,需要一个五阶滤波器。对于1.25 GHz至2.8 GHz的频率,三阶滤波器便足够。对于2.8 GHz以上的频率,由于此时谐波水平非常低,足以满足边带抑制要求,因此无需滤波。


对于使用B型滤波器(800 MHz至2,400 MHz)的电路,其边带抑制性能与频率的关系如图4所示。此次扫描的测试条件如下:
- 基带I/Q幅度 = 1 V p-p差分正弦波与500 mV (ADL5375-05)直流偏置正交
- 基带I/Q频率(fBB) = 1 MHz.
EVM衡量数字发射机或接收机的性能质量,反映幅度和相位误差所导致的实际星座点与理想位置的偏差(见图5)。
表3给出了有滤波器和无滤波器两种情况下的EVM测量结果。本例中,基带I/Q信号是利用3GPP测试模型4,使用Rhode & Schwarz AMIQ I/Q调制发生器,通过差分I和Q模拟输出产生。另外还使用了B型滤波器。图6为EVM测试设置的框图。为了进行比较,还测量了ADF4350。ADF4351由于带内PLL噪声性能改善产生较低的EVM可参见表3。其他改善EVM的因素有:ADF4351较低的鉴频鉴相器(PFD)杂散水平。
频率(MHz) |
ADF4350复合EVM,无LO滤波 |
ADF4350复合EVM,有LO滤波,滤波器B |
ADF4351复合EVM,有LO滤波,滤波器B |
2140 |
3.27% |
1.31% |
1.02% |
1800 |
1.46% |
1.13% |
0.95% |
900 |
10.01% |
1.03% |
0.96% |

以差分方式驱动ADL5375 LO输入,除了可以改善边带抑制和EVM之外,还具有性能优势。与单端LO驱动相比,这一优势提高了调制器输出OIP2性能2 dB至5 dB。请注意,多数外部VCO仅提供单端输出,因此 ADF4351采用差分输出优于使用外部VCO。
图7显示使用850 MHz至2450 MHz滤波器(B型滤波器)的边带抑制结果。

有关本电路笔记的完整设计支持包,请参阅 http://www.analog.com/CN0285-DesignSupport.
常见变化
当单个滤波器无法完成所需的宽带操作时,可以使用 ADF4351的辅助输出,在两种类型的滤波器之间切换(见图 8)。使用一个RF双刀四掷开关(DP4T)选择滤波器1或滤波 器2的差分输出。

电路评估与测试
EVAL-CN0285-EB1Z评估板包含CN-0285中描述的电路,可以快速完成设置并评估电路性能。EVAL-CN0285-EB1Z板的控制软件使用标准ADF4351编程软件,该软件包含在评估板附带的光盘上。
设备要求
需要以下设备:
- 运行Windows®XP、Windows Vista(32位)或Windows 7,且带有USB端口的标准PC
- EVAL-CN0285-EB1Z电路评估板
- ADF435x编程软件
- 5.5 V电源
- I/Q信号源,如Rohde & Schwarz AMIQ
- 频谱分析仪,如Rohde & Schwarz FSQ8
更多信息可参考UG-521用户指南、ADF4351数据手册和ADL5375数据手册。
开始使用
有关软件安装和测试设置,请参考UG-521用户指南。此用户指南还包含原理框图、应用原理图、物料清单、布局布线和组装信息。更多信息可参考且带有USB端口的标准PC ADF4351数据手册和ADL5375数据手册。
功能框图
参见本文档中的图1和图6,以及UG-521用户指南。
设置与测试
设置设备后,使用标准RF测试方法测量电路的边带抑制。
讨论
样片申请及购买
样片
产品 |
描述 |
可提供样片的
|
ADP3334 | 高精度、低IQ、500 MA ANYCAP®可调低压差稳压器 |
ADP3334ACPZ-REEL7 ADP3334ARMZ-REEL7 ADP3334ARZ |
ADL5375 | 400 MHz 至6 GHz 宽带正交调制器 |
ADL5375-05ACPZ-R7 ADL5375-05SCPZEPR7 ADL5375-15ACPZ-R7 |
ADP150 | 超低噪声、150 mA CMOS线性调节器 |
ADP150ACBZ-1.8-R7 ADP150ACBZ-2.5-R7 ADP150ACBZ-2.6-R7 ADP150ACBZ-2.75R7 ADP150ACBZ-2.8-R7 ADP150ACBZ-2.85R7 ADP150ACBZ-3.0-R7 ADP150ACBZ-3.3-R7 ADP150AUJZ-1.8-R7 ADP150AUJZ-2.0-R7 ADP150AUJZ-2.5-R7 ADP150AUJZ-2.65-R7 ADP150AUJZ-2.8-R7 ADP150AUJZ-3.0-R7 ADP150AUJZ-3.3-R7 ADP150WACBZ-3.0-R7 ADP150WACBZ-3.3-R7 |
ADF4351 | 集成VCO的宽带频率合成器 |
ADF4351BCPZ |