概览

设计资源

设计与集成文件

  • 原理图
  • 物料清单
  • Gerber 文件
  • PAD 文件
  • 装配图
下载设计文件 616 kB

评估硬件

产品型号带"Z"表示符合RoHS标准。评估此电路需要下列选中的电路板

  • EVAL-AD7780EBZ ($82.26) Weigh Scale Design Using the AD7780 24-Bit Sigma-Delta ADC with Internal PGA

优势和特点

  • 24位电子秤应用电路
  • 集成PGA可用于多种电子秤
  • 低功耗、低成本
  • 通常用于便携式电子秤应用

电路功能与优势

本电路为采用 AD7780构建的电子秤系统。AD7780是一款引脚可编程、低功耗、低漂移24位Σ-Δ型ADC,内置PGA,采用内部时钟。该器件将大多数系统构建模块置于芯片内,因此能够简化电子秤设计。该器件的典型功耗仅为330 μA,适合所有低功耗或电池供电应用。AD7780还提供省电模式,不执行转换时,用户可以切断对桥式传感器的供电,并使该器件进入省电模式,从而延长电池使用时间。

Weigh Scale System Using the AD7780
图1. 采用AD7780的电子秤系统(原理示意图:未显示所有连接)

电路描述

AD7780提供一种集成式电子秤解决方案,可以直接与称重传感器接口。只需在模拟输入端用一些滤波器,在基准电压引脚上配置一些电容等外部元件,便可满足电磁屏蔽(EMC)要求。来自称重传感器的低电平信号由AD7780的内置PGA放大。该PGA经过编程,以128的增益工作。AD7780的转换结果通过USB接口送至PC,由PC将数字信息转换为重量。

图2所示为实际的测试设置。为实现优质系统性能,该测试设置使用一个6线式称重传感器。除激励、接地和2个输出连接外,6线式称重传感器还有2个检测引脚。这些检测引脚分别与惠斯登电桥的高端和低端相连。因此,尽管线路电阻会引起压降,但仍能精确测量该电桥上产生的电压。此外,AD7780具有一路差分模拟输入,接受差分基准电压。称重传感器差分SENSE线路与AD7780基准电压输入端相连,可构成一个比率式配置,不受电源激励电压的低频变化影响。

Weigh Scale System Setup Using the AD7780
图2. 采用AD7780的电子秤系统设置

 

如果采用4线式称重传感器,则不存在检测引脚,ADC基准电压引脚将与激励电压和地相连。这种配置中,由于存在线路电阻,激励电压与SENSE+之间将有压降,因此系统不是完全比率式。另外,低端上也会有线路电阻引起的压降。

AD7780具有单独的模拟电源引脚和数字电源引脚。模拟电源和数字电源彼此独立,因此AVDD和DVDD可以处于不同的电位。微控制器采用3.3 V电源。因此,DVDD也采用3.3 V电源供电。这样就无需外部电平转换,从而可以简化ADC与微控制器之间的接口。3.3 V数字电源可利用ADP3303 稳压器产生。

有多种方法可以为该电子秤系统供电,例如:利用主电源总线,或者利用ADP3303 (3.3 V)。用5 V电压激励电子秤时,必须使用主电源总线。用3.3 V电压激励称重传感器时,可以使用主电源总线或ADP3303 (3.3 V)。ADP3303 (3.3 V)是一款低噪声稳压器。此外,按照ADP3303 (3.3 V)数据手册的建议,在稳压器输出端配有降噪电容。为优化电磁屏蔽,稳压器输出先经过滤波,然后再给AD7780和称重传感器供电。由于电源或接地层上的任何噪声都会给系统带来噪声,导致电路性能降低,因此必须用低噪声稳压器产生供给AD7780和称重传感器的电源。

如果使用灵敏度为2 mV/V的2 kg称重传感器,则激励电压为5 V时,来自称重传感器的满量程信号为10 mV。称重传感器具有相关失调电压或TARE。此TARE的幅度最高可达称重传感器满量程输出信号的50%。称重传感器还有最高可达满量程±20%的增益误差。一些客户利用DAC来消除或抵消TARE。如果AD7780采用5 V基准电压,则增益设置为128时,其模拟输入范围等于±40 mV。相对于称重传感器的满量程信号(10 mV)而言,AD7780的模拟输入范围较宽,这有利于确保称重传感器的失调电压和增益误差不会使ADC前端过载。

当输出数据速率为10 Hz时,AD7780的均方根噪声为49 nV。无噪声采样数等于

CN0107_1

其中系数6.6用来将均方根电压转换为峰峰值电压。

因此,以克(g)为单位表示的分辨率等于

CN0107_2

无噪声分辨率等于

CN0107_3

在实际操作中,称重传感器本身会引入一定的噪声。AD7780的漂移也会导致称重传感器发生一定的时间和温度漂移。为确定完整系统的精度,可以将该电子秤通过USB连接器与PC相连,然后利用LabView软件评估电子秤系统的性能。图3显示将1 kg重物置于称重传感器上,并收集500次转换结果所测得的输出性能(使用5 V激励电压)。软件计算的系统噪声为50 nV(均方根值),相当于30,300无噪声采样数或14.9位无噪声码分辨率。

Measured Output Code for 500 Samples
图3. 500次采样所测得的输出码,体现出噪声的影响

 

图4显示重量方面的性能。相对于500个码,输出的峰峰值变化量为0.075克。因此,该电子秤系统的精度达到0.075克。

上图所示为连接称重传感器之后,从AD7780回读得到的实际(原始)转换结果。在实际操作中,电子秤系统会采用数字后置滤波器。

Measured Output in Kilograms for 500 Samples
图4. 500次采样所测得的输出(单位为千克),体现出噪声的影响

 

在后置滤波器中另外执行均值计算会进一步提高采样数,但数据速率会降低。

常见变化

注意:本文的噪声规格相对于PGA增益为128而言。

AD7780是一款低噪声、低功耗ADC,适合电子秤设计。其它合适的ADC有AD7798AD7781。AD7781与AD7780的功能组合相同,但前者为20位ADC。AD7798的输出数据速率选择范围更宽。在4.17 Hz时,其均方根噪声为40 nV。

AD7799适用于中端电子秤。当输出数据速率为4.17 Hz时,其均方根噪声为27 nV。

AD7190AD7192AD7191适用于精密电子秤设计。当输出数据速率设置为4.7 Hz时,AD7190的均方根噪声为8.5 nV。它也具有较宽的输出数据速率范围。它的工作速率最高可达4.8 kHz,同时仍能保持良好的性能。AD7192与AD7190引脚兼容,但前者的均方根噪声略高。当输出数据速率为4.7 Hz时,AD7192的均方根噪声为11 nV。AD7191是一款引脚可编程器件,具有四种输出数据速率和四种增益设置。由于它具有引脚可编程能力,并且功能较少,因此易于使用。AD7191的均方根噪声与AD7192相同。

与其它高精度电路一样,必须采用适当的布局、接地和去耦技术。欲了解更多信息,请参考教程MT-031——“实现数据转换器的接地并解开AGND和DGND的谜团” ,以及 教程MT-101——“去耦技术”。

有关本电路笔记的完整设计支持文件包,请访问以下网址:https://www.analog.com/CN0107-DesignSupport.

电路评估与测试

除外部称重传感器和PC外,图1所示电路均包含在AD7780评估板(EVAL-AD7780EBZ)上。

与评估板的接口通过标准USB连接器J1进行。J1用于将评估板连接到PC的USB端口。AD7780评估板附带标准USB连接器线缆,通过该线缆可将评估板与PC的USB端口连接起来。评估板通过USB连接器供电,因此无需外部电源,但使用外部电源更好。外部电源可通过J2连接。


设备要求

除外部称重传感器外,只需要EVAL-AD7780EBZ评估板和运行Windows 2000、Windows XP或Windows Vista(32位)的PC。本电路笔记所示结果是采用Tedea Huntleigh 505H-0002-F070称重传感器获得的。该称重传感器未附带评估板,客户须向制造商购买。


开始使用

EVAL-AD7780EBZ评估板附带一片CD,其中的软件可安装在标准PC上,用来控制AD7780。软件通过评估板附送的USB线缆与AD7780通信。利用该软件,用户可以从AD7780读取转换数据。数据可从AD7780读取并显示出来,或加以存储以供日后分析。

请先使用AD7780评估板附送的CD安装AD7780评估板软件,再将评估板连接到PC。详情参见UG-078


功能框图

图1所示为测试设置的基本功能框图。


设置与测试

关于AD7780评估板设置和测试的完整说明,请参阅用户指南UG-078。

安装软件之后,按照 AD7780的表1所示设置适当的链路(跳线),配置AD7780评估板以使用外部称重传感器。务必先设置链路,再给评估板通电。

称重传感器连接到评估板接头J4。电子秤演示的操作参见UG-078。