LTspice:ビヘイビア電圧源

2018年10月05日

ほぼすべての回路のシミュレーションには、何らかの電圧源が必要になります。LTspiceには、非常に便利なのに、あまり知られていない電圧源の機能が存在します。このビデオでは、それらの一部を紹介します。具体的には「ビヘイビア電圧源(Behavioral Voltage Sources)」を取り上げ、回路をきめ細かく駆動するための算術関数の機能をご覧いただきます。ビヘイビア電圧源を使用すれば、任意の数の回路パラメータに基づいて電圧を出力することができます。それにより、LTspiceの算術演算能力を最大限に活用することが可能になります。

LTspice詳細ページ

LTspice:ビヘイビア電圧源

2018年10月05日
ほぼすべての回路のシミュレーションには、何らかの電圧源が必要になります。LTspiceには、非常に便利なのに、あまり知られていない電圧源の機能が存在します。このビデオでは、それらの一部を紹介します。具体的には「ビヘイビア電圧源(Behavioral Voltage Sources)」を取り上げ、回路をきめ細かく駆動するための算術関数の機能をご覧いただきます。ビヘイビア電圧源を使用すれば、任意の数の回路パラメータに基づいて電圧を出力することができます。それにより、LTspiceの算術演算能力を最大限に活用することが可能になります。
LTspice詳細ページ
最新メディア 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成