AD8011 低消費電力 300MHz OPアンプ

2011年09月01日

AD8011は、1mAの消費電流で300MHz以上の周波数帯域を実現した、画期的な電流帰還型、高速OPアンプです。バッテリー機器や携帯機器などに適しています。

詳細は、AD8011をご覧ください。

AD8011 低消費電力 300MHz OPアンプ

2011年09月01日
AD8011は、1mAの消費電流で300MHz以上の周波数帯域を実現した、画期的な電流帰還型、高速OPアンプです。バッテリー機器や携帯機器などに適しています。
詳細は、AD8011をご覧ください。
最新メディア 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成