ADISimPLL开发软件

2011-04-18

有些信号虽然您不需要,但经常会进入系统中;这些信号称为“噪声”,我们必须了解并处理好噪声,才能成功地实现系统设计。这些噪声信号源于外部(“外部噪声”)和内部电路器件(“内部噪声”),它们具有各种特性,可以对它们进行计算并予以补偿。ADIsimPLL™是一款锁相环(PLL)电路设计和评估工具,可以协助用户评估和设计RF系统并对系统进行故障排除。该工具支持ADI公司的PLL频率合成器系列。

ADISimPLL相关资料

ADISimPLL开发软件

2011-04-18

有些信号虽然您不需要,但经常会进入系统中;这些信号称为“噪声”,我们必须了解并处理好噪声,才能成功地实现系统设计。这些噪声信号源于外部(“外部噪声”)和内部电路器件(“内部噪声”),它们具有各种特性,可以对它们进行计算并予以补偿。ADIsimPLL™是一款锁相环(PLL)电路设计和评估工具,可以协助用户评估和设计RF系统并对系统进行故障排除。该工具支持ADI公司的PLL频率合成器系列。

ADISimPLL相关资料
Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目