AN-1497: 8位至12位DAC AD5426/AD5432/AD5443的精密、双极性配置

电路功能与优势

本电路是一种双极性、精密直流数模转换器(DAC)配置,采用精密乘法DAC和低噪声运算放大器。DAC是核心可编程元件,放大器选择则决定精度或速度性能。对于精密、高精度、低噪声应用,AD8066双通道运算放大器可提供电流到电压(I到V)转换和双极性输出。

图1. 双极性精密直流转换(原理示意图)

注释
1. 仅在需要调整增益时,才使用电阻 R1 和 R2。向数模转换器(DAC)载入编码 10000000,调节电阻 R1,使输出电压( VOUT)为 0 伏。
2. 电阻对 R3 与 R4 的匹配性和一致性至关重要。
3. 若运算放大器 A1/A2 为高速放大器,则可能需要接入电容 C1 进行相位补偿(电容取值范围为 1pF 至2pF)。

电路描述

只需一个运算放大器,即可配置本电路来提供二象限乘法 操作。当连接单个运算放大器(A1)时,A1的输出电压(VOUT)通 过下式计算:

VOUT(A1) = − VREF × (D/2N)

其中:
D为载入DAC的数码字,而 N 为位数:D = 0至255(8位 AD5426);D = 0至1023(10位 AD5432);D = 0至4095(12位 AD5443)。
VREF为基准输入电压。

在某些应用中,可能需要实现全四象限乘法操作或双极性输出摆幅。为此,应再使用一个外部放大器(A2)和R3、R4、R5外部电阻,如图1所示。在该电路中,第二放大器(A2)提供2倍增益。利用基准电压提供的偏置电压使外部放大器偏置,便可实现全四象限乘法操作。该电路的传递函数显示,当输入数据(D)从代码零((VOUT = −VREF)递增至中间电平(VOUT = 0 V),再递增至满量程(VOUT = +VREF)时,就会产生正负输出电压。

VOUT通过下式计算:

VOUT = VREF × (D/2N-1) − VREF

该电路使用高精度、高稳定性、10 V精密基准电压源ADR01。基准电压连接到图1中电路的VREF输入。对于需要高精度转换的应用,基准电压源的温漂和长期漂移是主要考虑因素,因此该器件是理想选择。

该运算放大器的电源电压限制了DAC可以使用的基准电压。对于精密电流输出DAC,运算放大器的输入偏置电流和失调电压均为重要的选择标准。该电路采用具有超低输入失调电压(典型值为0.4 mV)和输入偏置电流(典型值为2 pA)的AD8066运算放大器。

运算放大器A1的输入失调电压会和电路的可变噪声增益(由于DAC的输出电阻与码值相关)相乘。由于放大器的输入失调电压,两个相邻数字码之间的噪声增益变化会使输出电压产生阶跃变化。此输出电压变化与两个代码间所需的输出变化相叠加,引起微分线性误差;如果该误差足够大,可能会导致DAC非单调。一般而言,为确保沿各代码步进时保持单调性,输入失调电压需为LSB的一小部分。对于12位AD5443,LSB大小为10 V/212 = 2.44 mV,而AD8066的 输入失调电压仅为0.4 mV。

为确保电路正常工作,需采用适当的接地、布局及去耦技术。所有电源引脚均需在引脚处直接并联一个低电感的0.1 μF陶瓷电容进行去耦。确保其接地端直接连接至大面积接地平面。建议在每个电源进入印刷电路板(PCB)的位置,额外并联一个1 μF至10 μF的电解电容以增强去耦效果。为简洁起见,图1中未显示这些去耦电容。

常见变化

OP2177 是另一款适合该电流电压转换电路的双通道运算放大器。它同样具有低输入失调电压(典型值为15 μV)和超低输入偏置电流(典型值为0.5 nA)特性。ADR02和ADR03也是适用的低噪声基准电压源,分别提供5.0 V和2.5 V输出,与ADR01同属一个基准电压源系列。另一个合适的低噪声基准电压源系列是ADR441 和 ADR445 产品。基准输入电压VREF的值受所选运算放大器的轨到轨输出电压摆幅限制。

参考文献

ADIsimPower设计工具,ADI公司。

Walt Kester,2005 年 。第 3 章和第7章,《数据转换手册》 ,ADI 公司。

教程MT-015,基本DAC架构II:二进制DAC, ADI公司。

教程MT-031, 实现数据转换器的接地并解开AGND和DGND的谜团, ADI公司。

教程 MT-033,电压反馈型运算放大器的增益和带宽, ADI公司。

教程MT-035,运算放大器输入、输出、单电源和轨到轨问题, ADI公司。

教程MT-101,去耦技术, ADI公司。

基准电压源向导设计工具,ADI公司。