概览

设计资源

设计集成文件

• Schematic
• Bill of Materials
• Gerber Files
• Layout Files (Allegro)
• Assembly Drawing 下载设计文件 1.31 M

评估硬件

产品型号带"Z"表示符合RoHS标准。评估此电路需要下列选中的电路板

  • EVAL-ADICUP360 ($52.97) EVAL-ADICUP360
  • EVAL-CN0397-ARDZ ($76.51) EVAL-CN0397-ARDZ
查询库存和在线购买

驱动/参考代码

软件(如C代码和/或FPGA代码等)用于与元件的数字接口通信。

AD7799 - Microcontroller No-OS Driver

优势和特点

  • 彩色光识别系统 
  • 智能农业应用 
  • 16位数字化 
  • 低功耗 
  • Arduino兼容扩展板格式 

电路功能与优势

图 1 所示电路使用三个光电二极管,它们对不同波长(红、绿、蓝)敏感,用以测量对植物光合作用有效的光谱上的光强度水平。测量结果可用来优化光源以满足特定植物的需求,提高生长率,以及较大程度地减少能量损失。

本电路采用三个精密电流电压转换级,它们驱动一个具有三路差分输入的单电源、低功耗、低噪声、16 位、Σ-Δ 型模数转换器 (ADC)。

该电路不同于传统方法,没有任何机械和光学组件,仅使用电气元件来实现相同的目标。

电路典型功耗低于 10 mW,非常适合电池供电的便携式现场应用。

印刷电路板 (PCB) 采用 Arduino 兼容扩展板尺寸设计,并与Arduino 兼容平台板 EVAL-ADICUP360 对接,便于快速开发原型。

Ultralow Power, Single-Supply, 16-Bit Voltage Input ADC
图1. 超低功耗、单电源、16 位电压输入 ADC(原理示意图,未显示所有连接和去耦)

电路描述

简介

虽然植物能在整个可见光谱上发生光合作用,但其对红光和蓝光波长的响应较大,对绿光波光的响应较小,参见图2 中的光合作用有效辐射 (PAR) 曲线。

Typical PAR Curve and the Visible Light Spectrum
图 2. 典型 PAR 曲线和可见光谱

 

绿光光谱大部分被树叶反射,红光和蓝光光谱则被吸收并用于光合作用。根据此数据,光检测电路可以设计来测量能被植物利用的波长上的光强度,并优化光源以实现较快的生长率。

本应用选择的光电二极管支持测量植物光合作用所需的蓝光和红光波长,也能测量大部分未被使用的绿光和黄光波长,使得用户能够优化其照明系统的效率。

本电路借助 Everlight Americas, Inc (3220 Commander Dr.,Suite 100, Carrollton, TX 75006) 的光电二极管进行测试。 本电路能够测量传感器特定波长的光。本应用所用的光电二极管在 470 nm(蓝光:CLS15-22C/L213B/TR8)、550 nm(绿光: CLS15-22C/L213G/TR8) 和 620 nm (红光:CLS15-22C/L213R/TR8)时具有峰值灵敏度,偏离峰值时急剧滚降。

本应用所用的光电二极管具有高分流电阻,工作在光伏模式下(零偏置)以使暗电流引起的误差较小。


电流电压转换

选择偏置电流非常低的合适放大器对本应用很重要,因为光电二极管输出可能只有数百皮安,大输入偏置电流会引入相当大的误差。

用作跨阻放大器的 AD8500 是一款低功耗精密 CMOS 运算放大器,最大电源电流仅1μA。 The AD850AD8500 的最大失调电压为1 mV,典型输入偏置电流为 1 pA。因此,低功耗和低输入偏置电流特性使 AD8500 成为优质选择。

三个 AD8500 电流电压转换器以 3.15 V 的共模电压工作。3.15 V 共模电压使得二极管阴极可以连在一起,Hamamatsu S7505-01 等三通道二极管封装就是这种情况。

二极管电流为 0 时,3.15 V 共模电压在 AD8500 级的输出端提供 0.15 V 裕量。因此,当二极管电流随着光强度提高而增大时,AD8500 级的输出信号从 3.15 V 向地摆动。

选择适当的增益电阻 R1、R2 和 R3,使得在满量程强度时,AD8500 输出信号始终高于+0.15 V。这样,总峰峰值输出摆幅等于

Equation A

0.15 V 到 3.15 V 摆幅在 3.3 V 基准电压设置的 AD7798 ADC范围以内。当 AD7798 工作在缓冲模式时,输入范围两端 至少需要 100 mV 的裕量。

选择各通道的反馈电阻,使得对于同样水平的光强度,满量程信号摆幅达到较大。电阻值利用光电二极管的最大期望输出电流和 3.0 V 的满量程值峰峰值信号摆幅计算。

Equation B

电阻计算详见"光强度转换为电流及通道增益选择"部分。

选择反馈电容来将带宽限制在大约 1 kHz,并提供良好的相位裕量。跨阻放大器稳定性、带宽和噪声的详细分析参见 传感器信号调理第 5 章。

电路稳定性和带宽可利用 ADI 公司光电二极管向导设计工具进行详细分析。

3.3 V ADC 基准电压由 ADR3433提供。 ADR343是一款低功耗、高精度 (0.1%) CMOS 基准电压源,噪声很低(0.1 Hz至 10 Hz 范围内为 25 μV p-p)。该器件的工作电流很低(最大值为 100 μA),适合用于低功耗应用。

AD8502 (AD8500 的双通道版本) 用于缓冲 ADR3433 输出和 3.15 V 共模电压。3.15 V 共模电压由电阻分压器产生。

AD8502 每放大器消耗的最大电源电流为 1 μA,最大失调电压为 3 mV,非常适合用作缓冲器。


模数转换

ADC 为低功耗、低噪声、完整的 16 位 Σ-Δ 型 ADC AD7798,提供三路差分输出。ADC 的输出码计算如下:

Equation C

其中:
AIN 为模拟输入电压。
N N 为位数。GAIN 为仪表放大器增益。
VREF 为外部基准电压值。

对于 3.3 V 基准电压,GAIN = 1 且 N = 16,上述公式可简化为下式:

Equation D

此式在中间电平时产生输出码 32,767,在满量程时产生输出码 65,535 V。

LSB 大小为 3.3 V/65,536 = 50.35 μV.

16 位时,1 LSB 相当于满量程的 0.0015%,或者 15 ppm FS。

3.15 V 共模电压驱动 ADC 差分输入的正输入引脚,以免在ADC 内部缓冲器开启时发生任何裕量问题。

每个 ADC 输入通道还有一个共模和差分滤波器用来降低噪声。共模滤波器由 1 kΩ/470 pF 组合构成,截止频率为 340 kHz。差模滤波器由 2 kΩ/4.7 nF 组合构成,截止频率为17kHz。


噪声测量

系统有效分辨率由噪声决定,通常用无噪声码分辨率来表示。

表 1 给出了零电流和满量程电流时板上光电二极管的噪声分布。为实现零电流,光电二极管被覆盖起来。针对每种条件采集总共 1000 个样本。

表 1. 光强度为零和满量程时的噪声(1000 样本)
通道 光强度 峰峰值噪声 (LSB) 无噪声码分辨率(位)
红光 1 16.0
红光 满量程 3 14.4
蓝光
1 16.0
蓝光 满量程 3 14.4
绿光 1 16.0
绿光 满量程 3 14.4

 

无噪声码分辨率通过下式计算:

Equation E

其中:
N 为位数。
峰峰值 噪声为噪声分布的扩展。

满量程时测得的最大噪声分布为 3 LSB。代入公式中,求得无噪声码分辨率为 14.4 位。零电平时的噪声小于 1 LSB。


光强度转换为电流及通道增益选择

光电二极管的输出电流与所施加的光强度大致呈线性关系,但红光、绿光和蓝光二极管的相对灵敏度不同。因此,各通道的增益必须单独确定以便选择较佳的反馈电阻值。

近似零偏置(短路)输出电流与光强度(照度)的关系必须根据光电二极管数据手册确定。例如, Everlight CLS15-22C/L213R/TR8 红光二极管指定 86 nA 对应 100 lux,即灵敏度 S = 86 nA/100 lux = 860 pA/lux。反馈电阻值 RFB通过下式计算:

Equation F

其中:
VFSP-P 为所需的峰峰值满量程输出电压摆幅,3.0 V。
S 为从数据手册获得的灵敏度(单位为 pA/lux,Everlight红光二极管的灵敏度为 860 pA/lux)。
INTMAX 为满量程时的最大光强度(单位为 lux,直射太阳光为 120,000 lux)。

将红光二极管参数代入公式中得到 RFB = 29,069 Ω,电路中的红光通道反馈电阻使用最接近的标准值 28.7 kΩ。

对绿光和蓝光通道可进行类似的计算,分别得到 33.2 kΩ 和61.9 kΩ 的 RFB值。 现在就可以写出光强度 (lux) 与 ADC 输出码 CODEADC的一般关系式:

Equation G

其中:
CODEADC为 ADC 输出码。
N 为 ADC 分辨率(16)。
VREF 为 ADC 基准电压 (3.3 V)。
VFS-PP 为二极管输出电流最大时运算放大器的满量程峰峰值输出摆幅 (3.0 V)。


颜色图谱测量

测试多种白色光源以确定其对电路中光电二极管的 470nm、550 nm 和 620 nm 窄带滤波器的响应。

图3显示对一个30cm处3.5W白色LED光源的响应。图4 显示对一个30 cm 处10 W LED 泛光灯光源的响应。图5显示对一个35cm处50WLED白炽灯光源的响应。

Intensity of 3.5 W White LED Light Source at 30 cm
图3. 30 cm 处 3.5 W 白色 LED 光源的强度

 

Intensity of 10 W LED Flood Light Source at 30 cm
图4. 30cm处10WLED泛光灯光源的强度

 

Intensity of 50 W Incandescent Light Source at 35 cm
图5. 35 cm 处50WLED白炽灯光源的强度

 

电路板布局考量

光电二极管的高阻抗电流路径容易产生漏电流,必须考虑 予以屏蔽。为使屏蔽体发挥作用,必须将其连接到正确的 基准电位(参见 应用笔记 AN-347—屏蔽和接地)。

应当精心考虑电路板上的电源和接地回路布局。印刷电路板必须将模拟部分与数字部分分离。如果该电路所在系统有多个器件要求模拟地至数字地连接,则只能在一个点上进行连接。所有器件的电源必须通过至少 0.1 μF 的电容旁路。这些旁路电容必须尽可能靠近器件,电容最好正对着器件。所选 0.1 μF 电容必须具有低有效串联电阻 (ESR) 和低有效串联电感 (ESL),例如陶瓷型电容。0.1 μF 电容为瞬变电流提供低阻抗接地路径。电源走线必须尽可能宽,以提供低阻抗供电路径。为实现优质性能,必须采用适当的布局、接地和去耦技术(请参考 指南 MT-031—实现数据转换器的接地并解开 AGND 和 DGND 的谜团 以及 指南MT-101—去耦技术)。

包括原理图、布局和物料清单的完整文档位于 CN-0397设计支持包 中(www.analog.com/CN0397-DesignSupport)

常见变化

EVAL-CN0397-ARDZ 板上装有 Everlight CLS15-22C/L213x/TR8 二极管。不过,电路板上有一个用于安装 Hamamatsu S7505-01 二极管的位置,该二极管在单一封装中集成所有三个二极管,其阴极在内部相连。

如果用其他二极管替换板上的 Everlight 二极管,则还需要根据特定二极管规格,更换反馈电阻和电容。反馈电阻和电容的焊盘足够大,便于拆除和安装不同元件。

如果愿意用一定的功耗来换取更低的偏置电流,可以使用 AD8617AD8609、和 AD8641, 其最大偏置电流为 1 pA。

AD7795 (6 通道) 和 AD7708 (8 通道/10 通道)也是低功 耗 16 位 Σ-Δ 型 ADC,适合需要更多光电二极管通道来更精细地分析光谱的应用。

电路评估与测试

本电路使用 EVAL-CN0397-ARDZ 电路板和 EVALADICUP360。EVAL-CN0397-ARDZ利用 Arduino 兼容引脚叠加在 EVAL-ADICUP360 板上。


设备要求

需要以下设备:

  • 带 USB 端口和 Windows XP、Windows Vista(32 位)或 Windows 7(32 位)的 PC
  • EVAL-CN0397-ARDZ 电路评估板
  • EVAL-ADICUP360 评估平台板或同等 Arduino 接口
  • USB A 转 USB 微型电缆
  • ADuCM360 软件 (IDE)
  • EVAL-CN0397-ARDZ 示例代码(参见 CN-0397 用户指南)。


开始使用

将示例代码载入 ADuCM360 IDE,请按照 工具链设置用户指南中的说明操作。


功能框图

图 6 所示为测试设置的功能框图。

Test Setup Functional Block Diagram
图 6. 测试设置功能框图

 

设置

连接 EVAL-CN0397-ARDZ,利用 Arduino 兼容接头和对应接头将其安装在 EVAL-ADICUP360 板上方,如图 2 所示。


表 2. EVAL-CN0397-ARDZ 和 EVAL-ADICUP360 板之间的连接
EAVL-CN0397-ARDZ EVAL-ADICU360
ICSP SPI
POWER POWER
ANALOG
ADCL
DIGI1 PWMH
DIGI2 PWML

 

然后将USB电缆从EVAL-ADICUP360的调试端口连接到计算机 USB 端口。


测试

示例代码经编译并加载到 EVAL-ADICUP360 上且将 EVALCN0397-ARDZ安装在上面之后,器件与 PC 通信并显示各通道的读数。该电路可利用不同光源在不同距离处进行测试并观测各通道的读数。

关于测试设置以及如何使用 EVAL-ADICUP360 和示例代码来捕捉数据的详细信息,请参阅 CN-0397 用户指南。

关 于 EVAL-ADICUP360 板的信息 , 请参阅 EVALADICUP360工具链设置用户指南。

图 7 显示 EVAL-CN0397-ARDZ 评估板的实物照片。

EVAL-CN0397-ARDZ Evaluation Board
图 7. EVAL-CN0397-ARDZ 评估板

样片申请及购买

购买评估板

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。