文档
参考资料
参考电路 (1)
技术文章 (1)
模拟对话
电路功能与优势
图 1 中的电路是一个完全独立自足、微处理器控制的高精 度电导率测量系统,适用于测量液体的离子含量、水质分 析、工业质量控制以及化学分析。
经过仔细选择的精密信号调理元件组合可在 0.1 μS 至 10 S (10 MΩ 至 0.1 Ω) 电导率范围内提供优于 0.3% 的精度,且无 需校准。
针对 100 Ω 或 1000 Ω 铂 (Pt) 电阻温度检测器 (RTD) 提供自动 检测功能,允许以室温为参考测量电导率。
系统支持双线式或四线式电导池以及双线式、三线式或四 线式 RTD ,以提高精度和灵活性。
该电路能以极小的直流失调产生精确交流激励电压,从而 避免电导率电极上的极化电压受损。交流激励的幅度和频 率为用户可编程。
创新的同步采样技术可将激励电压和电流的峰峰值幅度转 化为直流值,这样不仅提升了精度,同时简化了内置于精 密模拟微控制器的双通道 24 位 Σ-Δ 型 ADC 对于信号的处理。
采用 LCD 显示器和编码器按钮实现直观的用户界面。该电 路可以按需使用 RS-485 接口实现与 PC 的通信,并采用 4 V 至 7 V 单电源供电。
电路描述
电导池的激励方波通过使用ADuCM360微控制器的PWM输出在+VEXC和−VEXC电压之间切换ADG1419 产生。方波必须具有精确的50%占空比和极低直流失调。哪怕很小的直流失调都会在一段时间之后损坏电导池。
+VEXC和−VEXC电压由ADA4077-2算放大器(U9A和U9B)产生,这两个电压的幅度由ADuCM360的DAC输出控制,如图2所示。

ADA4077-2失调电压典型值为15 μV(A级),偏置电流为0.4 nA,失调电流为0.1 nA,输出电流最高为±10 mA,压差低于1.2 V。U9A运算放大器的闭环增益为8.33,可将ADuCM360内部DAC输出(0 V至1.2 V)转换为0 V至10 V范围的+VEXC电压。U9B运算放大器反转+VEXC,产生−VEXC电压。选择R22,使得R22 = R24||R27,以便消除一阶偏置电流。由U9A的15 μV失调电压产生的误差约为(2 × 15 μV) ÷ 10 V = 3 ppm。因此,反相级产生的主要误差是R24和R27之间的电阻匹配误差。
ADG1419是一个2.1 Ω导通电阻单刀双掷模拟开关,在±10 V范围内的导通电阻平坦度为50 m Ω,非常适合从±VEXC电压产生对称方波信号。电阻R23将通过传感器的最大电流限制为10 V/1 k Ω = 10 mA。ADG1419导致的对称误差通常为50 m Ω ÷1 k Ω = 50 ppm。
施加到电导池上的电压V1采用AD8253仪表放大器(U15)进行测量。U15正输入由ADA4000-1 (U14)缓冲。选择ADA4000-1是因为它具有5 pA低偏置电流,可最大程度减少低电导率相关的低电流测量误差。AD8253的负输入不需要缓冲。
同步采样级可以消除U14和U15的失调电压,从而不影响测量精度。
U15和U18采用AD825310 MHz、20 V/μs、可编程增益(G = 1、10、100、1000)仪表放大器,增益误差低于0.04%。AD8253压摆率为20 V/μs,0.001%建立时间为1.8 μs(G = 1000)。其共模抑制典型值为120 dB。
U19 (ADA4627-1) 级是一个精密电流-电压转换器,可将流过传感器的电流转换为电压。这款器件的低偏置电流和低失调电压性能使其成为该级的理想选择。120 μV失调误差产生的对称误差仅为120 μV/10 V = 12 ppm。ADA4627-1失调电压为120 μV(典型值,A级),偏置电流为1 pA(典型值),压摆率为40 V/μs,0.01%建立时间为550 ns。
U22A和U22B (AD8542)缓冲器分别为U18和U15仪表放大器提供1.65 V基准电压。
下面介绍电压通道信号路径上的其余器件(U17A、U17B、U10、U13、U12A和U12B)。电流通道(U17C、U17D、U16、U21、U20A和U20B)的工作情况相同。
ADuCM360能产生PWM0方波开关信号以供ADG1419开关使用,并且还能产生PWM1和PWM2同步信号供同步采样级使用。电导池的电压和三个时序波形如图3所示。

AD8253仪表放大器(U15)输出驱动两个并行的采样保持电路;这两个电路由 ADG1211开关(U17A/U17B)、串联电阻(R34/R36)、保持电容(C50/C73)以及单位增益缓冲器(U10/U13)组成。
ADG1211是一个低电荷注入、四通道单刀单掷模拟开关,工作电源电压为±15 V,输入信号最高可达±10 V。开关导致的最大电荷注入为4 pC,产生的电压误差仅为4 pC ÷4.7 μF = 0.9 μV。
PWM1信号使U10采样保持缓冲器可在传感器电压的负周期采样,然后保持直至下一个采样周期。因此,U10采样保持缓冲器输出等于传感器电压方波负幅度对应的直流电平。
类似地,PWM2信号使U13采样保持缓冲器可在传感器电压的正周期采样,然后保持直至下一个采样周期。因此,U13采样保持缓冲器输出等于传感器电压方波正幅度对应的直流电平。
采样保持缓冲器(ADA4638-1)的偏置电流典型值为 45 pA,而ADG1211开关的漏电流典型值为20 pA。因此,4.7 μF保持电容的最差情况漏电流为65 pA。对于100 Hz激励频率而言,周期为10 ms。由于65 pA漏电流而导致的半周期(5 ms)内压降为(65 pA × 5 ms) ÷ 4.7 μF = 0.07 μV。
ADA4638-1零漂移放大器的失调电压典型值仅为0.5 μV,其误差贡献可以忽略不计。
信号链上位于ADC前面的最后一级是 ADA4528-2 反相衰减器(U12A和U12B),其增益为−0.16,共模输出电压为+1.65 V。ADA4528-2失调电压典型值为0.3 μV,因此误差贡献可以忽略不计。
衰减器级可将±10 V最大信号降低为±1.6 V,共模电压为+1.65 V。该范围为与ADuCM360ADC输入范围相当,即采用3.3 V AVDD电源时为0 V至3.3 V (1.65 V ± 1.65 V)。
衰减器级同样提供噪声过滤功能,其−3 dB频率约为198 kHz。
电压通道VOUT1的差分输出施加到ADuCM360的AIN2和AIN3输入端。电流通道VOUT2的差分输出施加到ADuCM360的AIN0和AIN1输入端。
等式7显示电导率测量取决于G1、G2和R47,以及VOUT2和VOUT1的比值。因此,ADuCM360内置的ADC无需使用精密基准电压源。
AD8253增益误差(G1和G2)最大值为0.04%,并且R47选择0.1%容差的电阻。
从该点开始,VOUT1和VOUT2信号链的电阻便决定了总系统精度
软件将每个AD8253的增益按如下所述进行设置:
- 如果ADC代码超过满量程的93.2%,则AD8253增益在下一个样本减少10倍。
- 如果ADC代码低于满量程的9.13%,则AD8253增益在下一个样本增加10倍。
系统精度测量
下列4个电阻影响VOUT1电压通道的精度:R19、R20、R29和R31
下列5个电阻影响VOUT2电流通道的精度:R47、R37、R38、R48和R52。
假设所有9个电阻均为0.1%容差并包括AD8253的0.04%增益误差,则最差情况下的误差分析表明误差约为0.6%。分析内容在 CN-0359设计支持包中。
在实际应用中,电阻更有可能采取RSS方式进行组合,且正或负信号链上的电阻容差导致的RSS误差为√5 × 0.1% = 0.22%。
使用1 Ω至1 MΩ(1 S至1 ΩS)精密电阻进行精度测量,以仿真电导池。图4显示了结果,最大误差不到0.1%。

RTD测量
电导率测量系统精度只有经过温度补偿才能达到最佳。由于常见溶液温度系数在1%/°C至3%/°C或更高值之间变化,因此必须使用带有可调温度补偿的测量仪器。溶液温度系数在某种程度上是非线性的,通常还随着实际电导率变化。因此,在实际测量温度下进行校准可以达到最佳精度。
ADuCM360内置两个匹配的软件可配置激励电流源。它们可单独配置,提供10 A至1 mA电流输出,匹配优于0.5%。电流源允许ADuCM360针对Pt100或Pt1000 RTD轻松执行双线式、三线式或四线式测量。在设置过程中,软件还能自动检测RTD是否为Pt100或Pt1000。
下文给出了不同RTD配置如何工作的简化原理图。所有模式切换均通过软件实现,无需改变外部跳线设置。
图5显示了四线式RTD配置。

每个连接远程RTD的引脚寄生电阻以RP表示。激励电流(IEXC)流过1.5 kΩ精密电阻和RTD。片上ADC测量电阻(V7−V8)两端的电压。
选择R13电阻和IEXC激励电流值,使得AIN7上的ADuCM360最大输入电压不超过AVDD − 1.1 V很重要;否则,IEXC电流源会工作异常。RTD电压可以使用两个连接AIN6和AIN5的检测引脚进行精确测量。输入阻抗约为2 M(无缓冲模式,PGA增益= 1),并且流过检测引脚电阻的电流引起的误差极小。然后,ADC测量RTD电压(V6 − V5)
随后便可如下所示计算RTD电阻:
测量值是一个比例值,且与精确的外部基准电压无关,而仅与1.5 kΩ电阻容差有关。此外,四线式配置可消除引脚电阻相关的误差。
ADuCM360提供带缓冲与不带缓冲的输入选项。如果激活内部缓冲器,则输入电压必须大于100 mV。1 k/36 电阻分压器能为RTD提供115 mV偏置电压,允许以缓冲方式工作。在无缓冲模式下,J3端点4可以接地,并连接接地屏蔽,以减少噪声。
三线式连接是另一种使用广泛的RTD配置,可消除引脚电阻误差,如图6所示。

第二个匹配的IEXC电流源(AIN5/IEXC)在引脚电阻上形成一个电压,并与端点3串联,消除与端点1串联的引脚电阻上的压降。因此,测得的V8 − V5电压不存在引脚电阻误差。
图7显示了双线式RTD配置,无引脚电阻补偿。

双线式配置是成本最低的电路,适用于非关键型应用、短路RTD连接以及较高电阻RTD(比如Pt1000)等。
电导率理论
材料或液体的电阻率ρ定义为:当立方体形状的材料反面完全导电接触时,该材料的电阻。其他形状材料的电阻R可按以下方式计算:
其中
L是接触距离
A是接触面积。
电阻率的测量单位为Ωcm。当接触1 cm × 1 cm × 1 cm立方体的反面时,1 Ωcm材料的电阻为1 Ω。
电导是电阻的倒数,电导率是电阻率的倒数。电导的测量单位为西门子(S),电导率的测量单位为S/cm、mS/cm或μS/cm。
所有水溶液都在一定程度上导电。向纯水中添加电解质,例如盐、酸或碱,可以提高电导率并降低电阻率。
在此电路笔记中,Y为电导率的通用符号,测量单位为S/cm、mS/cm或μS/cm。但在很多情况下,为了方便起见,我们会省略距离项,电导率仅表示为S、mS或μS。
电导率系统通过电子元件连接到沉浸在溶液中的传感器(称为电导池)来测量电导率,如图8所示。

电子电路对传感器施加交流电压,并测量产生的电流大小,电流与电导率相关。由于电导率具有很大温度系数(最高达到4%/°C),因此电路中集成了必需的温度传感器,用于将读数调整为标准温度,通常为25°C (77°F)。对溶液进行测量时,必须考虑水本身的电导率的温度系数。为了精确地补偿温度,必须使用第二个温度传感器和补偿网络。
接触型传感器通常包括相互绝缘的两个电极。电极通常为316型不锈钢、钛钯合金或石墨,具有特定的大小和间距,以提供已知的电导池常数。从理论上说,1.0/cm的电导池常数表示两个电极,每个电极面积为1 cm2,间距为1 cm。对于特定的工作范围,电导池常数必须与测量系统相匹配。例如,如果在电导率为1 μS/cm的纯水中使用电导池常数为1.0/cm的传感器,则电导池的电阻为1 MΩ。相反,相同电导池在海水中的电阻为30 Ω,由于电阻比过大,普通仪器很难在仅有一个电导池常数情况下精确测量此类极端情况。
对1 μS/cm溶液进行测量时,电导池配置了大面积电极,相距很小的间距。例如,对于电导池常数为0.01/cm的电导池,其电导池电阻测量值约为10,000 Ω,而非1 MΩ。精确测量10,000 Ω(而非1 MΩ)比较容易;因此,对于超纯水和高电导率海水,使用具有不同电导池常数的电导池,测量仪表可在相同的电导池电阻范围内工作。
电导池常数K定义为电极之间距离L与电极面积A的比值
有两类电导池:一类采用两个电极,另一类采用四个电极,如图9所示。电极通常称为极点。

双极点传感器比较适合低电导率测量时使用,比如纯净水和各种生物与医药液体。四极点传感器更适合高传导率测量,比如废水和海水分析。
双极点电导池的电导池常数范围大致是从0.1/cm到1/cm,而四极点电导池的电导池常数范围是从1/cm到10/cm。
四极点电导池可以消除电极极化和场效应引起的误差;这些误差可能会干扰测量
电极的实际配置可以是平行环、同轴导体等,而不会是如图8所示的简单平行板。
无论电导池为何种类型,都不可在电极上施加直流电压,因为液体中的离子会在电极表面聚集,从而导致极化效应并产生测量误差,更有可能损坏电极。
若采用同轴传感器,则应当密切关注传感器屏蔽。屏蔽必须连接与盛放液体的金属容器相同的电位。如果容器接地,则屏蔽必须连接电路板的接地端(J5的引脚5)。
CN-0359电路允许的可编程激励电压范围为100 mV至10 V,并且R23 (1 kΩ)串联电阻将最大电导池电流限制为10 mA。最根本的预防措施是不要超过电导池激励电压或激励电流的额定值。
电源电路
为了简化系统要求,所有必需的电压(±15 V和+3.3 V)均由4 V至7 V单电源产生,如图10所示。
ADP2300降压调节器产生电路板所需的3.3 V电源电压。该设计基于可供下载的ADP230x降压调节器设计工具。
ADP1613升压调节器产生+15 V调节电源电压以及−15 V未调节电源电压。−15 V电源电压采用电荷泵产生。该设计基于 ADP161x 升压调节器设计工具。
有关电源的选择与设计详情请参阅www.analog.com/ADIsimPower。
采用正确的布局和接地技术以避免开关调节器噪声耦合至模拟电路。更多详情,请参考 线性电路设计手册 、数据转换手册 、 指南MT-031和指南MT-101。

图11显示LCD背光驱动器电路。

每半个AD8592 运算放大器均用作60 mA电流源,为LCD背光电流供电。AD8592的源电流和吸电流最大值为250 mA,内置100 nF电容以确保软启动。
软件操作和用户界面
EVAL-CN0359-EB1Z预加载了进行电导率测量所需的代码。代码在CN-0359设计支持包的CN0359-SourceCode.zip文件中。
CN-0359具有直观且易于使用的用户界面。所有用户输入均来自双功能按钮/旋转编码器旋钮。编码器旋钮可顺时针旋转或逆时针旋转(无机械停止),也可用作按钮。
图12是EVAL-CN0359-EB1Z板的照片,显示了LCD显示器和编码器旋钮位置。

连线后,板上的电导池和RTD上电。LCD屏幕如图12所示。
按下编码器旋钮可进入设置菜单,然后输入EXC Voltage(EXC电压)、EXC Frequency(EXC频率)、TEMP Coecient(温度系数)以及Cell Constant(电导池常数),如图13所示。

旋转旋钮可上下移动光标,选定各种参数。
将光标定位在 EXC Voltage(EXC电压)然后按下旋钮,直至点击打开菜单。旋转旋钮,将光标定位到待设置数字的第一位数。按下按钮,光标闪烁。旋转旋钮改变数字,待出现所需数字时按下旋钮。完成所有数字位数的设置后,将光标定位到Save(保存),然后按下按钮保存设置。
继续执行这些操作步骤,设置EXC Frequency(EXC频率)、TEMP Coeffcient(温度系数)和Cell Constant(电导池常数)。
完成全部常数的设置后,选择RETURN TO HOME(返回主屏幕),然后按下旋钮。至此,系统准备就绪,可进行测量。
如果输入允许范围外的数字,则蜂鸣器鸣响。
如果未正确连接电导池,则屏幕显示Sensor Incorrect(传感器不正确)。
如果未正确连接RTD,则屏幕显示RTD Incorrect use 25°C(RTD不正确,使用25°C);此时系统依然可以在不连接RTD的情况下执行测量,但使用25°C作为补偿温度。
常见变化
CN-0359 中的系统采用 ADuCM360 精密模拟微控制器,实 现高度集成的电导率测量。
如果用户希望采用分立式 ADC ,则AD7794 24-位, Σ-Δ ADC是一个不错的选择。
电路评估与测试
本电路采用 EVAL-CN0359-EB1Z 评估板、外部电源、电导 池和 RTD 。
设备要求
需要以下设备:
- The EVAL-CN0359-EB1Z 电路板
- 6 V 电源或壁式电源适配器 (EVAL-CFTL-6V-PWRZ)
- 电导池
- Pt100 或 Pt1000 双线式、三线式或四线式 RTD( 如果未连 接 RTD ,则电导率测量以 25°C 为基准
设置
执行下列步骤,设置待评估电路:
- 按下列要求连接电导池:
a. 四线式电导池:将外部电流电极连接至 J5 引脚 1 ;将 最近的内部电压电极连接至 J5 引脚 2 。将第二个外部 电流电极连接至 J5 引脚 4 ;将最近的内部电压电极连 接至引脚 3 。
b. 双线式电导池:将一个电极连接至 J5 引脚 1 和引脚 2 ; 将第二个电极连接至 J5 引脚 3 和引脚 4 。
c. 如果电导池具有屏蔽,则将其连接至 J5 引脚 5 。 - 按下列要求连接
RTD(
若使用
)
:
a.四线式 RTD( 参见图 5) :将正电流激励导线连接至 J3 引 脚 1 ;将正电压检测导线连接至 J3 引脚 2 。将负电流激 励导线连接至 J3 引脚 4 ;将负电压检测导线连接至 J3 引脚 3 。
b. 三线式 RTD( 参见图 6) :将正电流激励导线连接至 J3 引 脚 1 ;将负电流激励导线连接至 J3 引脚 4 。将负电压检 测导线连接至 J3 引脚 3 。
c.双线式 RTD( 参见图 7) :将 RTD 导线连接至 J3 引脚 1 ; 将其他导线连接至 J3 引脚 4 。
d.如果 RTD 导线具有屏蔽,则将屏蔽连接至 J5 引脚 5 。 - 将 6 V 电源 ( EVAL-CFTL-6V-PWRZ ) 连接至 EVAL-CN0359- EB1Z 电路板的 J1。
- 连接 EVAL-CFTL-6V-PWRZ ,然后按下 EVAL-CN0359-EB1Z 电路板上的按钮,以便上电。
- 遵循前文 “ 软件操作和用户界面 ” 部分的操作步骤,输 入下 列参数: EXC Voltage(EXC 电压 ) 、 EXC Frequency (EXC 频率 ) 、 TEMP Coecient( 温度系数 ) 和 Cell Constant ( 电 导池常数 )
- 返回主屏幕,等待 ADuCM360 刷新缓冲器并显示电导率 和温度。如果屏幕显示错误信息且蜂鸣器鸣响 20 次以 上,则检查传感器连接。
针对原型开发的连接
根据设计, EVAL-CN0359-EB1Z 需采用 EVAL-CFTL-6V-PWRZ 6 V 电源供电。 EVAL-CN0359-EB1Z 仅需电源、外部电导池和 RTD 即可工作。
EVAL-CN0359-EB1Z 还提供 RS-485 连接器 J2 ,允许外部 PC 与此板实现接口。连接器 J4 是一个 J TAG 接口,可用来编程 和调试 ADuCM360 。
图 14 为典型 PC 连接示意图,显示 RS-485 至 RS-232 适配器。

讨论
样片申请及购买
样片
产品 |
描述 |
可提供样片的
|
AD8253 | 10 MHZ、G = 1/10/100/1000 ICMOS®可编程增益仪表放大器 |
AD8253ARMZ |
ADA4627-1 | 36 V、19 MHZ、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器 |
ADA4627-1ACPZ-R7 ADA4627-1ARZ ADA4627-1BRZ |
ADA4000-1 | 单通道、低成本、精密JFET输入运算放大器 |
ADA4000-1ARZ ADA4000-1AUJZ-R7 |
ADA4638-1 | 30V自稳零、轨到轨输出精密放大器 |
ADA4638-1ACPZ-R7 ADA4638-1ARZ |
ADA4528-2 | 精密、超低噪声、轨到轨输入/输出、零点漂移单通道运算放大器 |
ADA4528-2ACPZ-R7 ADA4528-2ARMZ ADA4528-2TCPZ-EP |
ADA4077-2 | 30 V、4 MHz、7 nV/√HZ、低失调和漂移、高精度双通道放大器 |
ADA4077-2ARMZ ADA4077-2ARZ ADA4077-2BRZ ADA4077-2TRMZ-EP |
ADUCM360 | 集成ARM CORTEX M3和双通道Σ-Δ型ADC的低功耗精密模拟微控制器 |
ADUCM360BCPZ128 |
AD8542 | 通用型CMOS双路轨到轨放大器 |
AD8542ARMZ AD8542ARUZ AD8542ARZ |
ADP2300 | 1.2 A、20 V、700 KHZ异步降压开关调节器 |
ADP2300AUJZ-R7 |
ADP1613 | 650 kHz /1.3 MHz升压PWM DC-DC开关转换器,电流限值为2.0 A |
ADP1613ARMZ-R7 |
ADG1211 | 低电容、低电荷注入、±15 V/+12 V iCMOS、四通道单刀单掷开关 |
ADG1211YCPZ-500RL7 ADG1211YRUZ |
ADG1419 | 2.1 Ω最大导通电阻、±15 V/12 V/±5 V iCMOS SPDT开关 |
ADG1419BCPZ-REEL7 ADG1419BRMZ |
ADM3483 | 3.3 V、低功耗、RS-485/RS-422收发器(半双工、250 KBPS、限摆率、DE/RE) |
ADM3483ARZ |
ADuCM362 | 集成双通道Σ-Δ型ADC和ARM Cortex-M3的低功耗精密模拟微控制器 |
ADUCM362BCPZ128 ADUCM362BCPZ256 |
ADuCM363 | 集成单通道Σ-Δ型ADC和ARM Cortex-M3的低功耗精密模拟微控制器 |
ADUCM363BCPZ128 ADUCM363BCPZ256 |