| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD7719: 16/24 ビット・シグマ・デルタA/Dコンバータ、デュアル、低電圧、低消費電力、キャリブレーション済み (Rev. 0) (Rev 0, 10/2001) (pdf, 470 kB) | データシート | |
| AD7719: Low Voltage, Low Power, Factory-Calibrated 16-/24- Bit Dual Σ-Δ ADC Data Sheet (Rev A, 04/2003) (pdf, 509 kB) | データシート | |
| AN-615: ピークtoピーク分解能 対 有効分解能 (pdf, 139 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-615: Peak-to-Peak Resolution Versus Effective Resolution
(pdf, 70 kB)
This application note describes effective resolution and peak-to-peak resolution and highlights the difference between these two specifications. |
アプリケーション・ノート | |
|
AN-611: Σ-ΔADCsの50Hz / 60Hz除去
(pdf, 205 kB)
多くの工業用装置で50Hz / 60Hz干渉ノイズの除去は要求されます。このアプリケーション・ノートは、Σ-ΔADCのAD7708 / AD7718、AD7709、 AD7719、AD7782 / AD7783がこれらの周波数を適切に除去するのにどのように使用されているかについて概要を説明します。 |
アプリケーション・ノート | |
|
AN-611: 50 Hz/60Hz Rejection on Sigma-Delta ADCs
(pdf, 360 kB)
Rejection of 50 Hz and 60 Hz interference is a requirement in many industrial settings. This Application Note outlines how the AD7708/AD7718,AD7709,AD7719, AD7782/AD7783 Sigma-Delta ADCs are used for optimal rejection of these frequencies. |
アプリケーション・ノート | |
|
AN-610: PGA内蔵のΣ−Δ ADC
(pdf, 625 kB)
AD7708 / AD7718、AD7709、AD7719、AD7782 / AD7783のす べての高解像度Σ−Δ ADCは図1に示すようにΣ−Δ変調器の 前段にプログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)を内蔵してい る事が特徴となっています。 |
アプリケーション・ノート | |
|
AN-610: The PGA on Sigma-Delta ADCs
(pdf, 152 kB)
The AD7708/AD7718,AD7709,AD7719,AD7782/AD7783 high resolution Sigma-Delta ADCs all feature a Programmable Gain Amplifier (PGA)at the input to the Sigma-Delta modulator. This Application Note discusses the use and benefits of this PGA. |
アプリケーション・ノート | |
|
AN-609: Σ-Δ ADCのチョッピング
(pdf, 182 kB)
チョッピングは、オフセット電圧と他の低周波数誤差をキャンセルするために使用することができる技術です。このアプリケーション・ノートでは、高分解能Σ-ΔADCのAD7708 / AD7718、AD7709、AD7719、AD7782 / AD7783でチョッピングどのよう行われているかについて概要を説明し、又チョッピングによって得られるメリットについて論じます。 |
アプリケーション・ノート | |
|
AN-609: Chopping on Sigma-Delta ADCs
(pdf, 232 kB)
Chopping is a technique that can be used to cancel offset voltages and other low frequency errors. This Application Note outlines how chopping is implemented on the AD7708/AD7718,AD7709,AD7719,AD7782/AD7783 high resolution Sigma-Delta ADCs and discusses the resulting benefits it brings. |
アプリケーション・ノート | |
|
AN-608: Input Buffers on Sigma-Delta ADCs
(pdf, 284 kB)
The AD7708/AD7718,AD7709,AD7719,AD7782/AD7783 high resolution Sigma-Delta ADCs feature a high impedance buffer at the input to the ADC. This application note discusses the significant benefits and various system design considerations that result from the integration of on-chip buffers. |
アプリケーション・ノート | |
| AN-607: 狭帯域幅(15kSPS以下)Σ-Δ ADCの選択 (pdf, 216 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-607: Selecting a Low Bandwidth (<15 kSPS) Sigma-Delta ADC (pdf, 222 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-397: 標準リニア集積回路に電気的に導入される損傷:最も一般的な原因と再発防止策 (pdf, 149 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-397: Electrically Induced Damage to Standard Linear Integrated Circuits:
(pdf, 149 kB)
The Most Common Causes and the Associated Fixes to Prevent Reoccurrence |
アプリケーション・ノート | |
|
AN-389: シグマ・デルタ・コンバータの使い方(その2)
(pdf, 590 kB)
シグマ・デルタ・コンバータに関する解説(その1)の続きになります。 |
アプリケーション・ノート | |
|
AN-389: Using Sigma-Delta Converters-Part 2
(pdf, 590 kB)
When to Use/How to Use Sigma-Delta ADCs; Continuation of Part 1 Discussion. |
アプリケーション・ノート | |
| AN-388: シグマ・デルタ・コンバータの使い方(その1) (pdf, 335 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-388: Using Sigma-Delta Converters-Part 1
(pdf, 590 kB)
When to Use/How to Use Sigma-Delta ADCs |
アプリケーション・ノート | |
| AN-311: 電源過電圧に対してCMOS 回路を確実に保護する方法 (pdf, 299 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-311: How to Reliably Protect CMOS Circuits Against Power Supply Overvoltaging (pdf, 217 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-283: シグマ・デルタADC/DACの原理 (pdf, 1137 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-283: Sigma-Delta ADCs and DACs
(pdf, 1699 kB)
Overview of Sigma-Delta Concepts: Oversampling, Noise Shaping Using the Sigma-Delta Modulator, Digital Filtering and Decimation. |
アプリケーション・ノート | |
| AN-202: デカップリング、グラウンディング、変更をうまく行うためのICアンプ・ユーザズ・ガイド (pdf, 597 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-202: An IC Amplifier User’s Guide to Decoupling, Grounding, and Making Things Go Right for a Change (pdf, 76 kB) | アプリケーション・ノート | |
| MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと (pdf, 327 kB) | 技術関連記事 | |
|
Delta-Sigma Rocks RF, As ADC Designers Jump On Jitter
(Electronic Design, 1/12/06) |
技術関連記事 | HTML |
|
Designing and Applying Remote Field Instruments
by Albert O' Grady and Jim Ryan, Analog Devices B.V. ...Good things can come in small packages because of on-chip capabilities (Control Engineering, September 1998) |
技術関連記事 | HTML |
| Circuit Suggestions Using Features and Functionality of New Sigma-Delta ADCs | 技術関連記事 | HTML |
|
Improved Data Acquisition Using a New Monolithic Dual-ADC Front End
(Analog Dialogue, Vol. 35, No. 2, March-May, 2001) |
技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
|
Ask the Applications Engineer-27: What problems am I most likely to run into when instrumenting an industrial system?
(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 2, February, 1999) |
技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
| Sigma Delta ADCs (< 15 kSPS) | 製品一覧 | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 複数入力を持つADコンバータのデータ読み出しの考え方 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 内蔵アンプをEnableにすると変換誤差が大きくなる | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 未使用ロジック入力は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
|
ΣΔ ADCのチュートリアル
インターラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。 |
ユーティリティ&コンバージョン | HTML |
|
Sigma Delta Register Configuration Assistant
Easily program the configuration registers for the sigma delta ADCs. Use pull-down menus to determine the correct hex values to load into the registers, and generate pseudo-code. |
各種計算ツール | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。