LTM8028 TechClip - Power Loss and Thermal

2017年09月18日

Under a 5A load at the maximum output voltage of 1.8V, the LTM8028 exhibits a thermal rise of just +33°C with a 12V input and +37°C with a 24V input.

LTM8028 TechClip - Power Loss and Thermal

2017年09月18日
Under a 5A load at the maximum output voltage of 1.8V, the LTM8028 exhibits a thermal rise of just +33°C with a 12V input and +37°C with a 24V input.
最新メディア 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成