Achieve 101dB SNR with the LTC2379-18

2017年09月18日

逐次比較レジスタA/Dコンバータ(SAR ADC)は、計測、産業用制御、テスト装置などのアプリケーションにおいて極めて重要な部品です。 SAR ADCの精度、ノイズ、速度によってシステム全体の性能が決まることがよくあります。LTC2379-18 はSAR ADC技術の新境地を開くデバイスで、 101dBのSNRとともに、1.6Mspsで18ビット性能を実現します。このビデオでは、LTC2379-18の設計者がこのデバイスの傑出した性能を紹介し、この18ビットADCの精巧な設計について詳しく説明します。

LTC2379-18 製品詳細ページ

Achieve 101dB SNR with the LTC2379-18

2017年09月18日
逐次比較レジスタA/Dコンバータ(SAR ADC)は、計測、産業用制御、テスト装置などのアプリケーションにおいて極めて重要な部品です。 SAR ADCの精度、ノイズ、速度によってシステム全体の性能が決まることがよくあります。LTC2379-18 はSAR ADC技術の新境地を開くデバイスで、 101dBのSNRとともに、1.6Mspsで18ビット性能を実現します。このビデオでは、LTC2379-18の設計者がこのデバイスの傑出した性能を紹介し、この18ビットADCの精巧な設計について詳しく説明します。
LTC2379-18 製品詳細ページ
最新メディア 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成