イコライゼーションとプリエンファシスによって30MのCAT-5 UTPケーブルが利用可能に

カテゴリ5(Cat-5)のシールドなしツイスト・ペア(UTP)ケーブルは低価格の割に性能が悪くないことから、この数年間で利用が増えてきました。このタイプのケーブルはKVM(キーボード/ビデオ/マウス)ネットワークに使用されており、4つのツイスト・ペアのうちの3つがRGB(赤、緑、青)ビデオ信号を送信します。高品位テレビ(HDTV)がますます普及する中で、最大30mの長距離接続が必要になる場合、このタイプのケーブルが安価なソリューションとして利用されています。

Cat-5 UTPケーブルは経済性を考慮したものであるため、接続距離が長くなると性能が急速に劣化します。この記事では、約75MHzの帯域幅が必要な1080p HDTV信号を最大30mのケーブルで伝送する際の伝送損失を低減するソリューションを2つ紹介します。

図1は、30mケーブルの周波数に対する振幅特性を示しています。75MHz時の損失は約6dBであることから、送信前か受信後に6dBの高周波ゲインを加える必要があります。

Figure 1
図1. 周波数に対するケーブルの減衰(30メートル)

表1に、最新のHDTV標準と条件を示します。高品位ブルーレイ・プレーヤは1080p 16:9 HDTVを使用します。必要なビデオ帯域幅は定義されていませんが、75MHzあれば高品位の画像が得られます。

表1:一般的なビデオ分解能と帯域幅
ビデオ標準 水平分解能 垂直分解能 フレーム・レート ピクセル・レート 想定ビデオ帯域幅

ピクセル数/ライン ライン数/フレーム Hz Mp/s MHz
720p, 16:9 HDTV 1280 720 60 57.6 30
1080i, 16:9 HDTV 1920 1080 30 64.8 32
1080p, 16:9 HDTV 1920 1080 24/30 51.8/64.8 32
1080p, 16:9 HDTV 1920 1080 60 130 75

プリエンファシス

図2の回路は、プリエンファシス機能付きのAD8148ドライバ・ボードを使用しており、30mのCat-5 UTPケーブルの高域減衰を補償します。レシーバ側のAD8145ボードは、ゲイン設定が2で、イコライゼーションなしで使用します。

Figure 2
図2. プリエンファシス機能付きのAD8148

図3は、プリエンファシス回路を示しています。AD8148差動アンプは内部でゲイン4(12dB)に設定されます。RCネットワークがゲイン全体を制御し、低域のゲイン2から始まって、徐々に高域のゲイン4まで増加します(図4を参照)。

Figure 3
図3. プリエンファシス回路
Figure 4
図4. 周波数に対するプリエンファシス回路のゲイン

考え方としては、ドライバのプリエンファシス機能を使って高域でのケーブルによる減衰を補おうというものです。レシーバの帯域幅が100MHz以上のフラットなものであれば、ケーブルの出力にレシーバを追加してもその帯域幅には影響しません。これは、ゲイン2に設定されたAD8145に当てはまります。図5は、6dBゲインの変動が100MHzまで1dB以内に収まっている(フラットな状態である)ことを示しており、Cat-5ケーブルが1080p HDTVの送信に対応できることがわかります。

Figure 5
図5. 周波数に対するプリエンファシス・ネットワークとケーブルのゲイン

この回路の性能を10m、20m、30mのケーブルについてテストしました。5m未満の短いケーブルが必要な場合は、短距離に対応できるドライバであるため、プリエンファシス機能なしで使用できます。

イコライザ

図6の回路は、プリエンファシス機能なしのAD8148とイコライゼーション付きのAD8143レシーバを使用しています。考え方は同じです。長いケーブルによる高周波減衰は、高周波の信号ゲインを大きくすることで防ぐ必要があります。AD8148ドライバはゲイン4に設定され、AD8143レシーバは低周波でゲイン1、高周波でゲイン2に設定されます。

Figure 6
図6. イコライゼーション付きのAD8143

図7は、低域ゲインを1に、高域ゲインを2に設定するイコライザ回路です(図8を参照)。2MHz未満では0.5dBのゲインですが、50MHzで約6dBになります。

Figure 7
図7. イコライゼーション回路

30mケーブルを接続した後、振幅は80MHzまで1dB以内のフラットな状態を維持し、余裕をもって1080p HDTVに対応することができます。図9は、40MHzでゲインがピーク(約2dB)になることを示しています。このときに高域信号がやや強くなりますが、画面には気が付くほどの影響はありません。

入出力の終端を考慮すると、ゲイン4が必要になります。AD8143はゲイン1に設定されるため、ドライバ側でゲイン4の設定にし、しかも100MHz以上のフラットなバンドにしなければなりません。AD8148ドライバはゲイン4で約500MHzまでフラットな応答を提供し、1080p HDTVアプリケーションのレシーバをサポートできます。

Figure 8
図8. イコライザの振幅応答(ケーブル不使用)
Figure 9
図9. イコライザの振幅応答(30mのケーブルを使用)

結論

HD対応の安価なケーブルに対する需要は、高品質画像に対する需要の高まりとともに増大しています。Cat-5 UTPケーブルは最適な代替ソリューションになります。提案した長距離ニーズに対応する2つのソリューションは、プリエンファシス機能なしのAD8148ドライバにAD8145またはAD8143のレシーバを使用すれば短距離ケーブル用に容易に変換することができます。どの場合も、提案したソリューションではドライバの入力からレシーバの出力まで常にユニティ・ゲインを維持し、内部ゲインのみで入出力端末の損失を補償します。これらのスタンドアロン・ソリューションにより、市販されている高価なケーブルの代わりに安価なCat-5ケーブルを使用してHD送信ができるようになります。

参考資料

* Jonathan Pearson著「Adjustable Cable Equalizer Combines Wideband Differential Receiver with Analog Switches」 Analog Dialogue, Volume 38-07, July 2004.

* Budak著「Passive and Active Network Analysis and Synthesis」 Houghton Mifflin, 1974年

Charly-El-Khoury

Charly El-Khoury

Charly El-Khouryは、高速アンプ・グループのアプリケーション・エンジニアです。2006年に米国のウースター・ポリテクニック・インスティテュート(WPI)でECEの修士号を取得し、同大を卒業して以来アナログ・デバイセズに勤務しています。