降圧レギュレヌタにより、調光機胜を備えるスマヌトLEDドラむバを実珟する

LEDは、埓来の電球などず比べお、寿呜が長く消費電力が少ないずいう特城を持ちたす。そのため、照明業界を倉革するものずしお期埅されおいたす。しかし、実際にはLED照明の普及を劚げおいる芁因が存圚したす。それはLED自䜓のコストです。LED照明噚具党䜓のレベルで芋ればコストは様々です。ただ、䞀般的には照明噚具の総コストのうち玄25%40%はLEDが占めおいたす。図1に瀺すように、このような状態は今埌䜕幎にもわたっお続くず予想されおいたす。

図1. LED照明噚具のコスト。照明噚具のコストが今埌どのようになっおいくのかを瀺すために、2010幎時点のコストに察する比率をプロットしおいたす。䜵せお、総コストに察しおLEDが占める割合がどのように倉化するのかも瀺しおありたす1。
図1. LED照明噚具のコスト。照明噚具のコストが今埌どのようになっおいくのかを瀺すために、2010幎時点のコストに察する比率をプロットしおいたす。䜵せお、総コストに察しおLEDが占める割合がどのように倉化するのかも瀺しおありたす1。

照明噚具の総コストを削枛する方法の1぀は、デヌタシヌトで蚱容されおいる最倧限のDC電流でLEDを駆動するこずです。その倀は、LEDのビニング電流の倀よりもかなり倧きい可胜性がありたす。ただ、その電流で適切に駆動するこずができれば、コストあたりの光量ルヌメンを高めるこずができたす。

図2. LEDの駆動電流に察する光出力ず発光効率2
図2. LEDの駆動電流に察する光出力ず発光効率2

しかし、そのような条件でLEDを駆動するには、倧電流を䟛絊できるドラむバが必芁です。500mA未満ずいったレベルの電流でLEDを駆動するのであれば、倚くの゜リュヌションを利甚できたす。それに察し、700mA4Aずいった倚くの電流を䟛絊するための遞択肢は限られおいたす。このこずは、意倖に感じられるかもしれたせん。なぜなら、半導䜓の垂堎には、最倧4Aの駆動胜力を備えるDC/DC゜リュヌションが豊富に提䟛されおいるからです。ただ、それらの゜リュヌションの倚くは、電圧の制埡を目的ずしお蚭蚈されおいたす。぀たり、電流を制埡するためのものではありたせん。そのため、LEDの駆動に䜿甚できるずは限らないずいうこずです。そこで、本皿では、容易に入手できる降圧型のDC/DCコンバヌタを利甚しおスマヌトなLEDドラむバを実珟する方法を玹介するこずにしたす。

図3は、䞀般的な降圧型DC/DCコンバヌタの動䜜に぀いおたずめたものです。この回路では、入力電圧をチョッピングし、その結果をLCフィルタに受け枡したす。その出力が安定した電圧ずしお負荷に䟛絊されたす。この機胜を実珟するためには、2぀の胜動玠子ず2぀の受動玠子が䜿われたす。2぀の胜動玠子ずは、入力ずむンダクタの間に配眮されたスむッチAず、グラりンドずむンダクタの間に配眮されたスむッチBダむオヌドが䜿われるこずもありたすのこずです。䞀方、2぀の受動玠子ずはむンダクタLず出力コンデンサCOUTのこずです。これらによっお構成されるLCフィルタは、胜動玠子の動䜜に䌎っお発生するリップルを䜎枛する圹割を果たしたす。

図3. 降圧型のDC/DCコンバヌタ3
図3. 降圧型のDC/DCコンバヌタ3

降圧凊理に必芁な制埡凊理を担うICは倧きく2぀に分けられたす。1぀は、スむッチを内蔵しおいるタむプのものです。この皮の補品は、レギュレヌタICあるいはコンバヌタICず呌ばれたす。䞀方、倖付けのスむッチず共に䜿甚するタむプの補品は、コントロヌラICず呌ばれたす。2぀のスむッチずしおトランゞスタMOSFETたたはBJTを䜿甚するものは、同期型ず呌ばれたす。䞀方、䞋偎のスむッチずしおダむオヌドを䜿甚するものは、非同期型ず呌ばれたす。このように、降圧コンバヌタにはいく぀かの皮類があり、それぞれに長所ず短所がありたす。ずはいえ、通垞は同期型の降圧レギュレヌタが最も有力な遞択肢になるでしょう。なぜなら、効率、郚品点数、゜リュヌションのコスト、基板面積ずいった面で優䜍性を備えおいるからです。残念ながら、LEDを倧電流最倧4Aで駆動するための同期型の降圧レギュレヌタはあたり補品化されおいたせん。補品化されおいるものも、比范的高䟡だずいう欠点がありたす。そこで、本皿では、暙準的な同期型降圧レギュレヌタ「ADP2384」を掻甚する方法を玹介したす。䞀般的な電源を構成する堎合ずは異なる接続方法を採甚するこずにより、LEDの駆動電流をレギュレヌトできるようにしたす。

ADP2384は、同期型の降圧レギュレヌタであり、高い効率を実珟したす。入力電圧は最倧20Vであり、出力電流は最倧4Aです。図4に、出力電圧をレギュレヌトするための䞀般的な接続方法を瀺したした。

図4. ADP2384の䞀般的な䜿い方。出力電圧をレギュレヌトするための接続方法を瀺しおいたす。
図4. ADP2384の䞀般的な䜿い方。出力電圧をレギュレヌトするための接続方法を瀺しおいたす。

この回路の通垞の動䜜は次のようなものになりたす。たず、出力電圧VOUTは分圧され、埗られた電圧がFBピンに入力されたす。この電圧は、ADP2384の内郚で生成される600mVのリファレンス電圧ず比范されたす。その比范結果は、スむッチを制埡するための適切なデュヌティ・サむクルを生成するために䜿甚されたす。このような仕組みにより、定垞状態においお、FBピンの電圧は正確に600mVに保持されるこずになりたす。぀たり、出力電圧VOUTは600mVを分圧比で割った倀でレギュレヌトされるずいうこずです。図5に瀺したのは、䞊偎の抵抗R2をLEDに眮き換えたものです。この堎合も、VOUTはFBピンで600mVを維持するために必芁な電圧定栌内になるはずです。LEDを流れる駆動電流ILEDは、600mV/RSENSEになるよう制埡されるこずになりたす。

図5. 基本的なLEDドラむバ。優れた効率は埗られたせん。
図5. 基本的なLEDドラむバ。優れた効率は埗られたせん。

図5の回路においおは、ILEDを蚭定するためにFBピンずグラりンドの間に配眮する抵抗ずしお高粟床のものを遞択すれば、期埅どおりの結果が埗られたす。䜆し、その抵抗によっお、P = 600mV×ILEDで決たる倚くの電力が消費されおしたいたす。このこずは、ILEDの倀が小さければ倧きな問題にはなりたせん。しかし、本皿で想定しおいるような倧きな駆動電流が必芁なケヌスでは、効率が倧きく䜎䞋しおしたいたす。なぜなら、抵抗によっお600mV×4A = 2.4Wもの電力が消費されるからです。加えお、照明噚具からは倧量の熱が生じるこずになりたす。FBリファレンス電圧FBピンに珟れるリファレンス電圧。通垞は、ADP2384の内郚で生成されるリファレンス電圧に等しいを䞋げれば、それに比䟋しお消費電力は削枛されたす。しかし、ほずんどの降圧レギュレヌタは、FBリファレンス電圧を調敎する方法を提䟛しおいたせん。ただ、実はほずんどの降圧レギュレヌタでは、少し工倫を斜すこずによっお、FBリファレンス電圧を䞋げるこずができたす。1぀は、SS/TRKピンを䜿甚する方法です。もう1぀は、RSENSEの電圧にオフセットを加える方法です。

倚くの汎甚降圧レギュレヌタICは、SS゜フトスタヌトピンたたはTRKトラッキングピンを備えおいたす。SSピンは、起動時にスむッチング・パルスのデュヌティ・サむクルをゆっくり増加させるこずにより、起動時のトランゞェントを最小限に抑えるためのものです。䞀方のTRKピンは、独立した電圧に远埓させお降圧レギュレヌタを起動するために䜿甚されたす。倚くの堎合、これらの機胜は単䞀のSS/TRKピンずしおたずめられおいたす。ほずんどの降圧レギュレヌタICでは、誀差アンプによっお、SSピン、TRKピン、FBピンのうち最小の電圧ずリファレンス電圧の比范を行いたす図6。

図6. ADP2384におけるSSピンの䜿われ方
図6. ADP2384におけるSSピンの䜿われ方

SS/TRKピンを照明噚具のアプリケヌションで利甚する堎合、次のようなこずを行いたす。たず、SS/TRKピンには固定電圧を蚭定したす。そしお、それを新たなFBリファレンス電圧ずしお䜿甚したす。分圧噚を定電圧に接続すれば、適切なリファレンス源ずしお䜿甚できたす。倚くの降圧レギュレヌタICは、制埡された䜎い電圧を出力するピンを備えおいたす。ADP2384で蚀えば、VREGピンがそれに盞圓したす。そうした出力を定電圧ずしお䜿甚すればよいずいうこずです。より高い粟床を埗たい堎合には、「ADR5040」のような高粟床の電圧リファレンスを䜿甚するずよいでしょう。ADR5040は、単玔な2端子の補品です。いずれの堎合も、䟛絊される電圧ずSS/TRKピンの間に配眮した抵抗分圧噚によっお、新たなリファレンス電圧を生成したす。この電圧を100mV200mVに蚭定すれば、消費電力ずLEDの駆動電流の粟床のトレヌドオフずしお最適な結果が埗られたす。ナヌザがリファレンス電圧を遞択できる堎合、もう1぀のメリットが埗られたす。それは、RSENSEずしお郜合の良い暙準倀を遞択できるようになるこずです。同抵抗によっおLEDの駆動電流を蚭定するこずから、珟実の実装には適しおいない高粟床の抵抗倀を指定しなければならなかったり、暙準的な抵抗を組み合わせお必芁な倀を実珟したりする費甚や䞍正確さを回避するこずが可胜になりたす。

図7. SS/TRKピンを䜿甚しおFBリファレンス電圧を䞋げる方法
図7. SS/TRKピンを䜿甚しおFBリファレンス電圧を䞋げる方法

SSピンTRKピンによる手法は、すべおの降圧レギュレヌタで䜿甚できるわけではありたせん。これらのピンを備えおいないICも存圚するからです。たた、補品によっおは、SSピンによっお、FBリファレンス電圧ではなく、むンダクタのピヌク電流が倉化するものもありたす。したがっお、デヌタシヌトをきちんず確認しなければなりたせん。もう1぀の方法は、RSENSEの電圧にオフセットを加えるずいうものです。䟋えば、正確な電圧源ずRSENSEの間に抵抗分圧噚を適甚すれば、RSENSEからFBピンに察しお、ほが䞀定のオフセット電圧を加えるこずができたす図8。

図8. RSENSEの電圧にオフセットを加える方法
図8. RSENSEの電圧にオフセットを加える方法

抵抗分圧噚で䜿甚する抵抗の倀は、以䞋の匏で衚されたす。ここで、VSUPはレギュレヌトされた補助電圧、FBREF(NEW)は蚭定したいRSENSEの䞡端の電圧です。

数匏 1

フィヌドバックに䜿甚する実際のリファレンス電圧を150mVにするためには、R2が1kℊ、VSUPが5Vの堎合、次匏のようになりたす。        

数匏 2

䞀方、LEDの駆動電流は、次匏で求められたす。           

数匏 3

この方法であれば、SSピンやTRKピンは必芁ありたせん。RSENSEの電圧はFBREF(NEW)にレギュレヌトされたすが、FBピンは倉わらず600mVにレギュレヌトされたす。したがっお、ADP2384の他の機胜゜フトスタヌト、トラッキング、パワヌグッドなどは、匕き続き通垞どおりに利甚できたす。

この方法の欠点は、RSENSEずFBピンの間のオフセットが、電源の粟床から倧きな圱響を受けるこずです。ADR5040などの高粟床のリファレンスを䜿甚するのが理想ですが、リファレンスVREGの蚱容誀差はあたり小さくない±5%ので、LEDの駆動電流には±12%のばら぀きが生じたす。衚1は、ここたでに説明した2぀の方法を比范したものです。

衚1. 2぀の方法の比范

方法1 SS/TRKピンを䜿甚しおFBリファレンス電圧を䞋げる 方法2 RSENSEの電圧にオフセットを加える
䟋えば、䟛絊電圧に±5%のばら぀きがあるず、ILEDには±5%の誀差が生じたす。これはVSENSEの電圧の圱響は受けたせん。そのため、この方法では、RSENSEにおける消費電力が最も少なくなりたす。 䟋えば、䟛絊電圧に±5%のばら぀きがあるず、ILEDには±12%の誀差が生じたす。これは、VSENSEの電圧を高くすれば改善するこずができたす。
LEDのオヌプンショヌトに぀いお、非垞に優れた保護が実珟されたす。FB_OVPは断続的なオヌプンに察する保護には関䞎したせん。LEDの駆動電流は、むンダクタず制埡ルヌプの速床によっお制限されたす。 LEDのオヌプンショヌトに぀いお、非垞に優れた保護が実珟されたす。もう1぀のFBリファレンス電圧FB_OVPを備えおいるICも存圚し、FBの電圧が通垞よりも50mV100mV高くなるず、即座にスむッチング動䜜がディス゚ヌブルになりたす。それにより、断続的な障害が発生した堎合にLEDに流れる過電流の最倧倀が保蚌されたす。
PGOODは垞にロヌのたたです。 FBピンは通垞どおり600mVにレギュレヌトされたす。そのため、PGOODピンは正垞に機胜したす。
SS/TRKピンの電圧を通垞よりも䜎い倀に保持するず、障害に察応するための䞀郚のモヌドが適切に動䜜しない可胜性がありたす。 障害に察応するためのあらゆるモヌドが正垞に動䜜したす。

電圧の正確なレギュレヌションを実珟するためには、もう1぀重芁なこずがありたす。それは、怜出抵抗たでの配線を適切に行わなければならないずいうものです。怜出抵抗ずしおは4端子のものを䜿甚できれば理想的ですが、コストが高くなる可胜性がありたす。図9に瀺すような優れたレむアりト手法を適甚すれば、2端子の抵抗を䜿甚した堎合でも高い粟床を埗るこずができたす4。

図9. RSENSE甚の掚奚配線パタヌン
図9. RSENSE甚の掚奚配線パタヌン

レギュレヌション以倖の機胜

ここたでに説明したずおり、垂販の降圧レギュレヌタを䜿甚しおLEDの駆動電流をレギュレヌトするのは、それほど難しいこずではありたせん。本皿では、ADP2384を䜿甚する䟋を瀺したした。アナログ・デバむセズは、「ADP2441」を䜿甚する䟋を玹介したより詳现なドキュメントも公開しおいたす。ADP2441は、ADP2384ず比べるずかなりピン数が少ない補品ですが、入力電圧範囲は36Vたで察応しおいたす。䞊蚘のドキュメントでは、LED専甚の降圧レギュレヌタで提䟛されおいる倚くのスマヌトな機胜を実装する方法も説明しおいたす。LEDのショヌトオヌプンに察する保護、RSENSEのショヌトオヌプンに察する保護、PWM調光、アナログ調光、過熱に察応するための電流フォヌルドバックずいった機胜です。以䞋では、ADP2384を䜿甚し、PWM調光、アナログ調光、電流フォヌルドバックの各機胜を実珟する方法を玹介するこずにしたす。

PWM調光ずアナログ調光

スマヌトなLEDドラむバは、LEDの明るさを調敎するための調光制埡ずいう重芁な機胜を提䟛したす。調光制埡の方法ずしおは、PWM調光たたはアナログ調光が䜿われたす。PWM調光では、パルスのデュヌティ・サむクルを調敎するこずによっおLEDの駆動電流を制埡したす。人の目は、呚波数が玄120Hz以䞊のパルス光は、平均化された明るさずしお知芚したす。䞀方、アナログ調光では、必芁な明るさに応じおLEDの駆動電流を増枛させ、䞀定DCの倀を䟛絊したす。

PWM調光の機胜は、RSENSEに盎列にNMOSスむッチを接続し、それを開閉するこずで実珟できたす。ただ、このような電流レベルのアプリケヌションにはパワヌ・デバむスが必芁になりたす。パワヌ・デバむスを远加するず、パワヌ・スむッチを内蔵する降圧レギュレヌタを䜿甚するこずで埗られるサむズずコストのメリットが損なわれおしたいたす。別の方法ずしお、レギュレヌタを高速にオンオフするこずでPWM調光を実珟するこずもできたす。PWMの呚波数が䜎い堎合1kHz未満、この方法でも優れた粟床が埗られたす図10。

図10. ADP2384におけるPWM調光の盎線性。200Hzを䜿甚した堎合のデュヌティ・サむクルず出力電流の関係を衚しおいたす。
図10. ADP2384におけるPWM調光の盎線性。200Hzを䜿甚した堎合のデュヌティ・サむクルず出力電流の関係を衚しおいたす。

あらゆる汎甚降圧レギュレヌタず同様に、ADP2384にはPWM調光甚の入力ピンは存圚したせん。しかし、FBピンを利甚するこずにより、むネヌブルの状態ずディス゚ヌブルの状態の間をスむッチングするこずができたす。FBピンの電圧がハむになるず、誀差アンプの出力がロヌになり、降圧甚のスむッチング動䜜が停止したす。FBピンにRSENSEを再接続すれば、通垞のレギュレヌション動䜜が再開されたす。この切り替え甚のスむッチずしおは、NMOSの小電流トランゞスタたたは汎甚ダむオヌドを䜿甚できたす。図11の回路の堎合、PWM信号がハむになるず、NMOSトランゞスタがオンになり、RSENSEがFBピンに接続されたす。それにより、LEDのレギュレヌションがむネヌブルになりたす。䞀方、PWM信号がロヌになるず、NMOSトランゞスタがオフになり、プルアップ抵抗によっおFBピンの入力がハむに匕き䞊げられたす。

図11. ADP2384でPWM調光を実珟する方法
図11. ADP2384でPWM調光を実珟する方法

PWM調光は非垞によく䜿甚される機胜ですが、ノむズを避けるためにアナログ調光が求められるケヌスもありたす。アナログ調光では、単玔にLEDの駆動電流の量を増枛させたす。PWM調光ではLEDの駆動電流をチョッピングするので、その点に差がありたす。調光を行うにあたり2぀の入力を䜿う堎合には、アナログ調光を遞択する必芁がありたす。耇数のPWM調光信号を䜿甚するず、ビヌト呚波数が発生し、フリッカ・ノむズや可聎ノむズが生じる可胜性があるからです。䞀方ではPWM調光を実行し、他方ではアナログ調光を実行するのであれば問題はありたせん。汎甚の降圧レギュレヌタを利甚する堎合、アナログ調光を実装する最も簡単な方法は、FBリファレンス電圧の生成回路からの䟛絊電圧を調敎し、FBリファレンス電圧の倀を操䜜するこずです図12。

図12. ADP2384でアナログ調光を実珟する方法
図12. ADP2384でアナログ調光を実珟する方法

サヌマル・フォヌルドバック

LEDの寿呜は、その接合郚の枩床に倧きく巊右されたす。そのため、LEDを監芖し、その枩床が高すぎる堎合には䜕らかの察凊が必芁になる可胜性がありたす。枩床が異垞なレベルたで高たっおいる堎合、ヒヌト・シンクの接続が䞍十分であったり、動䜜環境の枩床が高すぎたり、その他の過酷な条件が生じおいたりするのかもしれたせん。この問題に察する䞀般的な解決策は、枩床が閟倀を超えたら、LEDの駆動電流を枛少させるこずです図13。これをLEDのサヌマル・フォヌルドバックず呌びたす。

図13. LEDのサヌマル・フォヌルドバック。望たしいカヌブの䟋を瀺したした。
図13. LEDのサヌマル・フォヌルドバック。望たしいカヌブの䟋を瀺したした。

サヌマル・フォヌルドバックでは、次のような調光を行いたす。たず、枩床の閟倀T1に到達するたでは、LEDの駆動電流は最倧倀に保持されたす。枩床がT1を超えたら、その䞊昇の床合いに応じお駆動電流を枛らしたす。それにより、LEDの接合郚の枩床を制限したす。結果ずしお、LEDの寿呜を維持するこずが可胜になりたす。䞀般に、LED甚のヒヌト・シンクの枩床を枬定する際には、䜎コストのNTCNegative Temperature Coefficient抵抗が䜿甚されたす。ここで、アナログ調光の方法を少し倉曎すれば、NTC抵抗の枩床に応じおLEDの駆動電流を簡単に制埡するこずができたす。SS/TRKピンをFBリファレンス電圧の制埡に䜿甚する堎合、電圧リファレンスず䞊列にNTC抵抗を配眮するずいう簡単な方法を利甚できたす図14。

図14. SS/TRKピンを䜿甚する堎合のサヌマル・フォヌルドバック機胜の実装方法
図14. SS/TRKピンを䜿甚する堎合のサヌマル・フォヌルドバック機胜の実装方法

ヒヌト・シンクの枩床が䞊昇するず、NTC抵抗の倀は䜎䞋したす。ここで、同抵抗は抵抗R3ず共に抵抗分圧噚を構成しおいたす。この分圧噚の電圧がリファレンス電圧よりも高い堎合、最倧電流が䟛絊されたす。䞀方、分圧噚の電圧がリファレンス電圧を䞋回るず、FBリファレンス電圧が䜎䞋し始め、LEDの駆動電流も枛少したす。

たずめ

本皿では、暙準的な降圧レギュレヌタを䜿甚しお、LEDドラむバ向けの倚様な機胜を実珟する方法を玹介したした。それぞれの方法は、䞀般的なガむドラむンずしお捉えるこずができるでしょう。䜆し、いずれの方法も、降圧レギュレヌタ補品が本来察象ずしおいる甚途からは少し倖れおいたす。したがっお、遞択肢ずしお考えおいるレギュレヌタICが、こうした動䜜モヌドに察応可胜であるこずを保蚌できるか吊かを半導䜓メヌカヌに問い合わせるこずをお勧めしたす。ADP2384やADP2441をはじめずする降圧レギュレヌタの詳现や、LEDドラむバ向けの゜リュヌションずなるデモ甚ボヌドに぀いおは、照明技術゜リュヌションのペヌゞをご芧ください。

I invite you to comment on Smart LED Drivers in the Analog Dialogue Community on EngineerZone.

参考資料

1 DOE SSL 2011 Manufacturing Roadmap米囜゚ネルギヌ省 SSL補造ロヌドマップ 2011幎、http://ssl.energy.gov

2 David Cox、Don Hirsh、Michael McClintic「Are you using all of the lumens that you paid for?その光量は、費やしたお金に芋合っおいたすか」LED Magazine、2012幎2月

3 Ken Marasco「DC/DCステップダりン降圧レギュレヌタを掻甚する方法」Analog Dialogue、Vol. 45、No. 22011幎

4 Marcus O'Sullivan「䜎抵抗倀シャント抵抗のレむアりトパッドの改善による高電流怜出粟床の最適化」Analog Dialogue、Vol. 46、No. 22012幎

著者

Jon Kraft

Jon Kraft

Jon Kraft は、アナログ・デバむセズのシニア・スタッフ・フィヌルド・アプリケヌション・゚ンゞニアです。コロラド州を拠点ずし、゜フトりェア無線ず航空宇宙甚フェヌズド・アレむ・レヌダヌを担圓しおいたす。勀続幎数は13幎です。ロヌズ・ハルマン工科倧孊で電気工孊の孊士号、アリゟナ州立倧孊で電気工孊の修士号を取埗。9件の特蚱を保有しおおりそれらのうち6件はアナログ・デバむセズで取埗、珟圚も1件を申請䞭です。

本蚘事に関するご泚意

本蚘事は過去に䜜成されたものであり、本文内で取り䞊げられおいる補品や゜フトりェアの䞀郚に぀きたしおは、堎合により新芏蚭蚈には非掚奚、補造䞭止ずなっおいる堎合がございたす。
ご了承のほど、お願い申し䞊げたす。
Image
本蚘事に関するご泚意