现场仪器仪表
ADI公司的现场仪器集成了传感器、执行器、智能处理和强大的通信功能,可应对极度恶劣的环境。这些智能边缘设备在有些方面发挥着关键作用,包括与过程控制系统交换准确可靠的数据,以及将温度、液位、流量和压力等现实信号转换为具有可行性的数据和见解,以改善产品质量、提高生产力、降低维护成本和能耗以及避免意外停机。依托数十年的经验,在满足工业4.0需求的关键支持技方面,包括低功耗检测、精密测量、数字处理、保护、功率、安全和通信解决方案,我们是值得信赖的合作伙伴和主要提供商。
价值和优势
我们提供的完整传感器接口和测量解决方案兼具业界高性能和低功耗的优势,助力系统设计人员开发各种平台解决方案以加快上市时间,同时减少BOM管理和支持成本。我们的产品搭载各种高度集成、超低功耗、基于Arm®的安全微控制器,可实现灵活的现场仪表设计,包括过程设备中的蓝牙®连接。凭借我们全面的通信解决方案组合,我们既支持传统模拟4-20mA通信,也支持通过单对以太网(SPE)电缆与现场设备进行高带宽、无缝以太网连接。为了满足IEC62443和最新的网络安全法规,我们提供具有增强安全特性的超低功耗工业微控制器和低功耗的安全认证器解决方案。我们的高性能电源管理解决方案满足现场仪器的严格电源要求,而我们的微功耗数字隔离器、电源监视器和微处理器监控产品是功率和空间受限设计的理想选择。作为超低功耗AI加速领域的先行者,我们提供一系列屡获殊荣、具有CNN加速功能的微控制器,以在功耗受限的现场仪器设计中实现边缘AI。
提供简单的全套方法来确保硬件信任根和端到端安全性
支持在功耗和空间受限的设计中集成人工智能
支持通过单对以太网(SPE)电缆与现场设备进行高带宽、无缝以太网连接
了解ADI技术(包括以太网-APL、智能超低功耗数据转换器和高安全性微控制器)如何助力推动过程工业的数字化转型。
信号链
(8)
互动式信号链
特色产品
ADuCM362
ADuCM362/ADuCM363是完全集成的3.9 kSPS、24位数据采集系统,在单芯片上集成双核高性能多通道Σ-Δ型模数转换器(ADC)、32位ARM Cortex™-M3处理器和Flash/EE存储器。在有线和电池供电应用中,ADuCM362/ADuCM363设计为与外部精密传感器直接连接。ADuCM363集成了ADuCM362的全部功能,不过它仅有一个24位Σ-Δ ADC (ADC1)。
ADuCM362/ADuCM363自带一个片内32 kHz振荡器和一个内部16 MHz高频振荡器。高频振荡器通过一个可编程时钟分频器进行路由,并在其中产生处理器内核时钟工作频率。最大内核时钟速度为16 MHz;该速度不受工作电压或温度限制。
微控制器内核为低功耗ARM Cortex-M3处理器,它是一个32位RISC机器,峰值性能最高可达20 MIPS。Cortex-M3处理器集成了灵活的11通道DMA控制器,支持全部有线通信外设(两个SPI、两个UART和I2C)。片内还集成高达256 kB的非易失性Flash/EE存储器和24 kB SRAM。
模拟子系统由双通道ADC组成,每个ADC均连接到一个灵活的输入多路复用器。两个ADC都可在全差分和单端模式下工作。其他的片内ADC功能包括:双通道可编程激励电流源、诊断电流源和偏置电压产生器AVDD_REG/2(900 mV),可设置输入通道的共模电压。低端内部接地开关可在两次转换之间关断外部电路(例如桥电路)。模拟输入和外部基准输入提供可选的输入缓冲器。这些缓冲器可针对所有PGA增益设置使能。
ADC内置两个并联滤波器:一个sinc3或sinc4滤波器与一个sinc2滤波器并联。Sinc3或Sinc4滤波器用于精密测量。sinc2滤波器用于快速测量和输入信号的步进变化检测。
该器件集成一个低噪声、低漂移内部带隙基准电压源,但在采用比例式测量配置时可配置成接受一或两个外部基准电压源。片内集成了可缓存外部基准电压输入的选项。片内还有一个单通道缓冲电压输出DAC。
ADuCM362/ADuCM363集成了一系列片内外设,可以根据应用需要通过微控制器软件控制进行配置。这些外设包括2个UART、I2C和双通道SPI串行I/O通信控制器。1个19引脚GPIO端口;2个通用定时器;1个唤醒定时器;和1个系统看门狗定时器。同时提供了一个带6个输出通道的16位PWM控制器。
ADuCM362/ADuCM363专为要求低功耗工作的电池供电应用而设计。微控制器内核可配置为普通工作模式,功耗290 μA/MHz(包括flash/SRAM IDD)。在两个ADC均打开(输入缓冲器关闭)、PGA增益为4、一个SPI端口打开和所有定时器均打开时,系统总电流消耗可以达到1 mA。
ADuCM362/ADuCM363通过直接编程控制可配置为许多低功耗工作模式,包括休眠模式(内部唤醒定时器有效),此时能耗仅为4 μA。在休眠模式下,诸如外部中断或内部唤醒定时器等外设可以唤醒这些器件。该模式可让这些器件在功耗极低的情况下运行,同时仍然响应外部异步或周期事件。
片内出厂固件支持通过串行线接口(2引脚JTAG系统)和UART进行串行在线下载;还支持通过串行线接口进行非介入式仿真。这些特性都集成在一个支持精密模拟微控制器系列的低成本QuickStart™开发系统中。
这些器件采用外部1.8 V至3.6 V电源供电,额定温度范围为−40°C至+125°C工业温度范围。
应用
- 工业自动化和过程控制
- 智能精密检测系统
- 4 mA至20 mA环路供电智能传感器系统
- 医疗设备、病人监护
应用
无线通信解决方案
- E频段射频
仪器仪表和测量解决方案
AD5700
应用
无线通信解决方案
- E频段射频
Intelligent Building Solutions
- 楼宇自动化系统
- 楼宇自动化控制器
- 环境监测解决方案
- HVAC 系统技术
ADUM1441
ADuM1440/ADuM1441/ADuM1442/ADuM1445/ADuM1446/ADuM1447是采用ADI公司iCoupler®技术的微功耗、4通道数字隔离器。这些隔离器件将高速互补金属氧化物半导体(CMOS)与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特征。如数据手册中的图3所示,在标准工作模式下,当ENx = 0(内部刷新使能)时,每通道电流低于10 µA。当ENx = 1(内部刷新禁用)时,每通道电流降至1 µA以下。
ADuM1440/ADuM1441/ADuM1442/ADuM1445/ADuM1446/ADuM1447系列四通道2.5 kV数字隔离器件采用16引脚小型QSOP封装和20引脚SSOP封装,与采用宽体SOIC封装的隔离器相比,节省将近70%的电路板空间。
这些器件耐受高隔离电压,满足法定要求,如UL和CSA标准。除了节省空间外,ADuM1440/ADuM1441/ADuM1442/ADuM1445/ADuM1446/ADuM1447还可采用低至2.25 V的电源供电。
除了低功耗,ADuM1440/ADuM1441/ADuM1442/ADuM1445/ADuM1446/ADuM1447的所有型号都具有很低的脉宽失真(小于8 ns)。此外,每款型号均提供输入毛刺滤波器,以防外来噪声干扰。
应用
- 通用低功耗多通道隔离
- 1 MHz、低功耗外设接口(SPI)
- 4 mA至20 mA环路过程控制
应用
无线通信解决方案
- E频段射频
Intelligent Building Solutions
- 环境监测解决方案
- 楼宇自动化系统
- 楼宇自动化控制器
- 建筑公用事业
Precision Technology Solutions
- Precision Low Power Solutions
- Precision High Voltage Solutions
- Precision Narrow Bandwidth Solutions
AD7124-4
AD7124-4是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、完整模拟前端。该器件内置一个低噪声24位Σ-Δ型模数转换器(ADC),可配置来提供4个差分输入或7个单端或伪差分输入。片内低噪声级确保ADC中可直接输入小信号。
AD7124-4的主要优势之一是用户可灵活使用三种集成功率模式。当前的功耗、输出数据速率范围和均方根噪声均可通过所选功率模式进行定制。该器件还提供多个滤波器选项,确保为用户带来更大的灵活性。
当输出数据速率为25 SPS(单周期建立)时,AD7124-4可实现50 Hz和60 Hz同时抑制,且在较低输出数据速率下,可实现超过80 dB的抑制性能。
AD7124-4提供高的信号链集成度。该器件内置一个精密低噪声、低漂移内部带隙基准电压源,也可采用内部缓冲的外部差分基准电压。其他主要集成特性包括可编程低漂移激励电流源、开路测试电流控制和偏置电压发生器,后者可将某一通道的共模电压设置为AVDD/2。低端功率开关支持用户在两次转换之间关断桥式传感器,确保系统功耗较低。该器件还允许用户采用内部时钟或外部时钟工作。
内置通道序列器可以同时使能多个通道,AD7124-4按顺序在各使能通道上执行转换,简化了与器件的通信。多达16个通道可随时使能;这些通道具有模拟输入或诊断功能(比如电源检查或基准电压源检查)。这一独特的特性允许诊断和转换交替进行。缓冲和基准电压源。 用户可在各通道上分配任何设置。
AD7124-4还支持按通道配置。该器件支持8种配置或设置。每种配置包括增益、滤波器类型、输出数据速率、缓冲和基准电压源。用户可在各通道上分配任何设置。
AD7124-4还集成了丰富的诊断功能,作为全面特性组合的一部分。这些诊断功能包括循环冗余校验(CRC)、信号链检查和串行接口检查,从而提供更强大的解决方案。这些诊断功能可减少执行诊断功能所需的外部元件,从而减少对电路板空间的需求,缩短设计时间并节省成本。根据IEC 61508,典型应用的失效模式影响和诊断分析(FMEDA)表明安全失效比率(SFF)大于90%。
该器件采用2.7 V至3.6 V单模拟电源或1.8 V双电源工作。数字电源范围为1.65 V至3.6 V。器件的额定温度范围为−40°C至+105°C。AD7124-4采用32引脚LFCSP封装或24引脚TSSOP封装。
应用
- 温度测量
- 压力测量
- 工业过程控制
- 仪器仪表
- 智能变送器
应用
无线通信解决方案
- E频段射频
仪器仪表和测量解决方案
- 协议分析工具决方案
- 精密测量解决方案
- 参数测量决方案
- 直流源和电源
- 分析仪器仪表
- 分析仪器仪表解决方案
Intelligent Building Solutions
- 楼宇自动化系统
- 楼宇自动化控制器
- 建筑公用事业
- 楼宇安全和安保解决方案
Sensor Interface Solutions
- 温度
温度
- 热电偶
- 热敏电阻
- 电阻温度检测器(RTD)
- 硅基
AD7124-8
AD7124-8是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、全集成式模拟前端。AD7124-8 W级通过汽车应用AEC-Q100认证。该器件内置一个低噪声24位Σ-Δ型模数转换器(ADC),可配置来提供8个差分输入或15个单端或伪差分输入。片内低噪声级确保ADC中可直接输入小信号。
AD7124-8的主要优势之一是用户可灵活使用三种集成功率模式。当前的功耗、输出数据速率范围和有效值噪声均可通过所选功率模式进行定制。该器件还提供多个滤波器选项,确保为用户带来最大的灵活性。
当输出数据速率为25 SPS(单周期建立)时,AD7124-8可实现50 Hz和60 Hz同时抑制,且在较低输出数据速率下,可实现超过80 dB的抑制性能。
AD7124-8提供最高的信号链集成度。该器件内置一个精密低噪声、低漂移内部带隙基准电压源,并接受外部差分基准电压,后者可进行内部缓冲。其他主要集成特性包括可编程低漂移激励电流源、开路测试电流控制和偏置电压发生器,后者可将某一通道的共模电压设置为AVDD/2。低端功率开关支持用户在两次转换之间关断桥式传感器,确保系统功耗绝对最低。该器件还允许用户采用内部时钟或外部时钟工作。
内置通道序列器可以同时使能多个通道,AD7124-8按顺序在各使能通道上执行转换,简化了与器件的通信。多达16个通道可随时使能,这些通道具有模拟输入或诊断功能(比如电源检查或基准电压源检查)。这一独特的特性允许诊断和转换交替进行。AD7124-8还支持各通道配置。该器件支持8种配置或设置。每种配置包括增益、滤波器类型、输出数据速率、缓冲和基准电压源。用户可在各通道上分配任何设置。
AD7124-8还集成了丰富的诊断功能,作为全面特性组合的一部分。这些诊断功能包括循环冗余校验(CRC)、信号链检查和串行接口检查,从而提供更强大的解决方案。这些诊断功能可减少执行诊断功能所需的外部元件,从而减少对电路板空间的需求,缩短设计时间并节省成本。根据IEC 61508,典型应用的失效模式影响和诊断分析(FMEDA)表明安全失效比率(SFF)大于90%。
该器件采用2.7 V至3.6 V单模拟电源或1.8 V双电源工作。数字电源范围为1.65 V至3.6 V。器件的额定温度范围为−40°C至+125°C。AD7124-8采用32引脚LFCSP封装。
应用
- 温度测量
- 压力测量
- 工业过程控制
- 仪器仪表
- 智能发射器
应用
无线通信解决方案
- E频段射频
Intelligent Building Solutions
- 楼宇自动化系统
- 楼宇自动化控制器
- 楼宇安全和安保解决方案
仪器仪表和测量解决方案
- 参数测量决方案
- 直流源和电源
Sensor Interface Solutions
- 温度
温度
- 热电偶
- 热敏电阻
- 电阻温度检测器(RTD)
- 硅基
ADP2360
ADP2360是一款高效率、高输入电压、断续导通模式(DCM)同步降压型DC-DC开关稳压器。它可在宽输入电压范围内(4.5 V至60 V)工作,其源连续输出电流最高可达50 mA,是调整空间受限应用中多种电压源功率的理想选择。ADP2360提供可调输出(0.8 V至VIN)或3.3 V和5.0 V工厂可编程的固定输出电压型号。
ADP2360采用具有可调IPEAK 控制功能的单脉冲PFM架构,使输入和输出纹波降至最少。ADP2360具有可调IPEAK电流限值,可对应用工作条件的效率进行优化并实现最小的电感兼容型尺寸。
ADP2360还提供一个电源良好(PG)引脚来指示输出电压何时处于良好状态。其它主要特性包括100%占空比工作、精密使能控制、外部软启动控制、欠压闭锁和热关断。
ADP2360无需外部补偿,而针对固定输出电压选项的解决方案至少需要三个外部元件。ADP2360采用3 mm × 3 mm、8引脚LFCSP封装,工作结温范围为−40°C至+125℃。
应用
- 4 mA至20 mA环路供电型系统
- HART调制解调器
- 楼宇自动化
- 分布式电源系统
- 工业控制电源
- 其它高VIN、低IOUT 系统
应用
Intelligent Building Solutions
- 安防和监控
- 环境监测解决方案
- 楼宇自动化控制器
- 楼宇自动化系统
- 楼宇技术电源解决方案
能源解决方案
- 太阳能逆变器
- 继电保护(电力线路监控)
- 风轮机
- 智能仪表技术
仪器仪表和测量解决方案
- 分析仪器仪表
AD7091R
AD7091R是一款12位逐次逼近模数转换器(ADC) ,可在高吞吐速率(50 MHz SCLK时为1 MSPS)下实现超低功耗(3V和1 MSPS时典型值为349 µA)。.它采用先进的设计和信号处理技术,可在高吞吐速率下实现极低功耗。该器件还提供精确的2.5 V片内基准电压。
AD7091R采用2.7V至5.25V单电源供电,内置一个宽带宽采样保持放大器,可处理7MHz以上的输入频率。它还具有一个片内转换时钟和高速串行接口。转换过程与数据采集利用CONVST信号和内部振荡器进行控制。
产品特色低功耗:
- 目前功耗最低的12位SAR ADC
3 V及1 MSPS下典型值为349 μA
3 V关断模式下典型值为264nA - 灵活的功耗/吞吐速率管理
平均功耗与吞吐速率成正比
关断模式可以在间歇性或单发转换时降低平均功耗
- 积分非线性 (INL) 最大值为±1 LSB
- 采用独立VDRIVE引脚实现单电源供电。AD7091R采用2.7 V至5.25 V单电源供电。VDRIVE功能允许串行SPI®接口独立直接连接至1.8 V至5 V处理器
- 片内精确2.5 V基准电压源也可通过外部2.7V至5.25V基准电压源实现过驱
- −40°C至+125°C的温度范围适合多种终端市场
- 采用2mm x 3mm10引脚LFCSP封装,提供引脚MSOP封装替代方案
仪器仪表与测量
- 电池及USB供电系统
数据采集系统
手持式计量表 - 现场仪表
- 电池供电设备
- 光纤系统
- 移动通信
- 电池供电医疗仪器
心电图与心率监护仪
应用
仪器仪表和测量解决方案
- 通信测试设备
- 信号发生器(通过射频传输音频)决方案
- RF信号分析仪和矢量网络分析仪解决方案
- 分析仪器仪表
无线通信解决方案
- 开启 5G 时代
Precision Technology Solutions
- Isolated Gate Driver Solutions
ADT7420
ADT7420的保证工作电压范围为2.7 V至5.5 V;工作电压为3.3 V时,平均电源电流的典型值为210 μA。ADT7420具有关断模式,可关断器件,3.3 V时的关断电流典型值为2.0 μA,额定工作温度范围为-40℃至+150℃。
引脚A0和A1用于地址选择,可为ADT7420提供四个I2C地址。CT引脚属于开漏输出,当温度超过临界温度限值(可编程)时,该引脚变为有效。INT引脚也属于开漏输出,当温度超过限值(可编程)时,该引脚变为有效。INT引脚和CT引脚可在比较器模式和中断事件模式下工作。
产品特色- 易于使用,不需要用户校正或校准。
- 低功耗。
- 极佳的长期稳定性和可靠性。
- 适合工业、仪器仪表和医疗应用的高精度。
- 采用16引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装,符合RoHS标准。
- RTD及热敏电阻的替代产品
- 冷结补偿
- 医疗设备
- 工业控制与测试
- 食物运输与储存
- 环境监控和HVAC
- 激光二极管温度控制
应用
能源解决方案
- 智能仪表技术
无线通信解决方案
- E频段射频
Intelligent Building Solutions
- 环境监测解决方案
- 楼宇自动化控制器
仪器仪表和测量解决方案
- 直流源和电源
- 精密测量解决方案
- 分析仪器仪表
温度
- 数字温度传感器
- 热电偶
- 硅基
Sensor Interface Solutions
- 温度
Reference Designs
CN0267
图1所示电路是一款完整的智能工业环路供电现场仪器,提供 4 mA至20 mA模拟输出和可寻址远程传感器高速通道(HART®) 接口。HART是一种数字双向通信,可在4 mA至20 mA模拟 电流信号之上调制一个1 mA峰峰值频移键控(FSK)信号。它可实现众多功能,例如远程校准、故障查询和过程变量传 输;这些功能在诸如温度和压力控制等应用中是必须的。
该电路已通过兼容性测试和验证,并通过了HART通信基 金会(HCF)的注册。这一成功注册可让电路设计人员极其 放心地使用电路中的一个或全部元件。
该电路使用了超低功耗精密模拟微控制器 ADuCM360、4mA 至20 mA 16位环路供电数模转换器(DAC) AD5421,以及业界 功耗最低、尺寸最小的HART兼容型IC调制解调器 AD5700。
相关产品
AD5421
16位、串行输入、环路供电、4MA至20MA DAC
AD5700
低功耗HART调制解调器
AD5700-1
集成精密振荡器的低功耗HART调制解调器
ADUCM360
集成ARM CORTEX M3和双通道Σ-Δ型ADC的低功耗精密模拟微控制器
ADuCM362
集成双通道Σ-Δ型ADC和ARM Cortex-M3的低功耗精密模拟微控制器
ADuCM363
集成单通道Σ-Δ型ADC和ARM Cortex-M3的低功耗精密模拟微控制器
应用
仪器仪表和测量解决方案
- 直流源和电源
- 精密测量解决方案
- 分析仪器仪表
CN0321
该电路提供一款完整的、完全隔离、模拟输出通道,适合需要标准4mA至20 mA HART®1-兼容型电流输出和单极性/双极性输出电压范围的可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS)模块。它为通道间隔离PLC/DCS输出模块或其他所有需要完全隔离式模拟输出的工业应用提供了灵活的构建块。电路在模拟输出端还提供了外部保护功能。
AD5422 16位数模转换器(DAC)可通过软件配置,提供全部必须的电流和电压输出。
AD5700-1是业界功耗最低、尺寸最小的HART兼容型IC调制解调器,与AD5422配合使用,组成完整的HART兼容型4 mA至20 mA解决方案。AD5700-1集成内部精密振荡器,可额外节省空间,尤其在通道间隔离应用中。PLC/DCS解决方案必须与本地系统控制器隔离,使之免受接地环路影响,同时确保不受外部事件影响。传统解决方案利用分立IC提供电源和数字隔离。当需要多通道隔离时,分立电源解决方案的成本和空间会变成一个大大的缺点。基于光隔离器的解决方案通常具有合理的输出调节,但需要额外的外部元件,因而会使电路板面积增大。电源模块常常体积庞大,而且输出调节可能不佳。图1中的电路使用ADuM347x 系列隔离器和电源调节电路,以及相应的反馈隔离。使用外部变压器将功率传输到隔离栅的另一端。
ADP2441, 是36 V降压DC-DC稳压器,采用工业标准24 V电源,具有宽输入电压容差。它可将电压降为5 V,为所有控制器侧电路供电。该电路还在24 V电源端集成了标准外部保护,同时还可提供+36 V至−28 V的直流过压保护。
1 HART is a registered trademark of the HART Communication Foundation.
相关产品
应用
能源解决方案
- 继电保护(电力线路监控)
- 风轮机
- 智能仪表技术
仪器仪表和测量解决方案
- 分析仪器仪表
CN0328
图1所示电路将AD5755-1 (四通道电压和电流输出DAC,带动态功率控制)和 AD5700-1 HART调制解调器结合了起来,结果打造出一种完全隔离式多路复用HART®1模拟输出解决方案。电源既可由板载变压器隔离电路提供(±13 V和+5.2 V输出,依负载电流而定),也可由连接到端子板的外部电源提供。该电路适合可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS)模块,这些模块要求多个HART兼容型4 mA至20 mA电流输出及单极性或双极性电压输出。同时还包括外部瞬变保护电路,这对恶劣工业环境中的应用极其重要。
AD5755-1 DAC可通过软件配置,允许用户轻松编程输出范围及用于动态电源控制所需要的DC-DC转换器设置。通过该DAC可以访问所有内部控制寄存器,包括压摆率控制寄存器,该寄存器对采用HART通信协议的应用至关重要。
AD5700-1是业内功耗低、尺寸小的HART兼容型IC调制解调器。它充当一款HART频移键控(FSK)半双工调制解调器,集成所有必要的信号检测、调制、解调和信号发生功能。内置一个精度为0.5%的内部振荡器,从而降低了电路板空间要求和成本。AD5700-1采用标准的UART接口。
数字隔离以基于ADI公司iCoupler®技术的四通道和双通道ADuM3481/ADuM3210 数字隔离器元件实现。iCoupler技术的使用降低了基于光隔离器的解决方案通中额外外部元件的需求。外部变压器用于将功率传输到隔离栅的另一端。
ADG759 在四个模拟输出通道上提供了多路复用功能,由此可实现HART通信。它根据2位二进制地址线A0和A1所确定的地址,将4路差分输入之一切换至公共差分输出。禁用时,所有通道均关断。提供旁路链路,以便能灵活地绕开多路复用器。
1 HART是HART通信基金会的注册商标。
相关产品
AD5755-1
四通道、16位、串行输入、4-20mA和电压输出DAC,提供动态电源控制和HART连接
AD5700-1
集成精密振荡器的低功耗HART调制解调器
ADCMP356
内置0.6 V基准电压源、推挽高电平有效输出比较器,采用4-SC70封装
ADG759
CMOS、低压、3 Ω、4通道多路复用器
ADP1621
恒频电流模式升压DC/DC控制器
ADR02
超紧凑精密 5.0 V 基准电压源
应用
仪器仪表和测量解决方案
- 参数测量决方案
- 直流源和电源
- 精密测量解决方案
汽车解决方案
- 音响主机和驾驶舱ECU解决方案
CN0382
图1所示电路是一种隔离式智能工业现场仪表,可与许多类型的模拟传感器,如温度传感器(Pt100、Pt1000、热电偶)或桥式压力传感器等接口。该仪表通过4 mA至20 mA模拟输出和可寻址远程传感器高速通道(HART®)接口进行通信。HART是一种数字双向通信,可在标准4 mA至20 mA模拟电流信号之上调制一个1 mA峰峰值频移键控(FSK)信号。HART接口可实现众多功能,例如远程校准、故障查询和过程变量传输;这些功能在诸如温度和压力控制等应用中是必须的。
该电路采用超低功耗、精密、24位-型模数转换器(ADC)AD7124-4,其包括温度和压力系统所需的全部特性。该电 路还包括16位4 mA至20 mA环路供电数模转换器(DAC)AD5421, 业界功耗较低且尺寸较小的HART兼容型IC调制解调器AD5700,提供超低功耗串行外设接口(SPI)隔离的 ADuM1441,CMOS开关ADG5433以及位于隔离功率电路中的低功耗3.3 V稳压器ADP162。
相关产品
AD7124-4
集成PGA和基准电压源的4通道、低噪声、低功耗24位Σ-Δ型ADC
AD5421
16位、串行输入、环路供电、4MA至20MA DAC
AD5700
低功耗HART调制解调器
ADUM1441
微功耗四通道数字隔离器,默认高电平(3/1通道方向性)
ADP162
超低静态电流、150 mA CMOS线性调节器
ADG5433
高压防闩锁型三通道SPDT开关
应用
仪器仪表和测量解决方案
- 直流源和电源
- 精密测量解决方案
汽车解决方案
- 音响主机和驾驶舱ECU解决方案
温度
- 热电偶
- 电阻温度检测器(RTD)
Sensor Interface Solutions
- 温度
CN0352
对锂离子(Li-ion)电池的需求无论在低功耗或是高功耗应用中都十分巨大,比如笔记本电脑、手机、便携式无线终端,以及混合动力汽车/全电动汽车(HEV/EV)。因此,锂离子电池的测试系统要求精确可靠。
图1中的电池测试系统由多个处理充电和放电过程的输入/输出板(EVAL-CN0352-EB1Z_IO)、一个用于电池数据采集、测试、监控和温度管理的MCU板(EVAL- CN0352-EB1Z_MCU),以及一个提供MCU板与多个输入/输出板之间信号互连的基板(EVAL-CN0352-EB1Z_BAS)组成。
该电路采用ADP5065快速充电电池管理器,具有灵活、高效、高稳定性充电控制等特性,相比传统分立式解决方案,该器件成本低、印刷电路板(PCB)占位面积小且易于使用。
由ADuCM360精密模拟微控制器提供高度集成式精密数据采集和处理。ADuCM360可以获取电池电压、电流和温度。高精度模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)和片内微控制器支持完全独立的充电和放电过程。
全差分式模拟前端具有高CMRR和出色的共模和接地噪声(充电和放电周期产生的大电流所导致)抑制能力。
通道数可以轻松扩充,进一步缩短每个电池的测试时间并降低成本。
相关产品
ADP5065
利用电源线和USB兼容性实现快速充电电池管理
ADG715
CMOS、低压、I2C 兼容型接口、串行控制、八通道单刀单掷开关
AD8601
具有极低失调电压的DigiTrim™ RRIO单通道运算放大器
AD8237
微功耗、零漂移、真正的轨到轨仪表放大器
AD8275
G = 0.2、电平转换、16位ADC驱动器
AD8276
低功耗宽电源范围低成本单位增益差分放大器
ADUCM360
集成ARM CORTEX M3和双通道Σ-Δ型ADC的低功耗精密模拟微控制器
ADuCM362
集成双通道Σ-Δ型ADC和ARM Cortex-M3的低功耗精密模拟微控制器
ADuCM363
集成单通道Σ-Δ型ADC和ARM Cortex-M3的低功耗精密模拟微控制器
应用
能源解决方案
- 智能电网基础设施解决方案
- 太阳能逆变器
- 储能系统
仪器仪表和测量解决方案
- 参数测量决方案
- 直流源和电源
- 精密测量解决方案
- 数据采集
- 分析仪器仪表
培训和支持
培训和教程
Thought Leadership Page
4月 30, 2024
让数字工厂成为现实:通过数字化转型走向成功
视频
9月 19, 2022
01:02AD4130-8: 32 μA, 24 - Bit Sigma-Delta ADC with Integrated PGA and FIFO
模拟对话
9月 1, 2022
低功耗精密信号链应用最重要的时序因素有哪些?第二部分
模拟对话
8月 1, 2022
低功耗精密信号链应用最重要的时序因素有哪些?第一部分
视频
5月 26, 2022
03:32ADI Chronous: Seamless Edge-to-Cloud Connectivity
视频
6月 2, 2021
01:03ADIN1100: A ROBUST, INDUSTRIAL, LOW POWER 10BASE-T1L ETHERNET PHY
视频
3月 16, 2021
15:45Delivering Next Enterprise for Industry 4.0
视频
1月 26, 2021
ADFS5758:通過IEC-61508認證的功能安全16位元DAC
视频
11月 16, 2020
01:00ADFS5758: Functionally Safe, IEC-61508 Certified 16-bit DAC
视频
6月 12, 2020
02:00ADI Chronous: Scalable Ethernet Timed to Perfection
Thought Leadership Page
5月 1, 2020
以太网APL:利用可行的见解帮助优化过程自动化
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
- {{newProjectText}} {{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}