概览
设计资源
评估硬件
产品型号带"Z"表示符合RoHS标准。评估此电路需要下列选中的电路板
- EVAL-CN0202-SDPZ ($74.90) Flexible, High Accuracy, Low Drift, PLC/DCS Analog Output Module
- EVAL-SDP-CB1Z ($116.52) Eval Control Board SDP
器件驱动器
软件(如C代码和/或FPGA代码等)用于与元件的数字接口通信。
AD5760, AD578x, AD579x IIO DAC GitHub Linux Driver Source Code
优势和特点
- 可编程模拟输出
- 工业用电流和电压输出驱动器
- 超低噪声和低温度漂移
参考资料
-
数据转换手册2013/5/28
-
MT-101:去耦技术2013/11/5PDF954 kB
-
MT-031: Grounding Data Converters and Solving the Mystery of "AGND" and "DGND"2009/3/20PDF144 kB
-
CN0202: 灵活、高精度、低漂移的PLC/DCS模拟输出模块SigmaDSP音频处理器的接口2012/6/5PDF192 kB
电路功能与优势
图1所示电路是一种全功能、灵活、可编程的模拟输出解决方案,它满足可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS)应用的大部分要求。AD5662 低功耗(0.75 mW @ 5 V)、轨到轨输出、16位nanoDAC® 转换器和 AD5750工业电流/电压输出驱动器的基准电压要求和输入输出电压完全匹配。ADR444 低漂移(B级最大为3 ppm/°C)、高初始精度(B级最大为0.04%)和低噪声(1.8 μV p-p典型值,0.1 Hz至10 Hz)特性,能够同时为AD5750和AD5662提供基准电压,确保超低噪声、高精度、低温漂。这种电路具有16位分辨率、无失码、0.05%线性度和低于0.2%的总输出误差,提供所有典型电压和电流输出范围。
该电路还具有一些支持工业应用的重要特性,如片内输出故障检测和保护(短路、欠压输出、开路电流输出和过温)、用于防止分组错误(PEC)的CRC校验以及灵活的上电选项等,非常适合构建鲁棒的工业控制系统。在大批量生产中,它无需外部精密电阻或校准程序就能保持一致的性能,因而是PLC或DCS模块的理想选择。

电路描述
AD5750/AD5750-1均为单通道、低成本、精密电压/电流输出驱动器,设计用于满足工业过程控制应用的需要。电压输出范围可以针对PLC和DCS应用的标准输出范围进行编程:0 V至5 V、0 V至10 V、−5 V至+5 V和−10 V至+10 V。针对标准范围,还提供了20%的超范围设置,由此便可得到下列选项:0 V至6 V、0 V至12 V、-6 V至+6 V和-12 V至+12 V。
电流输出通过单独的引脚提供,可以编程为以下范围:4 mA至20 mA、0 mA至20 mA、−20 mA至+20 mA、0 mA至24 mA和−24 mA至+24 mA。单极性范围具有2%的超范围设置。由于AD5750/AD5750-1的电流输出既可以是源电流,也可以是吸电流,因此它能与广泛的传感器或执行器接口。如果需要,可以将电压和电流输出引脚连在一起,以便将终端系统配置为单通道输出。
AD5662 是一款单通道、低成本、低功耗、轨到轨电压缓冲输出的nanoDAC®器件,它能在0.75 V至VDD电源的宽基准电压范围内保证±1 LSB DNL,所以AD5750和AD5662可以由ADR444提供的4.096 V公共基准电压源来供电。整个系统将受益于ADR444的超低噪声和低温度系数。ADR44x系列基准电压源具有源电流和吸电流能力,非常适合驱动转换器的基准电压或电源输入。AD5662还内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至中间量程或零电平并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。
用于PLC和DCS应用的器件所需的ESD保护和过压保护一般远高于形式上的推荐要求。AD5750的各引脚内置ESD保护二极管,可以防止3 kV瞬变(人体模型)损害器件。但是,工业控制环境可能会使I/O电路遭受高得多的瞬变。EVAL-CN0202-SDPZ电路板内置外部30 V/600 W瞬变电压抑制器(TVS)、50 mA/30 V自恢复保险丝(PolySwitch)和肖特基功率二极管,以提供更高电压的ESD保护、50 mA过流保护和30 V过压保护。图1的原理示意图未显示可选的外部保护电路,但可以在CN0202设计支持包的详细原理图(EVAL-CN0202-SDPZ-SCH pdf文件)中找到: www.analog.com/CN0202-DesignSupport
本电路必须构建在具有较大面积接地层的多层电路板上。为实现优质性能,必须采用适当的布局、接地和去耦技术(请参考 指南MT-031——“实现数据转换器的接地并解开AGND和DGND的谜团”" 以及 指南MT-101——“去耦技术”)。
测量
对于PLC、DCS和其它过程控制系统,积分非线性(INL)、微分非线性(DNL)和输出误差是重要的性能指标。AD5750具有非常灵活并且可配置的输出范围,可以满足应用需要。该电路的INL、DNL和输出误差测量结果分别如图2、图3和图4所示。数据是在25°C时在0V至5V电压输出模式下获得的。所有其它范围的测试结果如表1所列。



表1所示测试结果是在25°C下使用EVAL-CN0202-SDPZ电路板和Agilent E3631A直流电源,利用Agilent 34401A数字万用表测得的。
注意,客户需要调整输出范围0 mA至20.4 mA和0 mA至24.5 mA,以便与0 mA至20 mA和0 mA至24 mA范围完全匹配。0 mA至+20.4 mA范围下的1.54% FSR输出误差包括增益误差,增益误差由客户通过校准消除。
范围 | 电流检测电阻 | INL (LSB) | 线性度 (%FSR) | 输出误差 (%FSR) |
0V 至 5V | 无关 | 3.5 | 0.009 | 0.02 |
0V 至 10V | 无关 | 3.3 | 0.007 | 0.03 |
-5V 至 +5V | 无关 | 3.6 | 0.008 | 0.13 |
-10V 至 +10V | 无关 | 3.5 | 0.008 | 0.12 |
0V 至 6V | 无关 | 3.6 | 0.008 | 0.03 |
0V 至 12V | 无关 | 5.3 | 0.008 | 0.09 |
-6V 至 +6V | 无关 | 3.3 | 0.008 | 0.15 |
-12V 至 +12V | 无关 | 3.3 | 0.008 | 0.15 |
-2.5V 至 +2.5V | 无关 | 3.6 | 0.008 | 0.13 |
4 mA 至 20 mA | 内部 | 4.1 | 0.008 | 0.10 |
4 mA 至 20 mA | 外部 | 4.1 | 0.010 | 0.08 |
0 mA 至 20 mA | 内部 | 3.7 | 0.008 | 0.05 |
0 mA 至 20 mA | 外部 | 4.9 | 0.011 | 0.03 |
0 mA 至 24 mA | 内部 | 3.7 | 0.009 | 0.04 |
0 mA 至 24 mA | 外部 | 4.7 | 0.012 | 0.03 |
-20 mA 至 +20 mA | 内部 |
4.1 | 0.006 | 0.14 |
-20 mA 至 +20 mA | 外部 | 3.7 | 0.006 | 0.12 |
-24 mA 至 +24 mA | 内部 | 3.9 | 0.006 | 0.14 |
-24 mA 至 +24 mA | 外部 | 3.3 | 0.005 | 0.12 |
3.92 mA 至 +20.4 mA | 内部 | 4.4 | 0.010 | 0.20 |
0 mA 至 +20.4 mA | 内部 | 3.6 | 0.008 | 1.54 |
-20 mA 至 +20 mA | 内部 | 5.1 | 0.008 | 1.43 |
常见变化
该电路介绍一种采用驱动器和DAC产品的实施方案,可以从一系列产品中选择各种器件来实现所需性能。12位至16位分辨率是PLC和DCS应用的一般要求。对于不需要16位分辨率的应用, AD5620(12位)和 AD5640 (14位)适用,但需提供内置基准电压源。AD5623R(12位)、AD5643R(14位)和AD5663R(16位)是双通道nanoDAC器件,AD5624R(12位)、AD5644R(14位)和AD5664R(16位)是四通道nanoDAC器件,均适合多通道应用。
AD5750-1驱动器与AD5750引脚兼容,采用1.25 V基准电压源时,可以接受0 V至2.5 V的输入范围。AD5751是单极性模拟输出驱动器,使用50 V AVDD电源时,可以提供40 V输出。
电路评估与测试
设备要求(可以用同等设备代替)
- 系统演示平台(EVAL-SDP-CB1Z)
- CN-0202电路评估板(EVAL-CN0202-SDPZ)
- CN-0202评估软件
- 用于控制外部测试测量设备的软件(CD中未包括)
- Agilent 34401A 6.5数字万用表
- Agilent E3631A 0 V-6 V/5 A、±25 V/1 A三路输出直流电源
- 带USB接口的PC(Windows® 2000或Windows XP)
- National Instruments GPIB转USB-B接口和电缆
开始使用
将CN0202评估软件光盘放进PC的光盘驱动器,加载评估软件。打开“我的电脑”,找到包含评估软件光盘的驱动器,打开Readme文件。按照Readme文件中的说明安装和使用评估软件。
功能框图
图5所示为测试设置的功能框图。Pdf文件“EVAL-CN0202-SDPZ-SCH”包含CN-0202评估板的详细电路原理图。此文件位于CN-0202设计支持包中: www.analog.com/CN0202-DesignSupport
设置
EVAL-CN0202-SDPZ电路板上的120引脚连接器连接到EVAL-SDP-CB1Z (SDP)评估板上标有“CON A”或“CON B”的连接器。应使用尼龙五金配件,通过120引脚连接器两端的孔牢牢固定这两片板。将直流输出电源成功设置为+15 V、−15 V和+6 V输出后,关闭电源。
在断电情况下,将一个+15 V电源连接到标有“+15 V”的CN1引脚,将一个−15 V电源连接到标有“−15 V”的CN1引脚,将“GND”连接到标有“GND”的CN1引脚。以同样方式将+6 V连接到CN2。接通电源,然后将SDP板附带的USB电缆连接到PC上的USB端口。注意:接通EVAL-CN0202-SDPZ的直流电源之前,请勿将该USB电缆连接到SDP板上的微型USB连接器。

跳线 | 描述 | 设置 | 功能 |
JP1 | 设置AD5750的地址 | 引脚1与引脚2短接 | AD5750的地址:b'001 |
引脚3与引脚2短接 | AD5750的地址:b'000 | ||
JP2 | 设置外部补偿电容 | 短路 | 增加1 nF补偿电容 |
开路 | 移除1 nF补偿电容 | ||
JP3 | VSENSE+设置 | 短路 | VSENSE+与VOUT内部短接 |
开路 | VSENSE+与VOUT无内部连接 | ||
JP4 | VSENSE− 设置 | 短路 | VSENSE−与GND内部短接 |
开路 | VSENSE−与GND无内部连接 | ||
JP5 | VOUT和IOUT引脚短路 | 短路 | VOUT和IOUT短路连在一起 |
开路 | VOUT和IOUT无内部连接 | ||
JP6 | 设置AD5750的CLEAR模式 | 短路 | 清零至中间电平 |
开路 | 清零至零电平 |
测试
设置好测试设备后,将标有“VOUT”的CN3引脚或标有“IOUT”的CN4引脚连接到Agilent 34401A的输入端。根据输入信号类型(电流或电压),确保Agilent 34401A前面板上的电缆连接正确。测试INL、DNL和总误差需要相当长的时间,因为AD5660-1 16位DAC的所有电平都需要由34401A设置并测量。
利用CD中提供的软件,可以通过PC设置DAC代码。需要使用自动测试程序来逐步测试各个代码并分析数据。CD中未提供此程序,必须由客户根据测试设置所用特定万用表的要求予以实现。
在图5所示的测试配置中,利用National Instruments GPIB转USB-B接口和电缆,34401A万用表的GPIB输出与PC上的另一个USB端口接口。这样,万用表读数就能与载入PC中Excel电子表格的各代码对应。然后根据业界标准定义分析这些数据,以获得INL、DNL和总误差。
欲详细了解参数定义以及如何从测量数据计算INL、DNL和总误差,请参阅AD5662数据手册的“术语”部分和以下文献: 数据转换手册第5章“测试数据转换器”,ADI公司。