概览

设计资源

驱动/参考代码

软件(如C代码和/或FPGA代码等)用于与元件的数字接口通信。

AD719x IIO Application Firmware

AD7192参考代码

AD7190 - Microcontroller No-OS Driver

AD7192 IIO High Precision ADC Linux Driver

优势和特点

  • 处理最高为4.8kHz的快速数据速率
  • 24位压力应用电路
  • 集成PGA允许使用多种传感器

电路功能与优势

本电路为采用AD7192构建的电子秤系统。AD7192是一款超低噪声、低漂移24位Σ-Δ转换器,内置PGA。该器件将大多数系统构建模块置于芯片内,因此能够简化电子秤设计。该器件可在4.7 Hz至4.8 kHz的完整输出数据速率范围内工作,并保持良好的性能,因此可用于以较低速度工作的电子秤系统,以及料斗秤等较高速电子秤系统。

Weigh Scale System Using the AD7192
图1. 采用AD7192的电子秤系统(原理示意图,未显示所有连接)

电路描述

AD7192提供一种集成式电子秤解决方案,可以直接与称重传感器接口。只需在模拟输入端用一些滤波器,在基准电压引脚上配置一些电容等外部元件,便可满足电磁屏蔽(EMC)要求。来自称重传感器的低电平信号由AD7192的内置PGA放大。该PGA经过编程,以128的增益工作。AD7192的转换结果送至微控制器,将数字信息转换为重量并显示在LCD上。

图2所示为实际的测试设置。为实现优质系统性能,该测试设置使用一个6线式称重传感器。除激励、接地和2个输出连接外,6线式称重传感器还有2个检测引脚。这些检测引脚分别与惠斯登电桥的高端和低端相连,因此可以精确测量电桥上产生的电压。此外,AD7192具有差分模拟输入,接受差分基准电压。称重传感器差分SENSE线路与AD7192基准电压输入端相连,可构成一个比率式配置,不受电源激励电压的低频变化影响。如果采用4线式称重传感器,则不存在检测引脚,ADC基准电压引脚将与激励电压和地相连。这种配置中,由于存在线路电阻,激励电压与SENSE+之间将有压降,因此系统不是完全比率式。另外,低端上也会有线路电阻引起的压降。

Weigh Scale System Using the AD7192
图2. 采用AD7192的电子秤系统

 

AD7192具有单独的模拟电源和数字电源。模拟部分必须采用5 V电源供电。数字电源独立于模拟电源,可以为2.7 V至5.25 V范围内的任意电压。微控制器采用3.3 V电源。因此,DVDD也采用3.3 V电源供电。这样就无需外部电平转换,从而可以简化ADC与微控制器之间的接口。

有多种方法可以为该电子秤系统供电,例如:利用主电源或利用电池(如图1所示)供电。一个5 V低噪声稳压器用来确保AD7192和称重传感器获得低噪声电源。低噪声稳压器ADP3303 (5 V)用来产生5 V电源。虚线框内显示的滤波器网络用来确保系统获得低噪声AVDD。此外,按照ADP3303 (5 V)数据手册的建议,在稳压器输出端配有降噪电容。为优化电磁屏蔽性能,稳压器输出先经过滤波,然后再给AD7192和称重传感器供电。3.3 V数字电源可利用ADP3303 (3.3 V)稳压器产生。由于电源或接地层上的任何噪声都会给系统带来噪声,导致电路性能降低,因此必须用低噪声稳压器产生供给AD7192和称重传感器的全部电源。

如果使用灵敏度为2 mV/V的2 kg称重传感器,则激励电压为5 V时,来自称重传感器的满量程信号为10 mV。称重传感器具有相关失调电压或TARE。此TARE的幅度最高可达称重传感器满量程输出信号的50%。称重传感器还有最高可达满量程±20%的增益误差。一些客户利用DAC来消除或抵消TARE。如果AD7192采用5 V基准电压,则增益设置为128且器件配置为双极性工作模式时,其模拟输入范围等于±40 mV。相对于称重传感器的满量程信号(10 mV)而言,AD7192的模拟输入范围较宽,这有利于确保称重传感器的失调电压和增益误差不会使ADC前端过载。

当输出数据速率为4.7 Hz时,AD7192的均方根噪声为11 nV。无噪声采样数等于

CN0119_equation1

其中系数6.6用来将均方根电压转换为峰峰值电压。

以克(g)为单位表示的分辨率等于

CN0119_equation2

无噪声码分辨率等于

CN0119_equation3

在实际操作中,称重传感器本身会引入一定的噪声。AD7192的漂移也会导致称重传感器发生一定的时间和温度漂移。为确定完整系统的精度,可以将该电子秤通过USB连接器与PC相连,然后利用LabView软件评估电子秤系统的性能。图4显示将1 kg重物置于称重传感器上,并收集500次转换结果所测得的输出性能。软件计算的系统噪声为14 nV和98 nV(峰峰值),相当于102,000无噪声采样数或16.6位无噪声码分辨率。

Measured Output Code for 500 Samples Showing the Effects of Noise
图3. 500次采样所测得的输出码,体现出噪声的影响

 

Measured Output Code for 500 Samples Showing the Effects of Noise
图4. 500次采样所测得的输出码,体现出噪声的影响

 

图4显示重量方面的性能。相对于500个码,输出的变化量为0.02克。因此,该电子秤系统的精度达到0.02克。

上图所示为连接称重传感器之后,从AD7192回读得到的实际转换结果。在实际操作中,电子秤系统会采用数字后置滤波器。在后置滤波器中另外执行均值计算会进一步提高无噪声采样数,但数据速率会降低。

常见变化

注意:本文的所有噪声规格均相对于PGA增益为128而言。

AD7192是一款高精度ADC,适用于高端电子秤。其它合适的ADC有AD7190AD7191。AD7190与AD7192引脚兼容,但前者的均方根噪声略低。当输出数据速率均为4.7 Hz时,AD7190的均方根噪声为8.5 nV,AD7192的均方根噪声为11 nV。AD7191是一款引脚可编程器件,具有四种输出数据速率和四种增益设置。由于它具有引脚可编程性能,并且功能较少,因此易于使用。AD7191的均方根噪声与AD7192相同。

AD7799适用于中端电子秤。当输出数据速率为4.17 Hz时,其均方根噪声为27 nV。

AD7798AD7781AD7780均适用于低端电子秤。AD7798与AD7799的功能组合相同。在4.17 Hz时,其均方根噪声为40 nV。AD7780和AD7781均有一路差分模拟输入,并且引脚可编程,输出数据速率可以为10 Hz和17.6 Hz,增益可设置为1或128。当输出数据速率为10 Hz时,均方根噪声为44 nV。

与其它高精度电路一样,必须采用适当的布局、接地和去耦技术。欲了解更多信息,请参考教程MT-031——“实现数据转换器的接地并解开AGND和DGND的谜团” ,以及教程MT-101——“去耦技术”。