AN-1509:利用AD5450/AD5451/AD5452/AD5453系列 8位/10位/12位/14位DAC实现单极性、精密直流数模转换

电路功能与优势

本文所述电路为一款高性能、单极性的精密数模转换器 (DAC)配置,采用AD5450/AD5451/AD5452/ AD5453系列精密乘法DAC、OP177低噪声高精度运算放大器(运放)以及ADR01精密10.0 V基准电压源。由于运算放大器可决定电路的整体直流精度性能,因此高精度、低噪声运算放大器OP177非常适合于注重性能的应用。该电路还采用高精度、高稳定性、10.0 V精密基准电压源ADR01。对于需要高精度的转换应用,基准电压源的温漂和时漂均为主要考虑因素,因此该器件也是理想选择。

电路描述

该电路采用AD5450/AD5451/AD5452/AD5453系列互补金属氧化物半导体(CMOS)电流输出DAC,四者分别支持8位、10位、12位和14位运行。由于这是一款电流输出DAC,因此需要一个运算放大器在DAC的输出端进行电流电压(I-V)转换。运算放大器的偏置电流和失调电压均为选择精密电流输出DAC的重要标准,所以该电路采用具有超低失调电压(25 μV)和偏置电流(2 nA)的OP177运算放大器。OP177AD5450/AD5451/AD5452/AD5453可以通过配置,轻松提供二象限乘法操作或单极性输出电压摆幅,如图1所示。

图1. 单极性输出、精密直流配置(简化原理图:未显示去耦和其他连接)

AD5450/AD5451/AD5452/AD5453基于5 V CMOS工艺设计,其VDD电源电压的工作范围为2.5 V至5.5 V。该系列DAC的VREF输入量程最高可达10 V,如 图 1中搭配ADR01基准电压源的应用所示。ADR01要求的最小电源电压(VDD1)为12V,且可由为输出放大器供电的同一电源驱动。

当输出放大器以单极性模式连接时,输出电压可由下式得出:

VOUT = −VREF × (D/2N)

其中:
D为载入DAC的数码字
N 是位数(D = 0至255(8位AD5450);D = 0至1023(10位 AD5451);D = 0至4095(12位AD5452);并 且 D = 0至16,383 (14位AD5453))。

运算放大器的输入失调电压也会和电路的可变噪声增益(由于DAC的输出电阻与代码相关)相乘。由于放大器的输入失调电压,两个相邻数字码之间的噪声增益变化会使输出电压产生步进变化。此输出电压变化与两个代码间所需的输出变化相叠加,引起微分线性误差;如果该误差足够大,可能会导致DAC非单调。一般而言,为了确保沿各代码步进时保持单调性,输入失调电压须为LSB的一小部分。

相对精度是衡量数模转换器(DAC)电路精度性能最常用的指标之一,它用于衡量DAC传递函数中各点与经过其端点的直线之间的最大偏差。相对精度需在修正零刻度误差与满刻度误差后进行测量,且通常以最低有效位(LSB)为单位表示。图2显示图1中采用14位DAC AD5453和OP177放大器的电路性能。

图2. AD5453 14位DAC相对精度图

为确保电路正常工作,需采用优良的接地、布局及去耦技术。所有电源引脚均需在引脚处直接并联一个低电感(低有效串联电感(ESL))的0.1 μF陶瓷电容进行去耦。其接地端必须直接连接至大面积接地平面。建议在每个电源进入印刷电路板(PCB)的位置,额外并联一个1 μF至10 μF的电解电容以增强去耦效果。为简洁起见,图1中未显示这些去耦电容。

为优化高频性能,应将电流电压(I-V)转换放大器尽可能靠近DAC放置。AD5450/AD5451/AD5452/AD5453数据手册中提供了评估板所采用的原理图与布局图。

常见变化

OP1177 和 AD8065是另外两款适合该电流电压转换电路的优秀运算放大器,同样提供低失调电压和超低偏置电流特性。

10.0 V输出ADR01基准电压源可以用ADR02或ADR03代替,二者均为低噪声基准电压源,与ADR01同属一个基准电压源系列,分别提供5.0 V和2.5 V输出。超低噪声基准电压源ADR445和ADR441是合适的替代器件,分别提供5.0 V和2.5 V输出。请注意,基准输入电压的大小受所选运算放大器的轨到轨电压限制。

参考文献

Walt Kester,《数据转换手册》,第3和第7章,ADI公司,2005 年。

Walt Kester,教程 MT-015,DAC 基本架构 II:二进DAC,ADI 公司。

教程MT-033,电压反馈型运算放大器的增益和带宽,ADI公司。

Walt Kester、James Bryant 和 Mike Byrne,教程 MT-031,实现数据转换器的接地并解开AGND 和 DGND 的谜团,ADI 公司。

教程MT-035,运算放大器输入、输出、单电源和轨到轨问题,ADI公司。

教程MT-101,去耦技术,ADI公司。

ADIsimPower稳压器设计工具,ADI公司。

基准电压源向导设计工具。ADI公司。