LTspice:SOAtherm教程

在高功率水準下驗證熱插拔設計不超出MOSFET的限值是一個極大的挑戰。幸運的是,利用LTspice IV®等電路模擬器可以針對熱行為和SOA進行建模。LTspice中的SOAtherm-NMOS符號包含一系列MOSFET熱模型,旨在簡化這一任務。這些熱模型可以用來驗證設計不超出MOSFET最高晶片溫度,即便在Spirito區域中,所允許的電流在高汲源級電壓下呈指數級下降,也可進行驗證。理論上,SOAtherm會報告MOSFET晶片上的溫度最大值。SOAtherm模型可以在不影響電路模擬的電特性的前提下預測MOSFET的溫度。本視頻介紹了如何使用LTspice中的SOAtherm模型,並重點介紹了電路設計人員如何輕鬆評估應用的SOA需求以及所選的N通道MOSFET是否合適。

進一步閱讀推薦: