概览

设计资源

设计集成文件

  • Schematic
  • Bill of Materials
  • Gerber Files
  • PADS Files
  • Assembly Drawing
下载设计文件 1.92 M

评估硬件

产品型号带"Z"表示符合RoHS标准。评估此电路需要下列选中的电路板

  • EVAL-CN0419-EBZ ($35.00) Isolated USB 2.0 Board
查询库存和在线购买

优势和特点

  • 兼容USB 2.0
  • 翻转开关即可选择全速或低速
  • 为USB外设提供隔离电源

电路功能与优势

通用串行总线(USB)被构建作为大多数计算机外设的标准接头。由于它具有出色的速度、灵活性,并且支持设备热插拔,因而几乎已经取代RS-232和并行打印机端口。工业和医疗设备制造商也强烈需要使用USB标准。然而,由于在医疗应用中,还没有一种好的方法来为控制危险电压或低泄漏、防纤颤连接的机器提供所需的安全可靠的连接隔离,所以采用速度一直很慢。 

EVAL-CN0419-EBZ对采用USB接口,通过基于ADI公司的iCoupler® 技术的小型隔离式DC/DC转换器来为总线供电的外围设备实施电流隔离。图1所示的应用电路是许多医疗和工业应用所需的典型电路。此电路具有如下特性:

  1. 在上游直接隔离电缆的USB D+和D−线路。
  2. 针对不需要外部控制线路的数据流实施自动控制方案。
  3. 提供医用级隔离。
  4. 支持完整外设达到USB-IF认证标准。
  5. 支持全速(12 Mbps)和低速(1.5 Mbps)信号速率。
  6. 为连接的外设提供高达92 mA的隔离电源。

图1.USB电缆隔离器电路

 

电路描述

USB隔离

USB是大多数计算机外设所选择的串行接口。它受所有常见的商业操作系统的支持,能够实现硬件的实时连接和驱动程序的加载。数据传输模式能够处理所有数据传输,从内存设备的大容量数据传输,到流媒体的同步传输,再到针对关键数据的中断驱动型传输,例如鼠标的移动。USB以三种数据传输速率运行:低速(1.5 Mbps)、全速(12 Mbps)和高速(480 Mbps)。

图2.USB的标准元件

 

USB物理层仅由四根线组成:两根为外围设备提供5 V电源和进行接地;另外两根,D+和D-,形成传输差分数据的双绞线,其信号电压为3.3 V。数据被组织成数据帧或数据包。每个帧可以包含时钟同步位、数据类型标识符、设备地址、数据有效载荷和包顺序的结束部分。

对这种复杂数据结构的控制由串行接口引擎(SIE)在每根线缆的末端执行。这种特殊的控制器—或更大型控制器的一部分,通常包括USB收发器硬件,负责处理USB协议。它处理总线上的所有控制流,根据需要启用和禁用线路驱动器和接收器。

开发USB隔离器面临的主要挑战在于正确确定数据传输方向,以及何时禁用驱动程序,从而允许进入空闲总线状态。USB以数据包为导向的性质使其可以采用简单的方法确定数据方法,无需采用整个SIE。当总线空闲时,上拉和下拉电阻使USB处于空闲状态,且没有缓冲区驱动总线。

基于ADI公司的iCoupler技术的 ADuM4160 USB端口隔离器已经解决了这些挑战。 ADuM4160结构既可以检测数据流向,也能够控制输出缓冲的状态。根据一个个数据包确定数据方向。 ADuM4160将高速CMOS工艺与单片空芯变压器技术相结合,可提供出色的工作性能,并且很容易与低速和全速USB兼容外设集成。


USB速度选择

ADuM4160提供多个电源、总线速度和静电放电/电气过载(ESD/EOS)保护选项,必须选择确定。ADuM4160不支持高速运行,并会阻止用于协商该速度的握手信号。高速模式以全速配置开始,外设通过一个称为高速线性调频的过程请求高速支持。ADuM4160忽略该高速调频;因此,高速运行请求永远不会传递给主机,外设自动继续以全速运行。

由于外设以一种单一速度运行,隔离器采用硬连接方式获得所需的速度设置,无论是全速或低速。为了让ADuM4160以全速或低速运行,必须正确配置SPU和SPD信号。在这个应用中,上游端设有开关,允许用户在低速和全速之间进行选择。采用光耦合器,将来自上游SPU引脚的同一个脉冲信号传输到下游的SPD引脚。

若要在两种模式之间切换,请将S1开关按钮拨到全速(FS)模式进行全速操作,拨到低速(LS)模式进行低速操作。图3和图4显示了每种操作模式对应的开关位置。

图3.全速操作模式对应的S1开关位置

 

图4.低速操作模式对应的S1开关位置

 

当电路工作时,会进行包检测,并将数据从隔离的一侧传送到另一侧。图5所示的数据以时域数据的形式展示了典型的全速处理情况。在实时数据中,需要注意的是数据包开始时的被动空闲状态,它会转换为受驱J状态,然后是处理结束时数据包末尾显示为单端0状态,其后是空闲J状态。正是这种自动控制流和这些特殊逻辑状态的处理,才使得ADuM4160芯片成功运行。

图5.全速眼图形

 


电源隔离

驱动隔离式USB外设需要使用隔离式DC/DC转换器来为下游端口和电缆供电。为了满足USB规格要求,电缆的下游段必须为外围设备提供5 V电源。如 ADuM5020等隔离式DC/DC转换器,可以提供足够的剩余电力,为下游低功耗设备供电。

ADuM5020 DC/DC转换器采用ADI公司的 iCoupler 技术,能够在带铁氧体的2层印刷电路板(PCB)上提供满负载时低于CISPR22 B类限制的稳压隔离电源。 它采用分离的控制器结构,集成隔离脉宽调制(PWM)反馈,将电流传输至次级端,然后根据VSEL引脚的设置整合和调整至3.3 V或5.0 V。

ADuM5020提供高达100 mA的隔离电源。 ADuM4160 VBUS2引脚消耗8 mA,将剩下的92 mA留给外设使用。


保护方案

共模扼流圈和瞬态电压抑制(TVS)二极管分别被安装在DD+/DD−和UD+/UD−数据线路上,用于实现差分噪声和实施ESD保护。在ADuM5020上,铁氧体磁珠放置在VISO和GNDISO引脚之间,以降低180 MHz初级侧开关频率以及360 MHz次级侧整流频率和谐波的辐射。

该电路完全隔离,可承受最高达5 kV的瞬变电压。它还支持共模电压;但不推荐用于执行安全相关测试,如耐高压测试等。这类测试应在器件级或生产板上进行。

常见变化

对于电压较低的绝缘电压解决方案(2.5 kV版本),ADuM4160也适用。该系列为USB外设和隔离式USB集线器等应用提供隔离。

电路评估与测试

CN-0419 使用EVAL-CN0419-EBZ USB隔离器电路板,该板专为评估与测试CN-0419中的电路而开发。图1显示了该电路的详图。


设备要求


  • 带USB端口的PC、Mac或Linux计算机
  • EVAL-CN0419-EBZ电路评估板
  • 外围设备,例如USB闪存/EE硬盘、鼠标或键盘


系统设置


图6所示为测试设置。

 

图6.测试设置

 


设置


将外设连接至EVAL-CN0419-EBZ的插座边缘。将设备插入PC的USB端口,自动打开设备。


测试


根据外设规格,将开关S1设置为全速或低速运行。

对于低速外设,例如低速鼠标,将开关设置为低速,D4亮起绿色。对于全速外设,例如闪存盘,将开关设置为全速,D4亮起蓝色。

当EVAL-CN0419-EBZ 连接PC时,连接的外设应正常运行。

有关测试设置以及如何组合使用软件和硬件的完整信息和细节,请参阅ADI wiki知识库中的CN-0419用户指南。

 

图7.EVAL-CN0419-EBZ评估板

 

样片申请及购买

样片

产品

描述

可提供样片的
产品型号

adum4160 全速/低速USB数字隔离器

ADUM4160BRIZ

ADUM4160BRWZ

ADuM5020 低辐射 500mW 隔离式 DC/DC 转换器

ADUM5020-3BRWZ

ADUM5020-5BRWZ

电脑端提供购买功能
购买评估板 所示报价为单片价格
以上块评估板您均可以已通过 analog.com 获取。如超过单片的数量,请通过代理商进行购买。
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。