用于灵活制造的软件可配置I/O系统
系统设计工程师和工业原始设备制造商需要保持领先地位,以实现工业4.0的变革力量。消费电子对定制产品的需求不断增长,因此灵活性以及能够调整制造设施变得越来越重要。从历史上看,重新配置意味着重建生产线,以及更换和交换各种固定功能模块,既费时又费钱。
制造商增强灵活性的一种方式是使用软件可配置I/O (SWIO)。SWIO支持通过任意引脚访问任意工业I/O功能,且允许在任意时间配置通道。因此,可以在安装时进行自定义,从而加速产品上市,减少设计资源需求,并获得适用于各种项目和客户的通用产品。ADI公司率先提出了SWIO概念并与行业合作伙伴携手合作,提供高度灵活和有价值的技术,以满足当今工业市场对拥有成本的要求。我们的产品和解决方案在该领域的其他优势包括:
- 深入的领域专业知识和系统级方法,以了解向未来灵活、互联的工厂的过渡:在域、系统和嵌入式级别。
- 在过程控制工业I/O方面拥有广泛的、经过验证的经验。
- 作为技术合作伙伴共同解决问题,以协作、双赢的态度为动力,帮助我们的客户解决独特的挑战,并实现其抱负。
- ADI公司的SWIO解决方案的灵活性增强,使控制网络能够快速适应未来需求。
软件可配置I/O的优势

架起向10BASE-T1L转换的桥梁
随着领先的工业以太网的推出,市场需要一种解决方案,允许现有的传感器和执行器重新用于新的控制和通信产品。支持I/O的软件可配置现场接线盒可以提供10SPE和传统4 mA至20 mA/0 V至5 V标准之间的合理分界点。
减少物流开销
客户可以专注于一些灵活的设计,以最小的设置和拆卸成本获得规模经济,并简化生产流程,没有WIP损失,也没有生产计划问题。
减少设计时间
软件可配置I/O支持平台设计,从而协助输入和输出的任意组合,而对于固定功能系统,如果在规划阶段中,一个引脚功能发生变化,则需要完全重新设计。
减少资本支出
与固定I/O相比,可配置I/O的安装耗时更少,且不容易出错,因此可降低资本支出。通过使用SWIO,并结合设计/开发中节省的开支,只需增加少量硬件成本,就可以将资本支出减少20%。
管理“X”因素
了解借助ADI的软件可配置I/O平台、AD74412R或AD74413R,如何让您不再为“X”因素而烦恼。

一次构建,常规适用
ADI的SWIO产品为您在工厂车间带来出色的灵活性,同时降低了产品的复杂性。

特色产品
另一项ADI率先产品
ADI公司宣布推出首款用于楼宇控制和工业自动化的软件可配置I/O。

改造旧系统
观看ADI过程控制和工厂自动化部门总监Jonathan Law讨论控制网络从4 mA到20mA再到10BASE-T1L的演变,以及创新方法对改造旧系统的必要性。