| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD7782: Read Only, Pin Configured 24-Bit Sigma-Delta ADC Datasheet (Rev A, 04/2012) (pdf, 126 kB) | Технические описания | |
| AN-968: Current Sources: Options and Circuits (pdf, 131 kB) | Статьи по применению | |
|
AN-615: АЦП: разрешающая способность
(pdf)
В данном руководстве по применению описываются различия между разрешением "от пика до пика" и эффективным разрешением |
Статьи по применению | |
|
AN-615: Peak-to-Peak Resolution Versus Effective Resolution
(pdf, 70 kB)
This application note describes effective resolution and peak-to-peak resolution and highlights the difference between these two specifications. |
Статьи по применению | |
| AN-614: Применение АЦП AD7782 в устройствах с автономным питанием (pdf) | Статьи по применению | |
|
AN-614: Using the AD7782 in Low Power Applications
(pdf, 93 kB)
... This application note describes how to use the AD7782 in portable or low power applications. |
Статьи по применению | |
|
AN-611: 50 Hz/60Hz Rejection on Sigma-Delta ADCs
(pdf, 360 kB)
Rejection of 50 Hz and 60 Hz interference is a requirement in many industrial settings. This Application Note outlines how the AD7708/AD7718,AD7709,AD7719, AD7782/AD7783 Sigma-Delta ADCs are used for optimal rejection of these frequencies. |
Статьи по применению | |
|
AN-610: 0: Усилитель с программируемым коэффициентом усиления (PGA) в Сигма-Дельта АЦП (Русский)
(pdf)
Сигма-Дельта АЦП с высоким разрешением AD7708/AD7718, AD7709, AD7719, AD7782/AD7783 имеют встроенные усилители с программируемым коэффициентом усиления (PGA) на входе сигма-дельта модулятора. В данном руководстве обсуждаются аспекты применения PGA и связанные с ним преимущества. |
Статьи по применению | |
|
AN-610: The PGA on Sigma-Delta ADCs
(pdf, 152 kB)
The AD7708/AD7718,AD7709,AD7719,AD7782/AD7783 high resolution Sigma-Delta ADCs all feature a Programmable Gain Amplifier (PGA)at the input to the Sigma-Delta modulator. This Application Note discusses the use and benefits of this PGA. |
Статьи по применению | |
|
AN-609: Chopping on Sigma-Delta ADCs
(pdf, 232 kB)
Chopping is a technique that can be used to cancel offset voltages and other low frequency errors. This Application Note outlines how chopping is implemented on the AD7708/AD7718,AD7709,AD7719,AD7782/AD7783 high resolution Sigma-Delta ADCs and discusses the resulting benefits it brings. |
Статьи по применению | |
|
AN-608: Input Buffers on Sigma-Delta ADCs
(pdf, 284 kB)
The AD7708/AD7718,AD7709,AD7719,AD7782/AD7783 high resolution Sigma-Delta ADCs feature a high impedance buffer at the input to the ADC. This application note discusses the significant benefits and various system design considerations that result from the integration of on-chip buffers. |
Статьи по применению | |
| AN-607: 07: Выбор низкочастотного Сигма-Дельта АЦП (pdf) | Статьи по применению | |
| AN-607: Selecting a Low Bandwidth (<15 kSPS) Sigma-Delta ADC (pdf, 222 kB) | Статьи по применению | |
|
AN-397: Electrically Induced Damage to Standard Linear Integrated Circuits:
(pdf, 149 kB)
The Most Common Causes and the Associated Fixes to Prevent Reoccurrence |
Статьи по применению | |
| AN-311: How to Reliably Protect CMOS Circuits Against Power Supply Overvoltaging (pdf, 217 kB) | Статьи по применению | |
| AN-202: An IC Amplifier User’s Guide to Decoupling, Grounding, and Making Things Go Right for a Change (pdf, 76 kB) | Статьи по применению | |
| MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC (pdf, 327 kB) | Технические статьи | |
|
Delta-Sigma Rocks RF, As ADC Designers Jump On Jitter
(Electronic Design, 1/12/06) |
Технические статьи | HTML |
| Sigma Delta ADCs (< 15 kSPS) | Product Selection Guide | HTML |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
|
Sigma-Delta ADC Tutorial
An interactive illustration showing the behavior of an idealized sigma-delta A/D converter. |
Источники энергии и преобразование | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.