ADG704 CMOS 4CHマルチプレクサ
2011年04月21日
CMOS 4CHマルチプレクサであるADG704は以下の特徴をもっています。+1.8V~+5.5V単電源で動作し、ティピカル2.5Ωの低ON抵抗です。一方、-3 dB帯域幅は200 MHz以上で、広帯域で利用できます。
詳細は、ADG704 の製品ページをご覧ください。ADG704 CMOS 4CHマルチプレクサ
2011年04月21日
CMOS 4CHマルチプレクサであるADG704は以下の特徴をもっています。+1.8V~+5.5V単電源で動作し、ティピカル2.5Ωの低ON抵抗です。一方、-3 dB帯域幅は200 MHz以上で、広帯域で利用できます。
詳細は、ADG704 の製品ページをご覧ください。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}